Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

nVent SCHROFF 新闻

nVent SCHROFF 新闻
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

盈凡SCHROFF VARISTAR LHX+一体式水冷机柜新品发布

全球电气连接与保护解决方案领导者nVent Electric plc(NYSE:NVT)(简称“nVent”)今天隆重宣布推出nVent SCHROFF Varistar LHX+标准化模块化冷却系统。该系统冷却性能高达10 kW,适用于技术先进的测试测量应用。该项创新成果推出的时机堪称完美:随着应用中电子设备的密度日益提高,对系统冷却的要求也不断提高。与此同时,对于高精密的物理应用,避免电子机柜中发生温度波动是基本要求。凭借+/- 0.1°C峰峰值的系统温度控制精度,LHX+可为用户提供超高的计划安全性并满足其测量需求。 冷却理念:即插即用的标准组件 标准化解决方案必须能安装在可用空间有限的场合。LHX+所需的底座面积仅600 x 800 mm,并且其环境管理功能具有可扩展性。电子机柜的空气流量为1000至1800 m3/h。必要时,还可以在现场运行期间提高冷却性能,而无需调整机柜内部的基础设施。为此,可以使用冷却性能为10 kW的双风扇单元热交换冷却性能为5 kW的单风扇。由于这种升级方式无需更换热交换器,因此可以显著减少所需的安装工作。 控制单元:19"技术 LHX+的高精度温度控制通过同样采用模块化设计的控制单元实现,该控制单元还支持远程访问和控制。远程应用程序可选用EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus、Profibus、NTP/PTP和硬互锁I/O协议。网络配置和同步由网页服务器运行。 温度既可通过安装在柜门上带显示器和键盘的终端进行控制,也可通过以太网和网页化界面进行远程控制。即使在调整控制器时,电子机柜也可以保持密闭。用于监测机柜内温度的4个空气温度传感器位于机柜内部。压差传感器则负责监控已安装冷却单元的风扇速度。另外,还可以选择记录冷却液的流量和温度。该独立的控制单元同样是一个单独的19″模块,可以从外侧关闭,仅需很少的安装工作。 nVent电子机柜全球产品经理Pradipto Bhowmick解释说:“LHX+是nVent SCHROFF开发的一种环境管理系统,可用于要求超高测量精度的各种应用,尤其适用于医疗技术和制药等行业的粒子加速器和大型研究机构,以及用于发动机开发的试验台。我们认为该系统的市场潜力非常大。 更多信息请查看: https://schroff.nvent.com/zh-cn/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling 媒体联系: 肖云芳 联系电话: 021-2412 1665 邮箱:
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent 推出新型空气-水热交换器

伦敦 - 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天推出了 nVent SCHROFF Varistar LHX+,这是一款标准化模块化冷却系统,冷却性能高达 10 kW。该系统内置在 nVent SCHROFF 机柜中,并使用专门的空气-水热交换器将电子设备冷却至精确的温度,以显著优化设备的运行性能。 nVent 电子机柜全球产品经理 Pradipto Bhowmick 说:“我们开发了一款可投入市场的冷却装置,可用于需要最高测量精度的任何应用,例如支持粒子物理学、医学和药物研究的大型研究设施。这款产品正逢其时:随着应用中电子设备密度的增加,对精密系统的冷却需求也在增加。” 复杂的测试测量行业流程要想在操作参数范围内发挥作用,就需要精密的温控。LHX+ 提供 +/- 0.1 °C 峰峰值的温度控制精度,可以有效确保这些操作的可靠性。 冷却概念:即插即用的标准组件 测试测量应用的设备常常要安装在有限的空间里,这意味着冷却解决方案必须紧凑。LHX+ 仅需要 600
Stampede-Web_others_hoffman.nventx.png image

nVent 宣布与 CoolIT Systems 达成战略协议,为数据中心行业提供新的机架级液冷技术

伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布与 CoolIT Systems Inc. 达成战略联盟协议,CoolIT Systems Inc. 是模块化、可扩展数据中心液冷技术的全球领导者。通过 CoolIT、nVent HOFFMAN 和 SCHROFF 品牌产品的集成,客户将拥有完整可靠的高密度液冷机箱保护解决方案。双方保持独立的所有权和经营权。 随着全球每年安装数百万台数据服务器,高性能数据中心设备的热密度继续推动着对更高效冷却技术的需求。nVent 和 CoolIT 将共同为数据中心、超大规模和边缘计算应用提供完整的高密度液冷解决方案。 CoolIT Systems 业务运营执行副总裁 Patrick McGinn 表示:“液冷技术已成为可扩展、节能的数据中心部署的新标准。与 nVent 的这种商业合作伙伴关系使 CoolIT 能够凭借深厚的综合知识以及为我们的客户提供综合设计、解决方案和服务的能力,更好地为数据中心行业服务。”
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

推出应用 PCIe Gen 4 技术的 PXIe 机箱

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布,公司将于 2021 年晚些时候推出应用 PCIe Gen 4 技术的 PXIe 机箱。随着 PCI-SIG 批准发布最新的技术参数,包括所有必要的用户信息和设计技术参数,对于新产品开发的要求已经愈加迫切。此 PCIe Gen 4 解决方案将补充现有的 nVent SCHROFF PCIe Gen 3 解决方案,PCIe Gen 3 在每个差分对可实现最高 8 Gbit/s 的传输带宽。
calmark_vita_aerospace_defence_extractors

nVent 为航空航天与国防客户扩展 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器产品

伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)为航空航天和国防行业的坚固耐用型应用推出了几款新型 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器。 助拔器是插入或释放传导冷却组件的小型杠杆,是保护印刷电路板的机箱部件。印刷电路板是向电子设备供电的电子组件集合。 nVent 全球产品经理 Katie Hausman 表示:“nVent 已有数年助拔器制造史,我们经验丰富,可满足市场新需求。客户正在为传导冷却模块,尤其是 VITA 48.2 应用,寻找更加广泛的商业现成产品。” 扩展的助拔器产品包括 700、701、702 和 703 系列,专为 VITA 48.2、46.0、30.1 和 IEEE 1101.2 等
DESY XFEL

nVent SCHROFF 解决方案帮助 DESY 科学家开展前沿研究

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY(领先的粒子加速器中心之一)的数百名科学家开拓新技术,帮助人类解答化学、物理和医学领域的迫切问题。DESY 以往参与的项目实现了流感病毒架构映射,延长了灯丝的使用寿命,以及最近检测到来自宇宙气体云的伽玛射线心跳。 DESY 最大型且最重要的项目之一是欧洲 X 射线自由电子激光设施(简称欧洲 XFEL)。欧洲 XFEL 是一个粒子加速器,可产生世界上最强最亮的 X 射线。在 3.4 公里长的隧道内,磁性真空系统使电子加速到接近光速,从而产生强烈的 X 射线激光闪光。这些闪光可以创建在几分之一秒内发生的原子过程的图像。该设施相对较新,但已有医学、化学、物理、材料科学、纳米技术、电能技术和电子设备领域的科学家使用该机器。 合作 通过与来自多个国际组织的研究人员团队和工程师团队合作,DESY 和 nVent SCHROFF 工程团队共同制定了新标准的技术参数:MicroTCA.4。MTCA.4 可提供欧洲 XFEL 这样的精密机器所需的性能和可靠性。 精密的环境 由计算机和电子设备组成的、用于运行加速器的系统必须按精确时间以最高效率工作,因为这些机器需要收集大量数据——用于每个数据点的几分之一秒对于获取实验结果都至关重要。 nVent SCHROFF
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent 推出新款 SCHROFF IP67 机箱

IP-Pro Alu EMC 在恶劣环境条件下提供强大的保护 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为其 SCHROFF 产品组合增加一个新产品:专为严苛环境条件设计的坚固型机箱系列,旨在为敏感电子设备提供卓越保护。新型 IP-Pro Alu EMC 机箱标配版的防护等级达到 IP67。压铸铝机箱也具有 EMC 屏蔽功能,而且耐冲击、耐振动、耐腐蚀。 因此,它尤其适合铁路和运输、通信技术、测试测量应用以及工业物联网应用。这款机箱可安装在建筑物上、桅杆上或车辆内。作为配备单板计算机的分散式控制单元,它可以控制或监控流程。 现货机箱平台有 15 种不同尺寸(从 H90 mm x W122 mm x D122 mm 到
Computer on Module Nano System

全新 COM Nano 系统亮相

nVent SCHROFF 基于其 COM 载板系统概念,开发出全新的紧凑型 COM Nano 系统,该系统由模块化 COM 载板和 COM Express Type 6 模块组成。这是一款功能强大的微型计算机,边缘长度为 140 mm × 115 mm × 45 mm,配备所有常用 PC 接口。 为了匹配不同的 IP 级别,机械机箱在设计上能够适配多种应用要求。COM Nano 系统包含一个经过研磨处理的内壳,该内壳还可充当处理器以及其他高温热点的热界面。集成的
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

PXIe 嵌入式控制器产品更新,性能获得提高

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布为公司的产品组合增加了最新版 nVent SCHROFF PXIe 嵌入式控制器。nVent 提高了其紧凑型 PXIe 嵌入式控制器的产品性能,该产品适用于 PXI Express 测试测量应用。其采用的 Congatec TC370 系列模块支持第八代英特尔处理器(i3、i5、i7 系列)和英特尔 Core i5 及以上处理器的四核配置,提高了多核应用下的运行性能。 该嵌入式控制器包括以下产品特征: 该嵌入式控制器仅占用一个插槽 (4HP) 宽度和 3U 高度,可提供每秒高达 16 GB 的宽带系统连接,以及多功能外围设备接口。
AMC MicroTCA

MicroTCA 正在获得工业应用的青睐

得益于 PICMG 对 MicroTCA 技术参数的持续研究和发布,nVent 能够提供多种 SCHROFF MicroTCA 系统,这些系统可用作工业自动化、图像处理、实时运动控制、医疗技术、雷达、电信、交通、物联网和测试与测量等高端应用中的灵活硬件平台。 最新的技术参数规范定义了后部 I/O 部分(此前该部分内容在 MicroTCA 标准中缺失),此外新规范还在背板中添加了时钟和触发总线(适用于精确测量任务)。借助 MicroTCA 系统中的 RTM 部分,可在单个系统中同时处理模拟和数字信号。这里,对信号和电源实现明确分隔是实现高精度测量结果的重要因素。可通过将模拟信号运行在单独的高频率背板来实现隔离要求。还能够提供其他类型的独立 RTM 背板,以适应特定工业应用的要求。 由于市场和应用要求,新规范还添加了更多功能。为了同步大型系统,“白兔”协议现可用于实时应用中的确定性以太网。这是因为,低延迟和精确定义的响应时间是工业系统平稳运行的基本前提。现在定义的 JSM 模块可以远程访问支持 JTAG 功能的组件。nVent 已在 MicroTCA.4 系统的后面板上配备了一个额外的独立 JSM 插槽。此