Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

nVent SCHROFF 新闻

nVent SCHROFF 新闻
Subrack for Railway Applications

nVent SCHROFF Card-Lok 在印度建立生产基地

nVent 正投资支持全球航空航天与国防客户 nVent 正将 Card-Lok 的生产扩展到北美以外的地区。 Card-Lok 在加固应用中提供 PCB 固定和冷却能力,现在可由我们位于美国加州圣地亚哥和印度班加罗尔的两个生产工厂提供支持。 借助新增产能,来自欧洲、印度和中东地区的客户将会享受到更短的交货周期和更强的本地支持。 目前,班加罗尔 Card-Lok 生产工厂专注生产我们畅销的 260、265 和 225 系列的商用现货“COTS”版本。 为确保产品质量和一致性,班加罗尔工厂初期将从美国加州圣地亚哥采购所有 Card-Lok 组件,未来计划逐步引入经过认证和审核的本地供应商。 单击此处了解有关班加罗尔工厂的更多信息,该工厂于 2019 年 2 月启用,占地面积达 8 万平方英尺。
Subrack for Railway Applications

适用于铁路应用并符合 EN 45545-2 标准的 nVent SCHROFF 插箱解决方案

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出升级版 nVent SCHROFF 19 英寸插箱和 19 英寸机箱导轨产品组合。新型导轨符合 UL94 V-0 和 EN 45545-2 标准,可确保低易燃性和低毒性,并达到 R22、R23 和 R24 测试要求,最高危险等级为 HL3。这些导轨还符合 RoHS 和 REACH 要求,并符合 IEC 61249-2-21 标准,不含卤素。 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出升级版
Onboard Varistar

nVent SCHROFF Onboard Varistar 推出铁路认证机箱,旨在保护机车车辆内的电子设备

全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 今天推出了 nVent SCHROFF Onboard Varistar,这是一款经过测试和认证的钢质机箱,旨在保护用于现代信令和机车车辆通信的关键 19" 机架电子产品。 nVent 开发的 Onboard Varistar 旨在为铁路信令客户提供模块化平台。灵活性是 Onboard Varistar 的一个关键区别因素,通过各种尺寸、附件和隔板固定选项节省空间,轻松满足特定的应用要求。 nVent 的模块化和预认证机架解决方案针对每个特定项目进行设计和验证,与专有解决方案相比,可为客户节省时间和金钱。采用 nVent SCHROFF 模块化 Onboard Varistar 和可用附件(包括隔板固定选项),项目交付周期可大大缩短。 铁路客户可以放心设计,知道 Onboard Varistar 已按照铁路行业标准进行了测试,包括冲击和振动 (EN50155)、电磁兼容性
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent 扩展了 nVent SCHROFF Titan 商用现货加固型 VPX 系统,具有增强的抗冲击和抗振动性能

扩展包括增强的抗冲击和抗振动性能 专为加固型应用而设计 卓越的信号完整性 多种定制选项 nVent SCHROFF 现已推出全新扩展型 Titan 商用现货 (COTS) 加固型 VPX 系统。nVent SCHROFF Titan COTS 加固型 VPX 系统专为航空航天和国防行业(如移动 MIL 和海军应用)中的严苛环境设计,具备更强的抗冲击和抗振动性能。这款 19" VPX 系统的机械结构基于 nVent SCHROFF EuropacPRO 型插箱,可承受高达 25g 的冲击载荷和高达
nVent SCHROFF ESS Case Study - news article image

nVent SCHROFF 为欧洲散裂中子源(世界上最强大的中子源)的加速器设备提供成功的保护和冷却解决方案

摘要: 地点:瑞典隆德 情况:多学科研究机构欧洲散裂中子源 (ESS) 基于世界上最强大的线性质子加速器,寻求先进的密封和冷却系统解决方案来保护加速器的控制系统。 解决方案:用于控制加速器的电气/电子设备的机柜解决方案。 结果:全面的解决方案满足了密封系统的所有规范和要求,并在预算范围内按时完成。 情况 欧洲散裂中子源 (ESS) 着手建立一个世界领先的多学科研究机构。一旦全面投入运营,该机构将基于世界上最亮的中子源(一种极其先进和复杂的机器)在与材料、能源、健康和环境相关的研究方面实现科学突破。 该机构的设计包括有史以来最强大的线性质子加速器,其中开始了产生用于研究的中子的散裂过程。ESS 加速器的高级要求是在 2 GeV 和 14 Hz 的重复率下提供 2.86 ms 长的质子脉冲。这代表 5 MW 的平均光束功率,目标占空比为 4%。ESS 配备了氦冷钨靶轮、15 台最先进的中子仪器、一套高科技实验室以及超级计算数据管理和软件。复杂的控制系统监控和管理数以万计的设备,并通过硬件、软件和配置数据库网络集成所有机构基础设施的操作。 为了实现这一令人难以置信的科学和工程壮举,研究机构寻求最先进的密封和冷却系统解决方案来连接和保护复杂的电气和电子设备,以控制加速器。nVent SCHROFF
SCHROFF-WBNR-Test and Measurement-USEN-2107-news img 430x600.jpg image

点击三下即可了解模块化测试设备

借助新的数字平台,nVent SCHROFF 可将测试测量应用中硬件组件的交互可视化,只需点击几下即可全面了解产品组合。无论是经验丰富的设计工程师,还是缺乏深入专业知识的买家,均可从这一数字导览中受益,并体验为测试系统寻找最佳硬件平台的简化过程。 nVent SCHROFF 德国销售经理兼全球测试与测量业务主管 Alessandro Cataldi 解释道:“我们支持客户设置他们的测试设备,不仅提供单个组件,还提供完整的硬件基础设施,包括即插即用的解决方案。通过引入虚拟导览,我们的客户和员工可以直接了解我们的解决方案 - 只需点击三下。” 探索更多 单一来源的综合产品组合 在这些高科技领域,它通常不仅仅是纯粹的机械装置。为了满足对电子产品的需求,例如不断提高的数据传输速度、经过验证的冷却或灵活的集成性能,nVent SCHROFF 为其客户提供了可扩展、可组合和模块化的产品组合。通常,每个要开发的新测试平台都有自己复杂的项目需求。由于收集有关可能解决方案的信息也会占用宝贵的资源,因此 nVent SCHROFF 开发了一种智能解决方案来简化和加速这一过程。 通过节省时间创造附加值 导览首先提供 nVent SCHROFF 产品组合不同应用领域的可点击概览图,诸如 EMC 实验室、工厂或粒子加速器。这使用户能够直接定位到其特定应用场景。点击其中一个元素时,会出现相应产品系列的插图,其中标记了相关的单个组件。再点击一下会将用户带到数据表、产品信息、动画等页面,用户可在那里准确找出测试系统设置的最佳实施所需的内容。 借助虚拟平台,nVent SCHROFF 作为电子设备保护解决方案的技术领导者之一,在信息检索的简单性方面树立了新标准。新工具可在 此处使用。
JOSCAR Registered Logo

nVent SCHROFF 成为 JOSCAR 注册供应商

nVent SCHROFF 很高兴地宣布我们正式成为 JOSCAR 注册供应商。 Hellios Information 的 JOSCAR(联合供应链认证注册)是航空航天、国防和安全行业使用的一种协作工具,用作资格预审和合规信息的单一存储库。买家(我们的客户)可以获得的优势包括: 更轻松的监管要求 - 全面、准确且定期更新的第三方风险洞察 单一数据来源 - 在单一、可搜索、可报告且易于访问的系统中包含数以千计的第三方 缩短采购时间 - 即时访问第三方信息,减少新供应商资格认证或续签合同所需的时间 高质量验证信息 - JOSCAR 根据一致、客观和不断更新的流程检查所有第三方信息 成本和资源效率 - 成本由社区成员分担,显著降低内部解决方案的成本 对等网络 - 访问社区中具有共同目标和挑战的其他成员的综合经验和资源 nVent SCHROFF
Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

nVent 完成对 CIS 全球业务的收购

2021 年 7 月 1 日 收购加强了 nVent 在数据中心和网络解决方案方面的全球业务布局 通过增加智能机架配电和服务器滑轨,扩展电源管理先进技术的能力 顺应全面电气化的发展趋势,增强 nVent 的产品/市场定位 伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天宣布已完成先前宣布的对智能机架配电和服务器滑轨产品的领先供应商 CIS Global 的收购。CIS Global 以约 2 亿美元的现金收购价格被收购,但需根据惯例进行调整,2020 年销售额超过 8,000 万美元。 nVent Enclosures 总裁
Support Arm for Monitor

nVent 推出具有卓越灵活性的电子机柜支撑臂

nVent SCHROFF 支撑臂可用于带或不带键盘和鼠标的显示器 伦敦 – 2021 年 7 月 8 日 – 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天为 nVent SCHROFF Novastar 和 Varistar 电子机柜平台推出了两款新支撑臂。 这些支撑臂非常适合测试测量应用,可用于键盘、视频显示器和鼠标,或仅适用于显示器。这两款型号都具有出色的灵活性,支持大范围的旋转、转动、倾斜和定位调整。 在不使用时,显示器臂可收回至仅 5 英寸的深度,与机柜面板齐平安装,以节省空间。 nVent SCHROFF 电子机柜产品经理 Pradipto
High Performance Conduction Cooled Assemblies

nVent 推出 nVent SCHROFF 高散热集成传导冷却组件

伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今天为航空航天与国防行业推出了一款新型高散热集成传导冷却组件。专为 VPX 系统中加固型传导冷却组件 (CCA) 而设计,高散热集成 CCA 设计创新地去除了散热接口,导致模块热阻提高 40%,具体取决于配置。该设计将 nVent SCHROFF 的 Calmark 高散热锯齿形 Card-Lok 设计集成到模块框架中,经济高效地优化了军用和航空航天系统的尺寸、重量和功率 (SWaP) 要求。 nVent 全球营销总监 Amy Escobio 说:“对于在 VPX 系统中面临散热挑战的客户,利用新型高散热集成 CCA 技术可以帮助他们避免重大模块的重新设计。这是因为集成 CCA