nVent SCHROFF 新闻

带智能向导的插箱配置器
nVent SCHROFF 进一步扩展了其在线配置器。现在,客户可以在线快速配置单个插箱,无需注册,也无需安装任何软件。借助直观的用户体验,此配置器使用户能够在智能向导的帮助下创建其插箱的 3D 图形模型。完成后,用户可以获取相关 3D CAD 数据和信息。配置器是一种智能工具,可在配置插箱时为所有开发人员和设计师提供主动支持。 智能向导会提示用户插箱配置所需的基本要求,并生成初步模型。然后,将以图形完成此基础模型并可对其进行编辑。内置的实时合理性检查器可以防止错误,确保仅组合了相互兼容的部件。客户无需考虑广泛的插箱产品库包含的每种可能组合,并且可以快速深入了解适合其应用的设计。向导提示的问题包括,要在最终应用操作现场安装的板大小、EMC 保护、板方向、前面板所需的把手类型、背板固定类型、板的后部保护以及环境条件(温度、静态负载等)。用户始终可以找到适合的选择,并得到信息、提示和一般解释的进一步帮助。在问题列表的末尾,单击配置器的拖放字段可将所选项作为基础模型采用。 现在,用户可对模型进行进一步的添加。用户可以使用各种图标返回向导以更改所选项,或可以通过拖放到配置字段,添加顶板和底板、把手、导轨轨道等更多组件。配置过程中的所有阶段均以 3D 模型形式图形化展示,可从任意角度查看。可以显示或隐藏单个组件。用户可以使用功能菜单,从库中选择进一步显示选项或任何必要的附件部件。此外,将在此显示当前物料清单,列出所有使用的单个组件。配置完成后,按下按钮即可生成模型的 3D 数据(支持超过 30 种原生 CAD 格式)并可下载。还可以创建一个 3D PDF 数据表,带已配置插箱的 3D 预览,包括部件列表。 智能、直观的 nVent SCHROFF 配置器表明了公司的“数字化授权更快获得结果”战略,该战略包括 3D 配置器引入、电子商务、通过实时聊天将配置器数据直接应用到生产和客户支持等各个方面。这一系列兼容的服务简化并加速了客户从产品选择和配置到交付的流程。

在线轻松配置电子机柜
nVent SCHROFF 推出更多 3D 配置器,在设计过程中为用户提供支持。现在,用户可以在线配置定制 SCHROFF Varistar 电子机柜。Varistar 配置器覆盖整个机柜系列,包括电子机柜、网络机柜和抗震机柜。相应的选择库为这一范围广泛的选项、功能和附件部件提供支持。 当用户开始配置时,系统将通过一系列对话框引导其指定选项。选择确定 3D 模型基本属性的各种参数。例如,当配置“VariStar”机柜时,系统将会要求用户指定高度、宽度和深度。这些信息将用于定义框架。基于此 3D 模型,可以通过拖放来添加其余组件。在线配置期间的可信性检查可确保选定的单个部件适配,且配置不缺少任何规格。 截至最近,用户可以从各种颜色板选择所需的颜色,并在配置器的图形图像中立即看到这种颜色。如果产品已完全配置好,则可以生成 2D 和 3D CAD 数据,并上传到 CAD 系统。此外,可以建立与 3D 打印机的连接,使用户可以直接从配置器中使用 3D 打印机创建配置的产品作为原型或模型。要向 nVent SCHROFF 发送请求,您还可以选择创建包括图形和零件列表的 3D
数字化授权更快获得结果
nVent SCHROFF 提供一系列协调服务,可简化和加速从 SCHROFF 产品的选择到交付的数字工作流程。现在,当用户在 https://schroff.nvent.com/ 上搜索产品(如机柜、机箱和 PCB 附件)时,他们总能通过各种方式获得必要的支持。这首先归功于 nVent SCHROFF 网站的搜索功能,该功能经过更新,可提供更加友好的用户体验。产品页面增加了筛选条件,支持按产品的技术特性进行筛选,使访客可以缩小产品搜索范围并找到适合特定应用的产品。还可以直接比较两款类似产品的技术特性,这有助于客户选择符合其要求的标准产品。如果客户需要通过修改进一步调整他们找到的产品,他们可以使用相应的产品配置器,然后整合钻孔、凹槽、标签,选择颜色,或者更换整个组件和附件。 配置器还可以自下而上定制产品,无需基于标准产品进行定制。如有需要,客户可以从一开始便通过聊天功能获得专家支持。 一旦客户开始使用网站,浏览器右下方就会打开一个窗口;客户可以通过该窗口与我们的专家进行实时聊天,我们的专家会解答客户的问题,并帮助客户选择合适的产品。 客户找到合适的产品并选择其所在国家/地区后,网页上就会显示产品的当地定价和供货情况——无需客户注册。对于购物车和标准产品以及大多数经过配置或修改的产品,也是如此。具有已激活账户的客户在登录后,会立即收到其专享的价格。此外,我们还会及时提供有 30 多种 2D 和 3D 原生格式的产品 CAD 数据。这样,开发人员和项目经理在研究产品时,可以获得他们所需的所有重要信息,从而迅速将项目变为现实。 提供的下载格式之一是 STL 格式。它提供三维数据模型的几何信息,用于使用 3D 打印机创建模型。客户可以选择使用自己的 3D 打印机,或者

模块化户外机柜 - 可靠保护户外铁路应用
nVent SCHROFF 重新设计了户外模块化机柜,并对它进行功能改进。 除了符合相关国际标准和规范,nVent SCHROFF 户外模块化机柜还符合相关的铁路认证。该机柜可为户外轨旁轨道应用(如车站、信号箱和铁路道口)中的电子设备提供可靠的防护,防止各种环境条件的侵袭,如热、冷、风、潮湿、灰尘以及冲击、振动、入侵和破坏性风险。 这会增加应用的安全性和可靠性,延长产品生命周期并降低总体运营成本。 为确保机柜中的最佳工作温度范围,nVent SCHROFF 户外模块化机柜可实现不同的选择。其双壁设计本身就能消耗高达 24 瓦的热输出。用于铁路应用的标准户外组合机柜通过风扇套件配备主动冷却功能。机柜顶部的两个集成 24V 直流风扇将冷空气从门上抽出并且通过外侧顶部吹出加热空气,提供 160 W/K 的传热系数和 540 m³/h 的空气流量。还可以在机柜内安装空调机组。 机柜的铝制型材框架和双壁设计可提供坚固的结构稳定性,静态承载为 400 千克。这种特别坚固的设计通过集成在机柜框架中的角度阻断器和门的铝制型材铰链进一步实现。此机柜已通过所有相关的冲击和振动、风和地震测试,且测试结果优异。 为了防止雨雪或灰尘/污染造成的液体渗透,户外机柜现在配备了全方位的就位式垫片。机柜门上,这种密封效果是通过可拆卸的夹附垫片实现的。为了更换外盖时更易维护,安装的组件仍然受内壁上的垫片保护。 带有中央接地点的接地套件提供必要的等电位连接。完全对齐铝框架的内部面板确保充分的 EMC 保护。这种保护可以作为一种选择扩展。 SCHROFF 模块化户外机柜的高度可靠性和稳定性可防止恶意破坏和未经授权的访问,而新设计的面板、铰链和锁进一步增加了这种保护。外部面板包括 1.5

PXI Express - 测试测量的高数据传输
施特劳本哈尔特 – Schroff 正在针对测试测量应用,使用模块化 PXI Express 系统扩展其产品系列。与所有 Schroff 产品一样,现成的组件选项可灵活适配多样化的客户需求或应用场景,同时确保成本效益。 PXI Express 提供模块化架构,将 PCI Express 总线与 CompactPCI Express 外形尺寸结合起来,适用于各种基于 PC 的测试测量应用。在初始犹豫期之后,在过去几年中,从 PXI 转换到 PXI Express 的用户数量稳步增长。 其原因包括对更高数据传输速率的需求,与 PXI 相比,PXI Express 显然是最重要的。

模块化 COM 载板产品线扩展
施特劳本哈尔特 – nVent SCHROFF 模块化 COM 载板基于 COM Express Type 6 技术参数设计,可以搭配不同制造商提供的标准化 COM 模块。只需修改载板接口和功能就能实现定制解决方案。nVent SCHROFF COM 载板采用模块化设计,具有高度灵活性,可满足多种应用要求。除了千兆以太网、USB 2.0、USB 3.0、5.1 高清音频、DVI-D 和显示端口等传统接口,通过选配的电缆转接卡还可以在前面板上连接其他 RS-232 接口。 该载板还提供了用于连接扩展板的接口。nVent SCHROFF 为这些接口开发了选配模块,可进一步强化该载板的功能。当与 nVent SCHROFF Interscale 机箱结合使用时(包括冷却部件、电源并配备硬盘等),即可构成一个完整的系统,满足客户的独特应用要求。
Pentair 宣布成立新电气公司 nVent
英国伦敦 – 2017 年 10 月 24 日 – Pentair plc(纽约证券交易所代码:PNR)今天公布其未来电气公司的名称为 nVent Electric plc(以下简称“nVent”)并宣布了新的关键领导层。该公司拆分为两家独立上市公司的工作仍在继续,预计将于 2018 年第二季度完成。正如之前宣布,未来的水处理公司将保留 Pentair 名称。 在拆分完成后,Beth A. Wozniak 将成为 nVent 首席执行官,她表示:“‘nVent®’这个名称反映了我们品牌产品组合的创新传统,这将成为新公司的基础,而我们执行的使命是通过创新的电气解决方案连接和保护客户,创建更安全的系统,确保一个更安全的世界。作为一家高性能电气公司,nVent 专注于提高利用率,降低成本并最大限度地提高客户正常运行时间。” Stacy McMahan 将担任首席财务官,加入 Wozniak 女士在

Max50 系列电源装置:更高的效率和更大的温度范围
施特劳本哈尔特 – Schroff 正在更新和简化其电源产品组合。各种系列的交流电源产品正与 MaxpowerPro 产品系列合并。新型 Maxpower 电源装置系列中第一个具有 180 W 输出功率的设备,目前已上市。之前 SEK 系列的电源装置已经过重新设计,现在采用 Max50 名称面市。更新改进了各种装置功能,还降低了总成本。这些 19 英寸插件电源装置的输出功率为 50 W,电压为 5、12、15、24 或 48 V,适用于各种工业应用。 Max50 电源采用先进技术,结构紧凑,尺寸为 3U、6HP,深度为 160 mm。这些装置经过重新设计,效率提升至 88%,同时功耗降低多达 50%。此外,这些电源装置的工作温度范围已扩展至

轻松配置前面板并生成 3D 图纸
nVent SCHROFF 最新的 3D 配置器现已上市。最先进的用户界面保留了与 2016 年底发布的 Novastar 配置器相同的视觉风格与操作体验,并新增了包括拖放功能在内的多项功能,以轻松配置前面板和生成 3D 图纸。此外,3D CAD 绘图、材料账单、报价和图形实时生成,让配置器成为设计工程师有价值的工具。 配置前面板并不需要注册,但是用户可以通过注册来保存他们的工作。可以从产品目录中的预配置前面板启动配置,然后可以修改前面板以满足特定的需求。或者用户可以配置定制的前面板,从选择前面板类型开始——有把手、没有把手或有铰链。输入所需尺寸后,则指定了前面板形状(U 型材或平面、带或不带侧槽)、所需的 EMC 屏蔽和表面涂层类型。前面板一经指定,可以拖放到配置区域。这里也可以图形方式显示其他配置步骤。配置菜单中的简短文本说明为用户提供如何继续操作的简明说明。接下来,用户可以选择所需的紧固材料、印刷内容和颜色,以及定制或预定义开孔的尺寸和位置。配置好的前面板可以完全组装或作为单独的部件进行交付。 实时验证可确保前面板能够交付生产。配置前面板时,创建了 3D 模型,可随时查看。物料清单自动创建,可显示或隐藏。如果某个部件已从物料清单中删除,它还会从配置区域中的模型中消失,反之亦然。如果前面板已完全配置,2D 或 3D CAD 数据可由配置器生成,并上传到 CAD 系统中。还可以创建 3D PDF 数据表,其中包括图形和材料清单。 前面板配置器