Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
AMC MicroTCA

MicroTCA 正在获得工业应用的青睐

得益于 PICMG 对 MicroTCA 技术参数的持续研究和发布,nVent 能够提供多种 SCHROFF MicroTCA 系统,这些系统可用作工业自动化、图像处理、实时运动控制、医疗技术、雷达、电信、交通、物联网和测试与测量等高端应用中的灵活硬件平台。

最新的技术参数规范定义了后部 I/O 部分(此前该部分内容在 MicroTCA 标准中缺失),此外新规范还在背板中添加了时钟和触发总线(适用于精确测量任务)。借助 MicroTCA 系统中的 RTM 部分,可在单个系统中同时处理模拟和数字信号。这里,对信号和电源实现明确分隔是实现高精度测量结果的重要因素。可通过将模拟信号运行在单独的高频率背板来实现隔离要求。还能够提供其他类型的独立 RTM 背板,以适应特定工业应用的要求。

由于市场和应用要求,新规范还添加了更多功能。为了同步大型系统,“白兔”协议现可用于实时应用中的确定性以太网。这是因为,低延迟和精确定义的响应时间是工业系统平稳运行的基本前提。现在定义的 JSM 模块可以远程访问支持 JTAG 功能的组件。nVent 已在 MicroTCA.4 系统的后面板上配备了一个额外的独立 JSM 插槽。此 JSM 模块可在设备运行期间正常使用,例如,在此期间,可以使用任何 AMC 插槽将板卡更新固件加载到 FPGA。

对于数字视频和图像处理、自动化和机器控制或电子信号处理等较小规模应用,现在可能无需冗余或热插拔功能,而是使用名为 eMCH 的产品提供功能替代。此“嵌入式 MCH”可确保 AdvancedMC 模块与整个系统监控之间的通信,保证高可靠性。Schroff 提供的 eMCH 配有连接至机箱正面 1 GbE 上行链路的 1 GbE 交换机,可将系统组件直接集成到现有网络基础设施。

消除 Fat Pipe 带宽限制问题已经得到解决,现有几款 MicroTCA.4 产品都可支持此新功能。由此,就可在需要极高带宽传输大量图形数据的工业图像或视频处理或医疗技术(例如 CT 或 MRI)应用中使用 MicroTCA 系统。为此,Schroff 提供了 MicroTCA.4 系统,该系统可选择两种不同的背板拓扑,该拓扑在 MCH 和专用 AMC 插槽之间支持 x8 甚至 x16 数据链路。eMCH 专为这些类型的图形应用而设计。

PICMG 正在不断升级 MicroTCA 系统的输出和数据传输速率,以适应各种工业应用的要求。当前可能的数据传输速率为 40 Gb/s。基于这一技术参数,Schroff 提供了带 40 G 背板的高性能 MicroTCA 系统。该组合涵仅有两个 AMC 插槽的小型系统、六插槽系统(6 个前插槽和 6 个 RTM 插槽)以及完全配置的 19" 宽 MicroTCA 系统(9 U,84 HP),该系统带 12 个 AMC 插槽,前面有两个 MCH 插槽和四个电源插槽,背面有 12 个 RTM 插槽及各种背板拓扑和功能。