Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Novità nVent SCHROFF

Novità nVent SCHROFF
Subrack for Railway Applications

nVent SCHROFF Card-Loks - Produzione allestita in India

nVent sta investendo per supportare i clienti del settore aerospaziale e difesa a livello globale nVent sta espandendo la produzione dei Card-Loks al di fuori del Nord America. I Card
Subrack for Railway Applications

Soluzione per rack secondari nVent SCHROFF conforme a EN 45545-2 per applicazioni ferroviarie

nVent, leader mondiale nelle soluzioni di allacciamento elettrico e protezione, annuncia il suo portafoglio aggiornato di binari di guida per i rack secondari e i quadri da 48,26 cm nVent
Onboard Varistar

nVent SCHROFF Onboard Varistar lancia un quadro certificato ferroviario progettato per proteggere i componenti elettronici all'interno di materiale rotabile

nVent, leader mondiale nelle soluzioni di collegamento e protezione elettrica, ha presentato oggi il modello nVent SCHROFF Onboard Varistar, un quadro in acciaio progettato, testato e certificato per proteggere i
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent espande i sistemi VPX robusti commerciali pronti all'uso nVent SCHROFF Titan con maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni

L'estensione include una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni Progettati per applicazioni robuste Integrità del segnale superiore Numerose opzioni di personalizzazione È ora disponibile una nuova estensione per i
nVent SCHROFF ESS Case Study - news article image

nVent SCHROFF protegge e raffredda con successo le apparecchiature di accelerazione presso la European Spallation Source, la fonte di neutroni più potente al mondo

Riepilogo: Località: Lund, Svezia Situazione: Lo stabilimento di ricerca multidisciplinare European Spallation Source (ESS), basato sul più potente acceleratore di protoni lineare al mondo, ha cercato una soluzione di contenimento
SCHROFF-WBNR-Test and Measurement-USEN-2107-news img 430x600.jpg image

Comprendere le apparecchiature di test modulari in tre clic

Con la nuova piattaforma digitale, nVent SCHROFF visualizza l'interazione dei componenti hardware nelle applicazioni di test e misurazione e fornisce una panoramica completa del portafoglio di prodotti con pochi clic
JOSCAR Registered Logo

nVent SCHROFF appartiene al registro JOSCAR

nVent SCHROFF è lieta di annunciare che siamo ufficialmente un fornitore registrato JOSCAR. JOSCAR (Joint Supply Chain Accreditation Register) di Hellios Information è uno strumento collaborativo utilizzato dai settori aerospaziale
Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

nVent completa l'acquisizione di CIS Global Business

1° luglio 2021 L'acquisizione rafforza l'offerta globale di nVent per i data center e le soluzioni di rete Espande le capacità nelle tecnologie avanzate di gestione dell'alimentazione con l'aggiunta della
Support Arm for Monitor

nVent lancia bracci di supporto con eccellente flessibilità per armadi elettronici

Bracci di supporto nVent SCHROFF disponibili per monitor con o senza tastiera e mouse LONDRA – 08 giugno 2021 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nelle soluzioni di
High Performance Conduction Cooled Assemblies

nVent lancia i gruppi raffreddati a conduzione integrata ad alta temperatura nVent SCHROFF

LONDRA--(BUSINESS WIRE)-- nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nel settore delle soluzioni di protezione e collegamento elettrico, ha lanciato oggi un nuovo gruppo raffreddato a conduzione ad alta temperatura