Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

nVent SCHROFF 案例研究

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF 案例研究
创新进行时

了解 nVent 如何通过创新型电子解决方案连接和保护全球客户。

联系我们
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

通用测试系统

用于各种电气组件耐久性测试的通用测试系统,如汽车行业的摄像机和雷达系统。
Telecommunication tower with 5G cellular network antenna on city background

用于 5G 网络测试的单板机箱

开发的这一系统用于分析 BBU 和 RRH(远程无线电头端)之间的光纤接口的数字位流(I/Q 数据)以测量无源互调 (PIM) 的效果。 挑战 机箱必须适应客户特定的外形因素,因此市场上没有现成的标准机箱。此外,机箱还必须具备 EMC 屏蔽功能,这是一项挑战,因为客户提供的专门开发的橡胶框架必须要安装在机箱上。橡胶框架可保护机箱表面,无需安装脚,即便是堆叠的机箱,也可以提供牢固的抓地力。为保持系统紧凑,需要无机械风扇的无源冷却功能。 解决方案 为了缩短非标准机箱的开发时间,nVent 充分利用现有的 Interscale 机箱概念。这可以轻松适应机箱设计,由于侧板的特殊锁定机制,EMC 保护功能也可得到保证。橡胶框架是无螺钉装配,易于拆卸。对于具有更高散热需求的机箱,在处理器上使用带有热垫的散热片来提高冷却性能。这两种机箱都会按照客户的要求进行喷漆。 位置 德国 行业 测试和测量 应用 复杂多频段 4G 和 5G 网络中的 PIM 测试 技术...
Industry 4.0 concept, smart factory with icon flow automation and data exchange in manufacturing technologies.

用于生产设施的测试系统

用于安装生产设施用测试系统的小尺寸桌面式机箱。 挑战 客户需要一个高度灵活的标准平台,以支持多种不同原型的开发。 解决方案 可轻松访问完整的 STEP 文件集,让客户根据其具体要求修改机箱。 轻松接入测试板。 固定测试板。 为客户提供 CAD 文件。 提供具有竞争力的原型及批量生产价格。
Copyright: Polytec, only use with Case Study

适用非接触式振动分析的桌面式机箱

适用高精度非接触振动分析的测试系统,该类系统可对大型工业测试对象的微观结构进行分析。 挑战 机箱必须按照客户设定的产品设计制造,带有弯角的前面板可提高设备可用性。然而,整个机箱必须易于拆卸,以便服务技术人员可以快速维护机箱内部元件。同时,机箱需要具备 EMC 屏蔽能力,使电流和/或磁场远离系统中的敏感电子元件。机箱应便于携带并具备卓越的散热冷却能力。 解决方案 为了降低非标准机箱的开发成本,nVent 充分利用其灵活的 Interscale 机箱架构。该架构已经过严格的设计测试和验证,通过使用面板的特殊联锁机构保证 EMC 防护能力。机箱只需要四个螺钉即可关闭,因此易于装配和拆卸。两个螺钉用于固定显示屏支架,两个螺钉用于固定机箱盖。前面板采用客户品牌特定颜色,表面处理为粉末涂层和数字印刷。为保证系统散热能力,nVent 建议安装风扇以实现主动散热。 下载案例研究
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

适用于机器视觉的 MicroTCA 系统

该系统是一个高度可扩展的平台,用于自动化、医疗、交通和公共安全等复杂机器图像和视频处理应用。机箱必须采用模块化、灵活、可扩展并可满足未来需求的设计,以允许新的或变更的硬件集成。 挑战: 目标是在紧凑的 19" 系统中配备六个插槽。为确保高处理密度,这对系统机械设计和背板插槽定位构成了挑战。高性能电路板的密度需要适当的冷却解决方案,其机箱适用于各种垂直市场中的应用环境。 解决方案: 视觉系统根据 MicroTCA.4 标准设计,与工业 PC 相比,它提供更高的带宽,并允许连接更多摄像机,即使在 1 GbE- 或 10 GbEvision、摄像机链接或 Coax Press 版本中。使用的摄像头数量取决于不同的协议。系统有两个独立的根联合体,允许在一个应用中完成两个不同的任务。为了给插卡提供尽可能多的空间,系统设计使左右侧面板及其 RTM 能够从底部到底部安装。因此,可能需要 2 U 的高度。有多种可选的冷却解决方案,风扇托盘可以更换。可以从侧面到侧面或从前面到侧面进行冷却,并可根据电子机柜的安装和可用空间进行调节。 项目详情: 地点:德国 行业:测试和测量 应用:Maschine Vision 系统...
Drone - Data Acquisition

案例研究 - CompactPCI

系统需部署在民用无人飞行器上,用以收集地理信息。由于系统位于飞机外部,机箱需要完全封闭且符合 IP65 防护标准。 挑战: 系统有重量限制,要求采用精密机械设计。同时需要传导散热来保护电子设备免受冲击、振动和降水的影响。 解决方案: 选用了传导散热的机箱。为了达到应用要求的处理能力,系统架构选用了符合 PICMG 标准的 CompactPCI。我们专门设计了这一解决方案,可根据 IP65 标准对机箱进行密封,即使是较薄的侧板、底板和顶板也完全密封。我们已经与系统集成商 EMCOMO 合作完成了该项目。 项目详情: 地点:德国 行业:航空电子 应用:数据采集系统 技术:CompactPCI 产品范围:5 插槽 CPCI 系统 日期/时间范围:2014