Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
tradeshow logos 2023

nVent SCHROFF partecipa all'Embedded World 2024 nel padiglione 1, stand 1-211, con lo slogan "Connettività e integrazione: elementi di base per l'elaborazione avanzata"

nVent Electric plc, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni elettriche e di protezione, presenterà la sua ampia gamma di componenti ad alte prestazioni e soluzioni affidabili nel campo dell'elaborazione avanzata all'Embedded World di Norimberga di quest'anno, dal 9 all'11 aprile 2024, con il motto "integrazione e connettività: elementi di base per l'elaborazione avanzata". Le aree di competenza includono "partnership per la progettazione", "ottimizzazione delle prestazioni", "gestione termica", "connettività" e "integrazione" e alla fiera nVent SCHROFF presenterà soluzioni di prodotti collaudate e testate.

In qualità di partner tecnico, nVent SCHROFF supporta i propri clienti dallo sviluppo al sistema completo per l'applicazione finale. I clienti ricevono supporto fin dall'inizio per realizzare il proprio sistema personalizzato, inclusi test e simulazioni. Il tutto è semplificato dagli strumenti di configurazione online. Molti componenti e soluzioni consentono un elevato grado di flessibilità nei singoli progetti. Ad esempio, nVent SCHROFF presenta la sua piattaforma RatiopacPRO Style per la misurazione e l'analisi di dispositivi o strumenti di laboratorio. Gli utenti possono scegliere una delle 220 custodie standard o creare il proprio progetto utilizzando lo strumento di configurazione RatiopacPRO Style, in modo da scegliere tra un'ampia gamma di dimensioni, telai, perforazioni, soluzioni EMC e opzioni di espansione e accessori, come nuovi design di maniglie. È disponibile un'ampia gamma di colori per un aspetto esclusivo. La possibilità di stampare sulle superfici consente agli utenti di caricare infinite opzioni di progettazione.

L'aumento dei requisiti dell'elaborazione avanzata, come velocità di trasferimento dati e frequenze di clock più elevate, richiede anche prestazioni massime in termini di EMC per le soluzioni di armadi utilizzate. I componenti elettronici devono essere sempre più protetti dalle interferenze elettromagnetiche. Per offrire agli sviluppatori soluzioni sicure e a prova di futuro, nVent SCHROFF ha ulteriormente migliorato i suoi armadi e sottorack. Le speciali coperture dei pannelli laterali e le nuove piastre di copertura, che possono essere anche aggiornate ai sistemi esistenti sul campo, migliorano significativamente l'attenuazione della schermatura in una gamma di frequenza fino a 40 GHz.

Le prestazioni sempre più elevate dei sistemi avanzati stanno inoltre portando l'argomento della gestione del calore in un'area sempre più focalizzata. nVent SCHROFF dispone di un laboratorio in cui gli esperti utilizzano simulazioni e test per sviluppare soluzioni di raffreddamento appropriate per l'intero sistema, ottimizzate in base alle singole condizioni operative. Durante la fiera verranno presentati esempi interessanti con opzioni di raffreddamento combinate.

Per quanto riguarda la connettività, nVent SCHROFF presenterà un backplane costruito in base alle più recenti specifiche seriali CPCI. Un gruppo di lavoro di nuova formazione nel PICMG, con il supporto di nVent SCHROFF, ha rivisto le specifiche esistenti in modo da soddisfare i crescenti requisiti in termini di velocità dati del mercato. I backplane attualmente disponibili supportano lo standard attuale fino a PCI Express Gen3; il nuovo standard supporterà di conseguenza PCI Express Gen4. Il nuovo backplane di nVent SCHROFF consente quindi di raddoppiare la velocità di trasferimento dati precedente e ora supporta anche 10 GbE-KR oltre a 10 GbE-T.

nVent SCHROFF fornisce singoli componenti e moduli per l'elaborazione avanzata. Supporta attivamente i clienti durante le fasi di integrazione per la configurazione di un sistema complessivo. nVent SCHROFF spiega l'intera procedura di integrazione con un modello complesso che mostra tutte le fasi, a partire dalla struttura meccanica e dall'integrazione di ventole, backplane e sistemi di controllo, fino all'integrazione in un armadio elettronico.

Le innovazioni presentate in occasione della fiera dimostrano chiaramente che nVent SCHROFF è più di semplice un produttore di custodie meccaniche. L'azienda si concentra su singole soluzioni per vari mercati, come le telecomunicazioni, le tecnologie di misurazione e test, il settore aerospaziale e molti altri ambiti che richiedono un uso intensivo di elaborazione.

Scoprite la gamma completa di prodotti e servizi nVent SCHROFF, guardate le dimostrazioni dal vivo e parlate con gli esperti nVent di fiducia nel padiglione 1, stand 1-211 dal 9 all'11 aprile all'Embedded World.

Richiedi subito il biglietto gratuitoCodice di registrazione: ew24517702