Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
COm Carrier System

Ampliamento della linea di prodotti modulari COM Carrier

(STRAUBENHARDT ) La scheda carrier modulare nVent SCHROFF COM si basa sulle specifiche COM Express di tipo 6 ed è stata progettata per utilizzare moduli COM standardizzati di diversi produttori, in modo tale che solo le interfacce e le funzioni della scheda carrier debbano essere modificate per realizzare una soluzione personalizzata. Grazie alla sua modularità, il carrier nVent SCHROFF COM offre un elevato grado di flessibilità per applicazioni molto diverse tra loro. Oltre alle interfacce convenzionali come Gigabit Ethernet, USB 2.0
e 3.0, audio HD 5.1, DVI-D e DisplayPort, è possibile collegare altre interfacce RS-232 sul pannello anteriore utilizzando adattatori per cavi opzionali. Il carrier offre anche interfacce per schede di espansione. nVent SCHROFF sviluppa moduli aggiuntivi per queste interfacce che ampliano la gamma di funzionalità del carrier. Se
combinato con un involucro Interscale nVent SCHROFF, che include l'alimentazione e il raffreddamento, oltre a essere dotato di un disco rigido, ecc., diventa un sistema completo, adattato all'applicazione specifica del cliente.

Sono ora disponibili nuovi moduli aggiuntivi, frutto del continuo sviluppo dei prodotti. Oltre al modulo di alimentazione con un ampio intervallo di tensione in ingresso compreso tra 12 e 24 V, è ora disponibile un secondo modulo più economico con un intervallo di tensione limitato compreso tra 19 e 24 V. Il modulo di alimentazione con intervallo di tensione limitato è solitamente sufficiente se nell'applicazione viene utilizzato un alimentatore esterno. Soprattutto in considerazione del fatto che copre l'alimentazione da 24 V, comunemente disponibile nelle applicazioni di automazione industriale.

Il modulo codice postale è un altro nuovo modulo aggiuntivo. i basa su un display a sette segmenti e viene utilizzato per segnalare gli errori durante la routine di avvio, se non sono collegati altri display. Questa funzione non è stata integrata direttamente nel supporto, ma è stata intenzionalmente progettata come modulo indipendente. L'utente deve includere questa funzione solo se ne ha bisogno. Se questa funzione fosse già stata integrata sul carrier, non avrebbero alcuna scelta.

Il terzo nuovo modulo aggiuntivo è un modulo LVDS, che viene collegato all'interfaccia LVDS integrata sul carrier per il collegamento dei monitor TFT integrati nell'involucro. A seconda del produttore, i monitor TFT mettono a disposizione numerose interfacce, poiché non esiste uno standard. Il modulo LVDS funge quindi da adattatore tra l'interfaccia ad alta velocità integrata sul carrier e il monitor TFT selezionato. Il modulo LVDS disponibile è stato adattato alla piedinatura di un produttore. Se il cliente desidera collegare il monitor TFT di un altro produttore, sarà necessario adattare solo il modulo LVDS.

Negli ambienti industriali sono spesso necessarie due diverse interfacce Gigabit Ethernet. Tuttavia, nella specifica di tipo 6 è definita solo una singola interfaccia Ethernet integrata nel carrier COM. nVent SCHROFF fornisce tuttavia una seconda interfaccia Gigabit Ethernet come modulo aggiuntivo. L'interfaccia è collegata tramite il pannello posteriore dell'involucro. Tutti i nuovi moduli aggiuntivi sono immediatamente disponibili. Lo sviluppo di altri moduli aggiuntivi sarà costantemente portato avanti da Schroff, orientato alle esigenze dei clienti e del mercato di oggi e di domani.