Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
AMC MicroTCA

MicroTCA sta conquistando il settore delle applicazioni industriali

Grazie al continuo sviluppo delle specifiche MicroTCA da parte del PICMG, nVent è in grado di offrire vari sistemi MicroTCA Schroff adatti come piattaforma flessibile per applicazioni di fascia alta nell'automazione industriale, nell'elaborazione delle immagini, nel controllo del movimento in tempo reale, nella tecnologia medica, nei radar, nelle telecomunicazioni, nei trasporti, nell'IoT e nei test e misurazioni.

I miglioramenti apportati alle specifiche definiscono la sezione I/O posteriore, che fino ad oggi mancava in MicroTCA, oltre alle linee di clock e trigger implementate nel backplane (utilizzate, ad esempio, per attività di misurazione di precisione). La sezione RTM nel sistema MicroTCA, consente di elaborare i segnali analogici e digitali in un unico sistema. In questo caso, una chiara separazione di questi segnali e delle alimentazioni è un fattore importante. Ciò è reso possibile da un backplane ad alta frequenza separato per i segnali analogici. Sono possibili anche altri tipi di backplane RTM separati, utilizzati ad esempio in specifiche applicazioni industriali.

In base alle esigenze del mercato e delle applicazioni, sono state aggiunte ulteriori funzionalità. Per la sincronizzazione di sistemi di grandi dimensioni, il protocollo "White Rabbit" è ora disponibile per reti Ethernet deterministiche destinate ad applicazioni in tempo reale. Questo perché tempi di latenza ridotti e tempi di reazione definiti sono un prerequisito fondamentale per il funzionamento regolare dei sistemi industriali. I moduli JSM ora definiti consentono l'accesso remoto ai componenti compatibili con JTag. nVent equipaggia persino i propri sistemi MicroTCA.4 con uno slot JSM aggiuntivo separato sul pannello posteriore. Questo modulo JSM può essere utilizzato in modo continuo e, ad esempio, gli aggiornamenti possono essere caricati sull'FPGA utilizzando qualsiasi slot AMC durante il funzionamento.

Per applicazioni su scala ridotta come l'elaborazione di immagini e video digitali, l'automazione e il controllo di macchine o l'elaborazione di segnali elettronici, dove la ridondanza o l'hot-swap potrebbero non essere necessari, è ora possibile utilizzare anche il cosiddetto eMCH. L'"embedded MCH" garantisce la comunicazione tra i moduli AdvancedMC e il monitoraggio dell'intero sistema, assicurando un'elevata affidabilità. L'eMCH offerto da Schroff è dotato di uno switch 1 GbE collegato all'uplink 1 GbE sulla parte anteriore dell'involucro, che consente l'integrazione diretta dei componenti del sistema in un'infrastruttura di rete esistente.

Il problema aggiuntivo dell'eliminazione della limitazione su Fat Pipe è stato risolto ed ora è supportata in diversi prodotti MicroTCA.4. Ciò rende possibile l'utilizzo dei sistemi MicroTCA nell'elaborazione industriale di immagini o video o nella tecnologia medica (ad esempio TC o RM), dove è necessaria una larghezza di banda molto elevata per trasmettere grandi quantità di dati grafici. A questo scopo, Schroff offre un sistema MicroTCA.4 con due diverse topologie di backplane che presentano collegamenti x8 o addirittura x16 tra l'MCH e gli slot AMC dedicati. L'eMCH è stato progettato specificamente per questo tipo di applicazioni grafiche.

Le uscite e le velocità di trasferimento dei dati per i sistemi MicroTCA sono continuamente sviluppate dal PICMG e adattate alle esigenze di un'ampia gamma di applicazioni industriali. Le velocità di trasferimento dati attuali raggiungono i 40 Gb/s. Schroff offre sistemi MicroTCA ad alte prestazioni con backplane da 40 G basati su questa specifica. La gamma di prodotti spazia dai sistemi più piccoli con solo due slot AMC ai sistemi a sei slot (6 slot frontali e 6 slot RTM), fino ai sistemi MicroTCA completamente espansi da 48 cm (9 U, 84 HP) con 12 slot AMC, due slot MCH e quattro slot di alimentazione sul lato anteriore, 12 slot RTM sul lato posteriore e varie topologie e funzionalità di backplane.