Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Ampliamento della gamma di sistemi PXI Express

nVent sta ampliando la gamma di prodotti SCHROFF per sistemi PXI, aggiungendo un sistema SCHROFF PXI Express a 18 slot con una struttura modulare, utilizzata in complesse applicazioni di misurazione e simulazione. Il PXI Express di SCHROFF è il successore della sua gamma PXI e si basa sul bus PCIe ad alta velocità. I
sistemi PXI Express di SCHROFF, un sistema modulare composto da assemblaggi standard, garantiscono un'elevata flessibilità e consentono di adattare la soluzione di sistema in modo economico alle esigenze del cliente.

Il nuovo sistema PXIe a 18 slot si basa su un involucro modulare SCHROFF RatiopacPRO con un sistema di ventilazione intelligente e controllo della ventola integrato. Il sistema è dotato di uno slot di sistema, uno slot di temporizzazione di sistema per l'alimentazione di segnali di clock molto precisi e 16 slot ibridi per schede PXI Express o PXI distribuiti su una larghezza di 84 HP (48 cm). Gli slot ibridi rendono il sistema completamente retrocompatibile e facilitano il passaggio graduale da PXI a PXI Express.

Il backplane del sistema PXIe a 18 slot è stato progettato prevalentemente come sistema passivo. Il bridge PCI, lo switch PCIe e le funzioni di clock necessari sono implementati con gli stessi moduli separati utilizzati per il sistema PXIe più piccolo a 8 slot. Qui ne sono integrati di più: 2 moduli bridge PCI per 2 x 8 posizioni del connettore PCI per garantire la possibilità di comunicare con tutti i 16 slot ibridi utilizzando il bus PCI, 4 switch PCIe e un bridge trigger che collega i segmenti del bus tra loro in modo individuale e unidirezionale. Un alimentatore ad alte prestazioni progettato per uso industriale fornisce al sistema le tensioni convenzionali dei PC (3,3 V, 5 V, ±12 V e 5 V in standby). Se l'interruttore principale è attivato, il sistema può essere avviato o spento tramite il pulsante. Il pulsante è dotato di un anello LED che può essere utilizzato per visualizzare vari stati del sistema, ad esempio "Funzionamento corretto" (LED acceso verde) o "Temperatura critica" (LED lampeggiante rosso). A tale scopo è stato implementato un microcontrollore aggiuntivo sul backplane. Questa funzione è stata adattata al sistema PXIe più piccolo a 8 slot, consentendo agli utenti di accedere facilmente a informazioni utili sul sistema.