Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Web Banner

nVent SCHROFF 在 2022 年 InnoTrans 上展示铁路创新产品解决方案

领先的国际交通技术贸易展览会 InnoTrans 将于 9 月 20 日至 23 日在德国柏林举行。InnoTrans 每两年在柏林举办一次,分为 5 个展区,分别为“铁路技术”、“铁路基础设施”、“公共交通”、“车辆内饰”和“隧道施工”。

我们将展示 nVent SCHROFF 最新的铁路行业产品解决方案和创新举措。我们位于 15.1 号展厅的 230 号展位。

nVent 将展示自己在铁路运输领域的最新产品和最新认证。

我们诚邀您了解新型 nVent SCHROFF Varistar CP 车载机柜;这是一款滚压成型焊接钢框机箱,经过专门设计、测试并获得铁路认证 (EN50155),旨在保护现代列车信令与通信系统中使用的关键 19 英寸电子设备。新型 Varistar CP 车载机柜旨在为铁路信令客户提供模块化平台。Varistar CP 车载机柜内置先进的列车控制和管理系统 (TCMS),可确保高速列车、通勤列车、动车组、地铁和所有轻轨车辆保持高度的自动性和安全性。产品应用可能涉及 CCU(中央控制单元)、VCU(车辆控制单元)、ATO(自动列车运行)和 ATP(自动列车保护)。TCMS 作为列车的中枢,可在 CCU 和 VCU 模式下,通过协调应急系统、刹车系统、牵引系统、动力系统、车门控制系统、照明控制系统、HVAC 系统、乘客信息系统、车内通信系统和车辆间通信系统,实现对列车的中央控制。

经铁路认证符合 EN50122 标准的户外模块化机柜的新概念,旨在提供具有额外接地功能的多功能轨旁机柜,接地功能可在列车意外接触到掉落的受电弓/悬链线时提供保护。 符合 EN50122 标准的 nVent SCHROFF 户外模块化机柜通过接地消除了电位差,从而保护任何接触到机箱的人员。

nVent 是铁路、电信及能源储存和管理领域中的行业领先企业首选的电子机箱供应商。我们能够提供经过行业标准认证的解决方案和实现 3 级集成的定制解决方案,这些能力让我们从竞争对手中脱颖而出。

nVent SCHROFF EuropacPRO 19 英寸插箱易于配置,能够妥善放置和保护您的电子设备。凭借模块化平台和各种标准、改进和定制解决方案,EuropacPRO 插箱能够充分满足节约成本、抗冲击和振动等各种要求。

新型 nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC 机箱的防护等级达到 IP67,压铸铝机箱也具有电磁屏蔽功能,而且耐冲击、耐振动、耐腐蚀。因此,它特别适合铁路和运输应用。

控制中心是高效轨道网络所有功能的汇聚中枢。在这里,重要的监控和信号设备可以与乘客信息系统、CCTV、SCADA 和高级票务系统并行安装。

低噪音智能风扇托盘专为支持铁路数据中心而开发。这款 19 英寸风扇托盘配备随温度变化的风扇控制装置,可以通过 Guardian Management Gateway 进行远程监控,能够作为 1 HE 模件盒或顶板风扇使用。

nVent SCHROFF 自 1962 年在德国成立以来一直是突破创新的代名词,从研发欧洲规格电路板的插箱系统开始,帮助 19 英寸成为通用标准。目前,nVent 仍在倡导扩大电子基础设施的应用范围。

兼容性好、模块化、可扩展。nVent SCHROFF 产品在世界范围内广受认可,符合电子封装领域的国家和国际标准,以及 IEC 60297-3-x 和 IEEE 1101.x 设计规范。 与自主开发专有解决方案相比,在我们标准解决方案的基础上,根据您的特定应用需求进行修改或定制,可以显著节省时间和金钱。

关于 nVent

nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。请访问 www.nvent.com 了解更多信息。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。

欢迎莅临 2022 年柏林国际轨道交通展 (InnoTrans 2022) 参观交流!我们位于 15.1 号展厅的 230 号展位。

立即获取免费门票

InnoTrans 是 Messe Berlin GmbH 的商标