Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Web Banner

全新的 nVent Smart RackPower PDU 在 2022 年巴黎 Data Centre World 展览会上首次亮相

与 Iceotope 合作推出精密浸没式液冷解决方案

  • nVent 与 Iceotope 紧密携手,为广大数据中心和工业应用提供规模化精密浸没式液冷产品
  • 对于法国一流的数据中心盛会,集成式精密冷却解决方案的展出尚属首次
  • nVent 推出全新的 Smart RackPower PDU,并展示了一系列的数据中心机架和机柜、技术空间冷却及 PDU 解决方案

2022 年 11 月 16 日,巴黎 Data Centre World 展览会:全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 宣布推出其创新型 Smart RackPower PDU,这是一款机架式配电解决方案,可让操作员控制数据机柜、开放式框架机架和壁挂式机箱中的电源。全新的解决方案于 2022 年 11 月 16 日在巴黎 Data Centre World 展览会上发布。公司还借机展示了其与 Iceotope 的合作成果,后者是精密浸没式液冷领域的全球领导者。

nVent 将展示面向服务器机房机架的行间冷却和配电选项

  • 机架容量
    nVent SCHROFF Varistar CP 系列服务器和网络机架已针对物理安全要求进行优化,具有预配置单元,可满足短周期交付的需求。对于如今的数据中心,能效是一项关键指标。有鉴于此,nVent SCHROFF Varistar 机箱的设计可避免空气阻力、张力、弯曲和压力点,以确保性能并提供全方位的电缆管理选项。
  • 后门热交换器和直接芯片冷却
    nVent SCHROFF RackChiller 后门冷却水热交换器可提供功率高达 55kW 的行间冷却能力,以确保更高密度的服务器和存储机架的可靠运行。选项包括:被动式、无风扇、无噪音的电力中性解决方案,具有低维护要求;带风扇的主动式解决方案,可支持气流并最大限度减少压降;以及热交换器水控制套件,可根据实际热负载调节水流。

PDU 系列
nVent 在全球拥有超过 80 个制造、服务和配送中心,销售超过 3,000 万台设备,可提供范围广泛的 PDU 以满足所有数据中心和服务器机房的需求。高精度计量功能可轻松集成到大多数的主流 DCIM 软件产品、基本和计量插座 PDU。

Iceotope 和 nVent 提供用于精密浸没式液冷的集成解决方案

nVent 和 Iceotope 合作开发了集成式机箱级精密冷却机架解决方案,可广泛应用于工业、企业和远端数据中心设施,随时随地实现可扩展的部署。首次在法国展出的 Iceotope 精密冷却系统与 nVent SCHROFF Varistar CP 机柜集成,配备有 nVent HOFFMAN 集合管和 CDU。

Iceotope 精密浸没式冷却系统可在机箱级别实现百分之百的密封,提供极强大的冷却性能,将重要 IT 系统与周围环境隔离并进行保护,适用于注重能效的任务关键型应用。具有常见的工业标准尺寸规格,可在任何位置进行简单的维护和热插拔。

  • 功能包括双向直流电源共享和 IP 级联,支持通过单个 IP 地址管理多达 64 台设备。

欢迎莅临 2022 年 11 月 16 日至 17 日举办的巴黎 Data Centre World 展览会 nVent 和 Iceotope 展台(3 号馆 J25 号展台),深入了解面向企业、数据中心和边缘设施的任务关键型高能效产品解决方案。

获取免费门票

关于 nVent

nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。请访问 www.nvent.com 了解更多信息。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。