Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Una nuova soluzione di raffreddamento standard

Una rete internet stabile e affidabile è fondamentale per mantenere i contatti con tutte le persone e le cose che contano. Supporta il nostro lavoro e le nostra vita e consente l'infinità di attività che svolgiamo online. Le nostre reti domestiche e aziendali si basano sulla potenza di elaborazione dei data center, che ospitano le delicate apparecchiature ad alta tecnologia grazie alle quali esistono internet e il cloud.

I clienti di nVent includono diversi data center iperscalabili. I data center iperscalabili, come suggerisce il nome, sono enormi e alcuni contengono migliaia di rack per server. La potenza richiesta per far funzionare tutti quei server genera molto calore e i chip dei computer e i componenti del server sono fragili. Per questo motivo, soluzioni di raffreddamento efficaci ed efficienti rappresentano una frontiera importante nell'espansione delle capacità digitali mondiali.

I data center iperscalabili in genere prevedono di funzionare al 20%. Ciò significa che in qualsiasi momento, circa il 20% dello spazio disponibile sui rack contiene server operativi. L'esecuzione a bassa capacità aiuta a ridurre al minimo il fabbisogno energetico e a mantenere basse le temperature dei rack per server. Tuttavia, con l'aumento della domanda di capacità di rete, i data center ora spesso devono funzionare con un utilizzo più vicino al 70%.

Un approccio moderno

La dipendenza da internet e dal cloud per eseguire i processi essenziali non sta scomparendo, quindi le aziende che gestiscono data center hanno bisogno di soluzioni sostenibili a lungo termine. Costruire più centri consentirebbe alle aziende di ridurre i tassi di utilizzo, ma ci vogliono molti anni per costruire un data center e la domanda di maggiore capacità è qui proprio ora. Un'altra opzione è far funzionare più server nei data center esistenti. Tuttavia, più server significano più calore, il che richiede una soluzione di raffreddamento più efficace.

Il raffreddamento a liquido avanzato è la soluzione di cui i data center hanno bisogno. Il calore si trasferisce al liquido in modo più efficace rispetto all'aria, quindi pompando il liquido refrigerante attraverso i rack per server, il raffreddamento a liquido può regolare le temperature e proteggere le apparecchiature in modo più efficace ed efficiente rispetto al raffreddamento ad aria. Molti sistemi di raffreddamento possono utilizzare la stessa quantità di elettricità dei server stessi, quindi è necessario aumentare l'efficienza di raffreddamento per contenere i costi energetici e ridurre l'impronta di carbonio.

Nel 2020, con la domanda crescente di internet, i tecnici di nVent si sono resi conto che c'era la necessità immediata di una soluzione di raffreddamento a liquido standardizzata. Sebbene nVent avesse già realizzato unità di raffreddamento a liquido, ogni unità svolgeva un lavoro su misura, un processo che richiede tempo e denaro. I clienti dei data center di nVent avevano bisogno di una soluzione standard con un ingombro standard che si adattasse rapidamente alle infrastrutture esistenti.

Una soluzione innovativa

I team tecnici di nVent si sono messi al lavoro per sviluppare una nuova soluzione di raffreddamento a liquido utilizzando gli stessi tipi di strumenti virtuali che il prodotto alla fine avrebbe aiutato a supportare. In genere, lo sviluppo di nuovi prodotti significa viaggi e visite di laboratorio per i team globali di nVent, ma in questo caso il team ha svolto tutto il proprio lavoro da remoto. Ha condiviso video di modelli, fissato le telecamere alle apparecchiature per condividere le procedure e costruito ed esaminato rendering virtuali per risolvere le sfide ingegneristiche. Lo sviluppo di un nuovo prodotto, mentre si lavora del tutto da remoto, comporta la sua giusta dose di sfide; ma il team è stato in grado di sfruttare gli stessi strumenti che il prodotto avrebbe eventualmente supportato: internet veloce e affidabile.

L'attenzione del team e la collaborazione digitale ad alta velocità hanno aiutato il team di prodotto di nVent a portare l'unità di distribuzione del refrigerante RackChiller CDU800 dalle specifiche al prototipo in soli cinque mesi. Questa procedura di solito richiede 12-24 mesi.

L'unità di distribuzione del liquido refrigerante RackChiller CDU800 è la prima unità di raffreddamento a liquido standardizzata con il marchio nVent HOFFMAN. Il rack per server di raffreddamento ad alta densità massimizza l'efficienza energetica occupando al contempo uno spazio minimo sul pavimento rispetto alla quantità di apparecchiature che può contenere. La CDU nVent è diversa da qualsiasi altro prodotto disponibile nella tecnologia di rilevamento delle perdite, sia all'interno che all'esterno dell'unità per rilevare e isolare rapidamente qualsiasi potenziale danno. Inoltre, con il suo controllo del liquido a livello di rack, l'unità può essere riparata mentre è ancora in funzione. L'unità può anche essere facilmente integrata con nVent Schroff Guardian Management Gateway, collegandolo perfettamente all'ecosistema di data center più ampio.

Il nostro mondo sta diventando più digitale di giorno in giorno. Poiché l'uso di internet continua a espandersi ad applicazioni basate su cloud e ad alte prestazioni, tale crescita non farà che accelerare. Le nuove soluzioni di raffreddamento a liquido di nVent contribuiscono alla posizione che occupa attualmente nel mondo e che occuperà in futuro.

Ottenete maggiori informazioni su nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 in questo video.

Risorse


 

Informazioni su nVent

Maggiori informazioni

Rack e armadi di rete

Maggiori informazioni
City-Mission-Critical-Hub

Altre storie di sistemi mission-critical

Maggiori informazioni