Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

新的标准冷却解决方案

稳定可靠的互联网,是我们与重要的人事物保持联系的关键。它为我们的工作和个人生活,以及我们在线上开展的大量活动提供支持。家庭和商业网络都依赖于数据中心的处理能力,而正是这些数据中心内精密的尖端设备,支撑着整个互联网与云服务的运转。

nVent 的客户包括多个超大规模数据中心。顾名思义,超大规模数据中心规模非常庞大,其中一些甚至容纳数千服务器机架。运行所有这些服务器所需的电力会产生大量热量,而计算机芯片和服务器组件很容易损坏。因此,高效节能的冷却解决方案已成为全球数字容量扩展的关键技术前沿。

超大规模数据中心通常预计以约 20% 的利用率运行。这意味着,在任何特定时间点,机架可用空间中约有 20% 用于运行服务器设备。以低容量运行有助于最大限度地降低能源需求,并将服务器机架温度控制在较低水平。然而,随着网络容量需求的增长,数据中心现在往往需要以接近 70% 的利用率运行。

现代化方案

运行数据中心的公司仍然需要依赖互联网和云端来执行基本流程,因此他们需要可持续的长期解决方案。公司可以通过建立更多的中心来降低利用率,但建立数据中心需要多年时间,而现在,增加容量的需求已经迫在眉睫。另一种方案是在现有数据中心中运行更多服务器。但是,服务器越多,热量越多,就越需要更有效的冷却解决方案。

高级液冷却技术是数据中心迫切需要的解决方案。相比空气,热转移到液体的效率更高,因此通过将冷却液泵入服务器机架,液冷技术可以调节温度,并比空气冷却技术更有力且高效地保护设备。许多冷却系统可以消耗与服务器本身一样多的电力,因此,想要控制能源成本和减少碳排放,必须提高冷却效率。

2020 年,随着互联网需求的增长,NVent 工程师意识到市场迫切需要一款标准化的液冷解决方案。尽管 nVent 此前已具备液冷装置制造能力,但每套装置均需定制生产,这一过程不仅耗时且成本高昂。nVent 的数据中心客户需要一款标准化的解决方案,其标准占地面积可迅速适配现有设施。

创新解决方案

nVent 工程团队迅速投入开发新型液冷解决方案,其所采用的虚拟工具正是该产品最终将助力支持的技术类型。一般来说,开发新产品意味着 nVent 全球团队需要出差并走访实验室,但这一次,团队远程执行了所有工作。他们分享模拟装置视频,将摄像机夹在设备上实现流程可视化,并通过构建与验证虚拟渲染模型以解决工程难题。在开发新产品的期间,团队完全依靠虚拟方式工作,这带来了相当大的挑战,但团队得以利用快速、可靠的互联网,这也是该产品最终支持的技术。

该团队凭借专注和高效的数字协作,帮助 nVent 的产品团队在短短五个月内将完成了 RackChiller CDU800 冷却液分配装置从技术规格到原型机的开发。通常,这一过程需要 12-24 个月的时间。

RackChiller CDU800 冷却液分配装置是 nVent HOFFMAN 品牌旗下的首款标准化液冷装置。高密度冷却服务器机架可最大限度地提高能效,其占地空间小,相反可容纳的设备数量却很多。nVent CDU 与其他可用产品不同。nVent 的泄漏检测技术可扫描设备内部和外部,以快速检测和隔离潜在的损坏风险。此外,该装置由于采用机架级液体控制技术,在运行时仍可进行维修。该装置还可轻松与 nVent SCHROFF Guardian 管理网关集成,无缝连接到更大的数据中心生态系统。

我们的世界正在日益数字化。随着互联网应用持续向更高性能和云端服务扩展,这一增长趋势还将不断加速。nVent 的新型液冷解决方案,既能满足当今世界的需求,也将助力未来发展。

通过此视频了解有关 nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 的更多信息。

资源


 

关于 nVent

了解更多信息

网络机架和机柜

了解更多信息
City-Mission-Critical-Hub

更多任务关键型案例

了解更多信息