Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Eine neue Standard-Kühllösung

Ein stabiles und zuverlässiges Internet ist entscheidend dafür, dass wir alle mit den für uns wichtigen Menschen und Dingen in Verbindung bleiben. Jeden Tag nehmen wir in unserem Arbeits- und Privatleben eine Vielzahl von Aktionen online vor. Dazu benötigen wir die Verarbeitungsleistung von Rechenzentren, deren Hightech-Geräte uns die Nutzung des Internets und der Cloud ermöglichen.

Zu den Kunden von nVent zählen mehrere Hyperscale-Rechenzentren. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um Serverfarmen mit teilweise Tausenden von Server-Racks. Der für den Betrieb dieser Server erforderliche Strom erzeugt viel Wärme, und Computerchips und Serverkomponenten sind empfindlich. Aus diesem Grund sind effektive und effiziente Lösungen für das Kühlen eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau der weltweiten, digitalen Infrastruktur.

Hyperscale-Rechenzentren werden in der Regel mit einer Auslastung von etwa 20 Prozent betrieben. Dies bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt etwa 20 Prozent des verfügbaren Platzes in den Racks für den Betrieb von Servern genutzt werden. Die niedrige Auslastung trägt dazu bei, den Energiebedarf und die Temperaturen im Server-Rack so niedrig wie möglich zu halten. Da jedoch die Nachfrage nach Netzwerkkapazität steigt, müssen Rechenzentren heute häufig mit einer Auslastung von fast 70 Prozent betrieben werden.

Ein modernes Konzept

Prozesse werden mehr und mehr digitalisiert und ins Internet und die Cloud verlagert. Um diesem Trend gerecht zu werden, benötigen Rechenzentren nachhaltige und langfristige Lösungen zur Erhöhung der Kapazität. Eine Möglichkeit wäre der Bau weiterer Rechenzentren. Doch das dauert viele Jahre, und die Nachfrage nach mehr Kapazität ist schon jetzt da. Eine weitere Option ist der Betrieb von mehr Servern in bereits vorhandenen Rechenzentren. Eine größere Anzahl von Servern bedeutet jedoch auch mehr Wärme, die eine effektivere Kühlung erfordert.

Eine hocheffiziente Flüssigkeitskühlung ist die Lösung, die Rechenzentren benötigen. Flüssigkeit hat bessere Wärmetransporteigenschaften als Luft. Durch den Einsatz von Kühlflüssigkeit in Server-Racks lassen sich Temperaturen optimal steuern. Dadurch kann die Technik effizienter und effektiver als mit Luftkühlung geschützt werden. Häufig verbrauchen Kühlsysteme genauso viel Strom wie die Server selbst. Daher ist eine Steigerung der Effizienz der Kühlung erforderlich, um die Energiekosten einzudämmen und die Ökobilanz zu verbessern.

Im Jahr 2020, als der Datenverkehr im Internet drastisch zunahm, erkannten die Ingenieure von nVent einen unmittelbarer Bedarf an einer standardisierten Flüssigkeitskühlung. Zwar stellte nVent bereits früher Flüssigkeitskühlgeräte her, jedoch was jedes Gerät eine Sonderanfertigung – ein Prozess, der sowohl zeitaufwendig als auch teuer ist. nVent Kunden mit Rechenzentren benötigten eine Standardlösung mit fest vorgegebenen Abmessungen, die sich schnell in ihre vorhandenen Einrichtungen integrieren lässt.

Eine innovative Lösung

Die Entwicklerteams von nVent machten sich an die Arbeit und entwickelten eine neue Lösung für die Flüssigkeitskühlung. Dazu verwendeten sie die gleichen virtuellen Tools, die das Produkt später unterstützen sollte. Anstatt sich in Entwicklungszentren oder in Laboren zu treffen, führte in diesem Fall das Team seine gesamte Arbeit aus der Ferne durch. Das Team erstellte und diskutierte Videos, Prozessbeschreibungen und Aufzeichnungen von Testgeräten über Online-Meetings – eine neue und herausfordernde Arbeitsweise, die jedoch letztendlich zu einem hervorragenden Ergebnis führte. Die Entwicklung eines neuen Produkts unter vollständig virtuellen Arbeitsbedingungen bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Das Team konnte jedoch dieselben Tools nutzen, die das Produkt letztendlich unterstützen würde – schnelles, zuverlässiges Internet.

Durch die konzentrierte und fokussierte Arbeit des Produktteams von nVent gelang es, den RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler in nur fünf Monaten von den Spezifikationen zum Prototypen zu bringen. Dieser Vorgang benötigt in der Regel 12 bis 24 Monate.

Der RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler ist die erste standardisierte Flüssigkeitskühlungseinheit der Marke nVent HOFFMAN. Das High Density Cooling Server-Rack maximiert die Energieeffizienz und benötigt im Verhältnis zu der Menge an Geräten, die darin untergebracht werden können, nur eine minimale Stellfläche. Der Kühlmittelverteiler von nVent ist anders als jedes andere auf dem Markt erhältliche Produkt. Das Gerät nutzt die Leckage-Erkennung von nVent, sowohl im Inneren als auch außerhalb der Einheit, um eventuelle Schäden schnell zu erkennen und zu lokalisieren. Darüber hinaus kann die Einheit dank der innovativen Steuerung auf Rack-Ebene bei laufendem Betrieb gewartet werden. Die Einheit kann auch problemlos in das Guardian Management Gateway von nVent Schroff integriert werden, wodurch diese nahtlos in das übergeordnete Rechenzentrums-Managementsystem eingebunden wird.

Unsere Welt wird von Tag zu Tag digitaler. Da sich die Internetnutzung immer mehr auf hochleistungsfähige und Cloud-basierte Anwendungen ausweitet, wird sich dieses Wachstum noch weiter beschleunigen. Die neue Flüssigkeitskühlung von nVent erweitert die Performance von bestehenden und zukünftigen Rechenzentren.

Erfahren Sie mehr über nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 in diesem Video.

Ressourcen


 

Über nVent

Mehr erfahren

Netzwerk-Racks und -schränke

Mehr erfahren
City-Mission-Critical-Hub

Weitere missionskritische Storys

Mehr erfahren