nVent SCHROFF 新闻

nVent 推出专为高密度 AI 与 GPU 机柜设计的 SCHROFF 4U LHX 紧凑型空气-液体热交换器
这款全新的紧凑型 4U 液冷解决方案可为支持大功率电子设备和 AI 基础设施的 19 英寸电子机柜提供高达 7.5 kW 的热管理能力。伦敦 - 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVent)(简称“nVent”)今日宣布推出 nVent SCHROFF 4U LHX,这是一款紧凑型空气-液体热交换器,专为安装在标准 19 英寸封闭机柜内的 AI、GPU 及高性能计算电子设备提供可靠、高性能的散热解决方案。 随着先进 AI 处理器和 GPU 的广泛应用,功率密度持续提升,如何管理电子设备机柜中的热负荷、保障设备可靠运行已变得日益关键。传统的强制风冷和机柜内空调解决方案,可能已无法为这些高性能系统提供足够的散热保护。 nVent SCHROFF

nVent 推出智能直流配电单元,为下一代通信基础设施提供电力支持与保障
增强的监控、网络安全和紧凑设计,为 5G、边缘计算及户外网络部署提供可靠的配电支持 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVent),今日宣布推出 nVent SCHROFF 智能直流配电单元(Smart DCDU) — 一款专为现代电信网络、边缘数据中心和关键任务基础设施设计的下一代智能直流配电解决方案。 随着 5G 及未来 6G 网络不断扩展并日益靠近边缘,网络运营商和系统集成商面临着日益增长的压力,需要提供 可靠、安全且高效的直流配电方案,且往往是在偏远或户外环境中。传统解决方案缺乏可视性、灵活性和主动诊断能力,从而增加了网络停机及造成高昂服务中断的风险。 面向现代网络的智能直流配电 nVent SCHROFF Smart DCDU 以先进的监控、远程管理和聚焦网络安全的专门设计直面上述挑战,帮助客户在分布式网络环境中保持正常运行时间和性能。 凭借电路级的实时监控和计费级测量,运营商可即时洞察电压变化、断路器状态及系统性能,从而在故障发生前实施主动干预。 核心功能包括: 断路器与用电情况的远程监测 实时告警,防止停机和供电中断 双路供电,消除单点故障 计费级输出端口监测,实现精准用电追踪

Easy Swap LFT:面向高密度 3U Eurocard 系统,推动液冷技术进阶
嵌入式计算领域功率密度持续攀升,传统热管理方案正面临日益严峻的挑战。现代处理器、FPGA 和高性能模块的散热需求,经常超出强制风冷系统的冷却能力,在紧凑的 3U Eurocard 环境中尤为如此。为满足这些需求, Easy Swap LFT(液流直通)平台推出了一种全新的液冷方法,可无缝集成到现有的 19 英寸插件箱基础设施中。 Easy Swap LFT 兼具卓越散热性能、机械兼容性与模块化设计,使工程师无需重新设计机箱或改变既有的 Eurocard 架构,即可部署液冷方案。 面向 3U Eurocard 设计的模块化液冷平台 Easy Swap LFT 系统由两个主要部分组成: Easy Swap LFT 冷板 Easy Swap

nVent SCHROFF 扩展高功率 Rack Safety Plus (RSP) 产品组合,新增 32 A 和 63 A 三相型号
nVent SCHROFF 为其 Rack Safety Plus (RSP) 产品线新增了专为欧洲市场开发的新款三相型号。这些改进带来了高功率型号和三相插座。 随着欧洲工业和技术领域对更高功率密度和先进配电的需求日益增长,nVent SCHROFF 以其最新升级的 Rack Safety Plus (RSP) 产品线迎接这一挑战。新开发的 三相型号现已面市,这些改进带来了更高功率的输入和三相插座,旨在为欧洲市场带来效率提升、灵活性改善和性能增强。RSP 非常适合需要灵活、高电流机架级电源的测试实验室、边缘站点或验证环境。与标准数据中心电源分配单元 (PDU) 不同,它提供了专为动态和要求严苛的应用而设计的专业解决方案。 有哪些新特性? 1.新输入选项:三相 RSP 新增 32 A 和 63 A 更新后的

nVent SCHROFF 网络机柜和托管机柜现可作为可定制的 Varistar CP 解决方案提供
在我们持续践行创新和以客户为中心的解决方案承诺的过程中,nVent SCHROFF 正将其网络机柜和托管机柜产品过渡至 Varistar CP 平台。网络机柜和托管机柜现可作为 Varistar CP 平台内的可定制配置提供。 Varistar CP 机柜系统专为卓越性能、灵活适应性和持久耐用性而设计。它基于坚固的焊接框架结构构建,可承受高达 1600 kg 的静态负载,并满足严格的冲击和振动标准(IEC 61587-1 DL6 级),因此成为数据中心、电信设施和工业应用等严苛环境的理想选择。 如今,随着网络机柜和托管机柜选项的整合,客户可从统一、可扩展的解决方案中受益,该方案简化了部署并增强了对关键 IT 资产的保护。 机柜配置是此解决方案的核心。从布局、气流管理到线缆布线和安全特性,Varistar CP 机柜均可量身定制,以满足您对网络机柜和托管机柜的需求。 希望了解更多信息? 请联系我们 — 我们随时帮助您配置合适的解决方案。 联系 SCHROFF

通过硬件在环 (HIL) 加速实时测试创新
nVent SCHROFF 发起硬件在环 (HIL) 活动,加速实时测试创新 德国斯特劳本哈特 – [2025 年 7 月 4 日] — 全球领先的电子系统保护和集成解决方案提供商 nVent SCHROFF 自豪地宣布发起其 有史以来第一个硬件在环 (HIL) 活动 — 这是一个多渠道的倡议,重点展示用于实时模拟和测试环境的先进基础设施解决方案。 赋能嵌入式系统验证的未来 随着汽车、航空航天、国防和工业自动化等行业在日益增长的复杂性和数字化进程中不断发展,硬件在环 (HIL) 测试对于确保安全性、性能和上市效率已变得至关重要。 nVent SCHROFF 的

nVent SCHROFF 推出 AirBender 和 Air Inlet 卡片:为高密度电子设备提供轻松散热创新
nVent SCHROFF 推出 AirBender 和 Air Inlet 卡片:为高密度电子设备提供轻松散热创新 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)自豪地宣布推出 nVent SCHROFF 散热附件 — AirBender 嵌件和 Air Inlet 卡片。 这些创新设计旨在显著增强风冷系统中的气流性能,以最小的集成工作量带来可衡量的热效率提升。 随着不断增长的功率密度和紧凑的系统设计对热管理提出更高要求,工程师亟需更智能、更省力的方法来优化气流并减少热应力。AirBender 和 Air Inlet 卡片恰好能满足这一要求 — 无需重新设计硬件,即可实现即插即用的散热优化。 Air

nVent 推出 Rack Safety Plus:专为美国客户设计的 UL 认证模块化配电装置,具有急停功能
针对集成紧急安全功能的 PDU 的快速、经济的开发方法 全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)最近宣布在美国推出 nVent SCHROFF Rack Safety Plus 配电装置 (PDU),这是一款专为部分自动及全自动测试系统设计的创新安全解决方案。 作为 UL 认证的即插即用解决方案,具有急停功能的 nVent Rack Safety Plus PDU 可缩短交付周期、降低成本并消除风险。您可从多种标准版本中选择一项,或借助多达 300,000 种选项快速配置定制解决方案,从而让您的工程师将精力集中于应用开发。标准配置和改装配置均经过 UL 认证,这使其优于自主研发的解决方案,并且可以通过 nVent 的在线配置器,使用预定义的组件进行轻松设计。 Rack