nVent lanserar nytt samarbete med Minnesota Timberwolves och Lynx

Arena
NYHETSARTIKEL
Nytt samarbete gör nVent till presenterande partner för Minnesota Timberwolves Women’s History Night

Ett samarbete där kvinnor som förändrar spelplanen inom olika branscher hyllas

Vi kan nu stolt presentera ett nytt flerårigt samarbete med Minnesota Timberwolves och Lynx! Syftet med samarbetet är att fira kvinnor som förändrar spelplanen inom de olika branscher där de verkar. Det nya samarbetet kommer synas tydligt med nVent som huvudpartner för Timberwolves Women's History Night den 27 mars, när laget möter Detroit Pistons (uppkast 19.00).

”Vi är väldigt glada över att samarbeta med Minnesota Timberwolves och Lynx kring det här viktiga arbetet”, säger Beth Wozniak, ordförande och VD på nVent. ”På nVent är inkludering och mångfald en central del av vår strategi och genomsyrar hela organisationens kultur. Vi är stolta över att ha så många kvinnliga ledare, 40 % av ledningsgruppen och 50 % av vår styrelse. Vi vill gärna ha en positiv inverkan på det här området, i arbetet för att hjälpa kvinnor att bryta barriärer inom olika branscher, som vår egen.

Thimberwolves and Lynx.png


”Vi är glada över att inleda det här fleråriga samarbetet med nVent, där vi med våra kollektiva plattformar som stöd kan stötta och bistå kvinnor som banar vägen för en mer inkluderande arbetsplats”, säger Timberwolves och Lynx VD Ethan Casson. ”Det här arbetet kommer inte bara frigöra alla individers fulla potential utan även bana väg för en ljusare och mer rättvis framtid.”

Det första året ingår följande punkter i samarbetet:

Leading the Pack

I en exklusiv digital serie som presenteras av nVent, Leading the Pack, lyfter vi fram berättelser om kvinnor som bryter ned barriärer i sina respektive branscher. Fansen kan se det första och andra avsnittet nu på nVent, Timberwolves och Lynx LinkedIn-kanaler.

Women’s History Night-underhållning under matchen

Den här matchen sjunger den trefaldigt Grammy-belönade artisten Jamecia Bennett nationalAnthem, Wayzatas basketlag i fjärde klass för flickor spelar en träningsmatch i halvtid och under matchen uppmärksammas även Girl Scouts River Valleys VD Marisa Williams.

Gästkock under Women’s History Night | Ann Ahmed, Lat14 Asian Eatery

Kocken Ann Ahmeds kärlek till matlagning började tidigt, och hon jobbade i köket tillsammans med sin mamma så ofta hon kunde. Restaurangen Lat14 Asian Eventy är inspirerad av Ann Ahmeds anknytningar till Laos, Thailand, Kambodja, Filippinerna och deras grannländer. Fansen kan smaka på basilikavingar och wontons från Fhima's Test Kitchen – sektion 126.

Biljettprogrammet Pack Gives Back

Under onsdagskvällens firande deltar olika lokala organisationer med fokus på flickors och kvinnors utveckling, som YWCA, Girl Scouts River Valleys, Girls Taking Action, Girls on the Run och Women's Foundation of Minnesota.

Merch-samarbetet Timberwolves x Moira Villidard

I lagbutiken säljs en tröja för kvinnor som är designad av Moira (uttalas ”Miri”) Villiard, en multikonstnär från Fond du Lac-reservatet som lyfter fram underrepresenterade berättelser och främjar gemenskap genom sin konst. Villards design använder symboler från hennes Ojibwe-kultur till att hylla kvinnor som skapare, och det är sammanflätat med motiv inspirerade av natten som representerar Timberwolves. Tröjan är endast tillgänglig i lagbutikerna på Target Center.

Lynx Changemaker

nVent blir även den andra Lynx Changemaker. Lynx ChangeMakers lanserades förra hösten och är en unik verksamhet med fokus på att forma nästa generations kvinnliga ledare och främja kvinnors idrottande i hela Minnesota. Det här programmet på lagnivå bygger på WNBA:s framgångsrika plattform på liganivå som lanserades 2020. Som Changemaker kommer nVent delta vid rundabordsmöten för chefer, på invigningen av Lynx ChangeMaker Summit och även ge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för att främja jämställdhet och kvinnligt ledarskap genom idrottens kraft.

NVent kommer vara presenterande partner för Timberwolves Women’s History Night den 27 mars.

RESURSER

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar.

RESURSER

Nyheter och insikter

Se alla nyheter

RESURSER

Kundberättelser

Se alla berättelser