Elektrifiering av fordonsflottan: Att ta itu med gemensamma utmaningar

Fleet Vehicle Electrification Addressing Common Challenges Hero
NYHETSARTIKEL
Elektrifiering av fordonsflottan: Att ta itu med gemensamma utmaningar

Elbilar är vanligare än någonsin. När det skiftet sker kan elektrifieringsprojekt för fordonsflottan ge många fördelar, både ekonomiska och miljömässiga. Företag använder elfordon för servicebesök, sista milen leverans eller affärsresor, beroende på arten av deras verksamhet. På så sätt sparar de pengar och har en positiv inverkan på miljön.

Fördelarna med elektrifiering av flottan kan dock endast förmedlas med hjälp av lämplig infrastruktur för att stödja flottorna. Detta inkluderar var du ska hämta ström och hur du ser till att systemen är ordentligt skyddade från driftstopp. Varje situation är annorlunda och det är viktigt för alla som utforskar elektrifiering att undersöka den specifika affärsmiljön för sitt företag, och eventuella unika överväganden som plats, tillgång till ström och ledarvilja att investera i e-mobilitetsteknik.

Bättre teknik, bättre avkastning

Det finns några faktorer som gör det till en intressant tid att utforska elektrifieringen av flottan. Elbil- och batteritekniken håller på att förbättras. Under det senaste decenniet har litiumjonbatterikostnaderna minskat och förväntas fortsätta att minska, vilket skapar möjligheter för företag att integrera mer batteriteknik i sina installationer, samt förbättra batteritekniken som används i själva fordonen. Moderna elfordon är mycket användbara för användning i fordonsflottor med stark räckvidd, snabb laddning och bred acceptans från konsumenterna. EVs går inte någonstans - National Electrical Manufacturing Association (NEMA) räknar med att det kommer att finnas 55 miljoner lätta elfordon på vägen år 2035.

Fleet-Vehicle-Electrification-Addressing-Common-Challenges-Story-Image.webp

Dessutom förbättrar den ökande tillgången till offentlig laddningsinfrastruktur miljön för elfordon i fordonsflottan. Medan fordon i fordonsparken i första hand bör laddas i depåer för fordonsparker, kan offentlig laddningsinfrastruktur erbjuda en reservlösning och utöka utbudet av elektrifierade fordonsparker, så att fordon kan användas för mer avlägsna uppgifter. I takt med att laddningsinfrastrukturen för elbilar fortsätter att växa kan fordonsflottorna fortsätta att komplettera sin egen laddningsinfrastruktur genom att dra nytta av offentliga platser.

Utmaningar för elektrifieringen

Elektrifiering av fordonsflottan är en investering och kostnaderna för att bygga laddinfrastruktur kan vara höga, även om priserna på elfordon fortsätter att sjunka. De långsiktiga ekonomiska fördelarna med elektrifiering av flottor kan förbättras dramatiskt genom att inrätta mikronät på plats som inkluderar förnybar produktion för att ladda flottor. Elektrifiering av vagnparken kan säkert fungera utan förnybara energikällor på plats, men att generera el för att stödja din vagnpark skapar kostnadseffektivitet som verkligen kan öka.

Den andra stora utmaningen med elektrifiering av fordonsflottan är mindre av ett hinder och mer av en viktig faktor. Att planera en utbyggnad av en elflotta över tid är säkert det bästa sättet att anta elbilar, men långsiktigt tänkande är nyckeln. Företag kan börja med några fordon och en laddare, men måste hålla potentiell tillväxt i åtanke när de lägger till infrastruktur. Se till att till exempel placera laddstationer i en del av fastigheten där kablar kan dras över gräs istället för under en parkeringsplats så att den kan grävas upp utan att betong går sönder. Lägg grunden för EV-infrastruktur med fler ledningar och ledningar än du behöver för att ge ditt projekt andrum att skala. Maskinparker, anläggningar och IT-chefer måste också vara på samma sida för att samordna insatserna utan att orsaka förvirring. Det kan vara mycket fördelaktigt att ha en person som samordnar byggandet och tillåter vem som kan hålla koll på hela verksamheten. Om möjligt, försök att begränsa antalet olika skickliga hantverkare på jobbet samt att bevara kompetens.

Denna person kan också vara användbar för att hålla ett öga på lagstiftningen och den politiska miljön för elfordon. Med olika incitament och statligt stöd tillgängliga beroende på var i världen du befinner dig, måste projektledare se till att de är uppdaterade om lokala regler när de planerar projekt.

Mikrovågor är kritiska

Energilagring är avgörande för elektrifiering av fordonsflottan som drar nytta av förnybar energi eftersom det frikopplar energiproduktion från användning. Variabel förnybar energiproduktion som kommer från källor som sol är inte alltid tillgänglig direkt från källan, men fordonsflottan behöver laddning tillgänglig 24/7. Att bygga energilagring och förnybara mikronät överbryggar detta gap. Att föra förnybar energi och energilagring i fordonsinstallationer kan ge fördelar utanför fordonsladdning också - om fordon inte används eller inte behöver laddas kan företag sälja överskottsenergi tillbaka till nätet.

Men även utan förnybara energikällor integrerade i infrastrukturen för vagnparksladdning kan energilagring förbättra den ekonomiska matematiken för elflottor genom topprakning och laddningsoptimering. Elektrifierade fordonsflottor kan använda energilagringsinstallationer för att sänka energikostnaderna genom att använda lagrad kraft när nätenergi är dyrt, och ladda energilagringsenheter när nätström är billigare. Denna smarta laddningsinfrastruktur gör det lättare att motivera investeringar i elbilsflottor och kan spara pengar åt företagen. Det bidrar också till ett mer tillförlitligt och motståndskraftigt elnät genom att minska efterfrågan under tider då resten av användarna på nätet använder mycket ström. Energilagring ger också fordonsparker energibeständighet vid strömavbrott eller extrema väderförhållanden. Av dessa skäl, under de kommande 15 åren, kommer mängden lagring ansluten till det amerikanska elnätet att växa med 1100%, per NEMA.

Säkerhet och tillförlitlighet bortom laddaren

När mer elektrisk teknik införs i byggnads- och anläggningsinfrastruktur är det oerhört viktigt att se till att systemen är ordentligt skyddade och jordade. Ström flyter alltid genom vägen för den lägsta impedansen, och även de mest väldesignade elektriska systemen kan löpa risk för felströmmar från blixtnedslag, utrustningsfel eller överspänning från strömkällor. Bra jordning och bindningssystem tar hänsyn till markförhållanden, säsongsmönster och andra unika platsskillnader. Detta förbättrar säkerheten för personer som arbetar med och runt laddstationer för elbilar.

Kapslingar spelar också en avgörande roll för att förbättra elasticiteten i laddningsinfrastrukturen genom att skydda känsliga elektriska komponenter och hålla dem i drift under olika förhållanden. Kapslingarna skyddar utrustningen mot miljöfaktorer som extrema temperaturer, fukt, damm och skräp. Kapslingarna ökar också säkerheten genom att förhindra oavsiktlig kontakt med strömförande elektriska delar och erbjuder även fysisk säkerhet mot vandalism och stöld.

Skåp utrustade med avancerade värmehanteringssystem, som vätskekylning, hjälper också till att hantera värmen som genereras av högeffektskomponenter, förhindrar överhettning och säkerställer effektiv drift. Överensstämmelse med branschstandarder och föreskrifter är en kritisk faktor, eftersom certifierade kapslingar uppfyller juridiska krav och försäkringskrav, vilket bidrar till säker drift av laddningsinfrastruktur för elfordon.

För all teknik är modularitet och skalbarhet avgörande för både de som är direkt relaterade till fordonsladdning och de som stöder laddningsinstallationer. Anläggningschefer måste se till att de arbetar med OEM-tillverkare som erbjuder konstruktioner som enkelt kan skalas upp för att möta framtida behov utan kostsamma omarbetningar och driftstopp.

nVent:s tekniska expertis och produkter ger våra kunder en pålitlig partner för varje steg i processen när de stöder e-mobilitetstillämpningar. Vi stödjer laddstationer och infrastruktur för elbilar för att möta strömleverans och skyddsbehov. Läs mer om våra erbjudanden: E-mobilitet | nVent

About nVent

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.

Ta reda på mer
Data Center and Networking Solutions

Datacenterlösningar

Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimal prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår företagskultur har belönats med ett antal utmärkelser.

Ta reda på mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnersamarbeten och hållbarhetsinsatser som demonstrerar företagets åtagande avseende innovation och samhällsengagemang i branschen för elanslutningar och skydd.

Ta reda på mer