Skydda vår framtid

MissionCriticalBWR-EN-2203-DrivingInnovation.
Kundberättelse
Skydda vår framtid

Tillhandahålla kritiska åskskydd för innovativa gröna system

Kontakta oss
Image of two people standing in front of the Climeworks' Orca facility in Iceland

Anpassat åskskydd för en unik tillämpning

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen står inför idag. Många organisationer har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen, men förutom att minska mängden koldioxid som tillförs atmosfären försöker vissa företag, inklusive Climeworks, som är en innovatör inom luftinsamlingsteknik, kompensera för koldioxidpåverkan genom att avlägsna befintlig CO2 från luften.

En av Climeworks nyaste anläggningar, Orca, är världens största anläggning för direktinfångning och lagring av koldioxid. Den ligger intill ON Power:s Hellisheiði geotermiska kraftverk på Island och drivs helt av förnybar energi. nVent spelar en viktig roll för att säkerställa Climeworks fortsatta framgång genom att skydda anläggningen från blixtnedslag.

Anpassat skydd

Orca har kapacitet att avlägsnat 4 000 ton koldioxid per år. När koldioxid har fångats in av Orca blandas det med vatten och pumpas ner djupt i jorden, där det lagras in i sten genom en naturlig mineraliseringsprocess. Orca-anläggningen kan uppnå imponerande resultat på grund av dess banbrytande elektriska system. Den här unika utrustningen måste alltid skyddas från blixtnedslag.

Elektriska system – och personer som arbetar på och runt dem – måste skyddas mot faror. nVent-systemen tillhandahåller skydd när det är viktigt. Blixtnedslag kanske inte äger rum varje dag, men de kan vara förödande för anläggningens verksamhet. Ett förstklassigt åskskyddssystem kan bidra till att personalen kan känna sig trygga.

Varje åskledarskydd måste skräddarsys för att uppfylla kraven som ställs av förhållandena i det område där anläggningen installeras och den konstruktion som måste skyddas. Det finns flera metoder för framgångsrikt åskskydd, vilket gör teknik- och designkonsultation till en viktig fas i processen.

nVent arbetade med Mannvit, teknikkonsulten som ansvarade för projektet, för att utvärdera Orca-anläggningen, och använde nVents programvara för åskskyddskonstruktion tillsammans med tekniska ritningar från Climeworks och Mannvit för att utveckla ett system som skräddarsytts för Orca-anläggningen.

Vår erfarenhet av att arbeta med nVent har varit utmärkt, säger Mannvit-ingenjören Barry Lennon. Försäljnings- och teknikteamet från nVent var alltid tillgängliga, kommunicerade bra och tog tid på sig för att noggrant arbeta genom förändringar som uppstod i Orca-konstruktionen och säkerställde att anläggningen var helt skyddad i enlighet med IEC-kraven för ett åskskyddssystem enligt klass IV.

Vi har en mycket bra erfarenhet av att arbeta med nVent.

Barry Lennon, ingenjör hos Mannvit

Resurser


 

Om nVent

Läs mer
Storm in the city (Sydney)

Åskskyddlösningar

Ta reda på mer
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Fler kundberättelser

Ta reda på mer