Vår tilkoblede fremtid trenger fortsatt Edge Computing

Our Connected Future Still Needs Edge Computing Banner
NYHETSARTIKKEL
I datasentrenes tidsalder trenger vår tilkoblede fremtid fortsatt Edge Computing (kantenhet for databehandling)

Med fremveksten av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) har utvidelsen av datasentre, både når det gjelder fysisk fotavtrykk og kapasitet, vært et hett tema. En av vår tids største teknologiske utfordringer er å utstyre datasentre slik at de kan oppfylle kjøle- og strømkravene til neste generasjons IT-teknologi. Væskekjøling har blitt en ledende teknologisk faktor i denne AI-transformasjonen. Men med alt fokuset på store datasentre og høyytelsesbrikker er det viktig å huske på en annen teknologi som er avgjørende for vår elektrifiserte og digitaliserte fremtid: edge computing.

Edge computing refererer til distribuerte datanettverk som bruker mindre nettverk, inkludert datamaskiner, mobiltelefoner, industrielle kontroller, innebygde enheter med mer. Edge computing bringer databehandlingen nærmere datakildene, for eksempel lokale edge-servere eller IoT-enheter (Internet of Things). Dette gir raskere innsikt, større båndbreddetilgjengelighet og bedre responstid, siden data kan behandles i nærheten av der de genereres i stedet for å bli sendt frem og tilbake mellom store datasentre i skyen. Data transporteres raskt, og disse inkrementelle forbedringene i prosesseringshastighet kan utgjøre en stor forskjell. For energiteknologi på nettet, sikkerhetsfokuserte industrielle applikasjoner og datainnsamling i sanntid med lav latens kan disse forbedringene utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko.

Our Connected Future Still Needs Edge Computing Banner Story Image Green.jpg


Selv om datasenterteknologien utvikler seg, vil edge computing fortsette å spille en stor rolle i fremtiden. De teknologiske fremskrittene som bransjen har gjort for store datasentre, kan også brukes på edge computing, noe som gir store fordeler når det gjelder hastighet, ytelse og sikkerhet. I løpet av de siste årene har teknologien bak edge computing tatt et stort sprang fremover. Det finnes milliarder av tilkoblede enheter rundt om i verden, og det verdensomspennende markedet for databehandling forventes å nå mer enn 300 milliarder dollar innen 2026. Etter hvert som edge-enheter blir stadig mer utbredt, vil folk bli mer og mer avhengige av dem i viktige hverdagsprosesser både på jobb og hjemme. Hvordan sørger vi for at disse kritiske databehandlingsprogrammene får strøm og er beskyttet?

Eksterne installasjoner byr på unike utfordringer

En av de største utfordringene for edge computing er beskyttelse av datautstyr. Fordi utstyr for edge-utrustninger må plasseres der det trengs mest, er det ofte tøffe omgivelser som gjelder. I industrien må utstyret beskyttes mot høy varme og kraftige vibrasjoner. I 5G- eller forsyningutrustninger er utstyret ofte utsatt for vær og vind, regn, varme, kulde og sand.

Kjøling av edge computing-utstyr byr også på utfordringer. Dataløsningsbransjen har utviklet mange innovative løsninger for kjøling av store datasentre. Disse kontrollerte omgivelsene gjør det mulig for datasenterledere å ta i bruk ekstremt effektive kjøleløsninger. For å få mest mulig ut av edge computing-utstyret tar ingeniørene utgangspunkt i datasenterteknologi og finner ut hvordan den kan brukes ute i felten sammen med kjøleløsninger som er spesielt utviklet for edge. Dette gjelder også væskekjøling, der en rekke teknologiske nyvinninger bringer ekstremt effektiv kjøling til edge og reduserer bransjens avhengighet av mindre effektiv luftkjøling.

Den desentraliserte karakteren til edge compute-noder gir både fordeler og utfordringer. I motsetning til sentraliserte datasentre er edge-datanoder fordelt på ulike steder, nærmere datakildene. Desentraliseringen øker prosesseringshastigheten, reduserer ventetiden og gjør det mulig å ta beslutninger i sanntid, noe som er avgjørende for bruksområder som industriell automatisering og selvkjørende kjøretøy. Å administrere disse spredte nodene byr imidlertid på kompleksitet og utfordringer. For å sikre jevn ytelse i ulike og ofte tøffe miljøer, som ekstreme temperaturer og høye vibrasjoner, kreves det robuste beskyttelsestiltak. I tillegg er behovet for effektive kjøleløsninger, pålitelige sikkerhetsprotokoller og fjernovervåkingssystemer av avgjørende betydning. Hver node må være utstyrt for å kunne håndtere potensielle cybertrusler og opprettholde dataintegriteten, samtidig som de må kunne operere uavhengig av hverandre i scenarier med begrenset oppkobling. Den logistiske innsatsen for å installere, overvåke og vedlikeholde disse nodene og samtidig sikre at de fungerer sømløst som en del av et sammenhengende nettverk, krever avanserte styringsstrategier og teknologier.

Velge løsninger for sikkerhet og beskyttelse

Når man skal velge løsninger for å beskytte kritisk infrastruktur for edge computing, er det viktig å ta hensyn til miljøet og fokusere på å maksimere oppetiden. Når det gjelder kabinetter, bør du se etter alternativer som gir teknikerne enkel tilgang til utstyret, og som er klassifisert til å tåle tøffe forhold – inkludert korrosive, våte, vindfulle eller kalde omgivelser. Skapene bør også ha robust adgangskontroll og integrert kjøleteknologi som er tilpasset det miljøet de er plassert i. For eksempel vil behovene til en edge-enhet som utfører smart automatisering på fabrikkgulvet, være forskjellige fra behovene til enheter som brukes i sikkerhetssystemer og 5G-nettverk.

Men for edge computing er fysisk beskyttelse bare begynnelsen. Fordi edge computing-teknologier er plassert i fjerntliggende miljøer, er det viktig å se etter muligheter for fjernovervåking og -kontroll for tilgangskontroll og strømdistribusjon. I nødstilfeller må personalet kunne fjernstyre utstyr som er utplassert i utkanten, uten å være avhengig av at en tekniker må komme til stedet. I tillegg er det viktig å finne løsninger med integrert ekstern miljøovervåking, inkludert sensorer som sporer temperatur, luftfuktighet og potensielle væskelekkasjer i systemet.

Edge computing er et unikt bruksområde som går på tvers av bransjer, miljøer og bruksområder, men noen få ting forblir konstante: behovet for pålitelig beskyttelse, overvåking og sikkerhet. Edge computing med lav latenstid vil fortsette å drive frem innovasjoner i vår bærekraftige og elektrifiserte verden, fra tryggere industriell automasjon til 5G-distribusjon over hele verden. Uansett bruksområde kan nVent-løsningene gi denne kritiske beskyttelsen og påliteligheten der kundene våre trenger det mest.

nVent History

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
ESG

ESG

ESG har vært en viktig del av hvem vi er og hvordan vi har drevet virksomheten vår siden starten. I nVent fokuserer vi ESG-arbeidet vårt på tre områder: Mennesker, produkter og planeten.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir ansatte mulighet til å være dristige, kreative tenkere, noe som driver engasjement og høy ytelse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer