Hvordan skaper utvidelsen av infrastrukturen for elbiler etterspørsel etter pålitelig energilagring?

EV Infrastructure banner
NYHETSARTIKKEL
Hvordan skaper utvidelsen av infrastrukturen for elbiler etterspørsel etter pålitelig energilagring?

Energilagring spiller en avgjørende rolle i byggingen av en mer bærekraftig og elektrifisert verden. En viktig drivkraft for energilagring er utbyggingen av infrastruktur for elbiler. Denne utvidelsen er avgjørende av flere grunner. Elbiler bidrar til å forbedre luftkvaliteten siden de ikke slipper ut avgasser, noe som reduserer klimagassutslippene og bidrar til å styre verden mot en fremtid med lavere karbonutslipp. Men for at elbilene skal fortsette å gi fordeler, trenger verden flere energilagringsløsninger for å sikre at det er nok strøm på stedet til å dekke ladebehovet.

Trender for ladeinfrastruktur

I dag lades de fleste elbiler hjemme, men offentlig tilgjengelige ladepunkter blir stadig mer nødvendige for å øke utbredelsen av elbiler. Dette gjelder spesielt i urbane områder, som kan gi flere begrensninger for hjemmelading. Ifølge National Renewable Energy Laboratory, ffra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2023, vil antallet offentlige og private ladeporter for elbiler nesten dobles fra 87 352 til 161 562. Det finnes to typer elbilladere: langsomme og raske. Mange hjemmebaserte ladestasjoner for elbiler bruker langsom ladeteknologi der bilene kan plugges inn over natten. Hurtiglading, derimot, kan lade en elbil til full kapasitet på en time eller mindre. Offentlig tilgjengelige hurtigladere gjør det derfor mulig for bilførere å ta flere turer lenger unna hjemmet, noe som oppmuntrer til å ta i bruk elbiler.

EV Charging.jpg


Energilagringens rolle

Energilagring gjør det mulig å utnytte fornybare energikilder effektivt til lading av elbiler, noe som reduserer belastningen på strømnettet når ladingen er på sitt høyeste. Fornybar energi kan ikke produseres etter behov på samme måte som ikke-fornybar energi fra kilder som kull. Men for å være helt karbonnøytrale må elbilene lades med fornybar energi. Mange ladestasjoner for elbiler drives av solenergi kombinert med energilagring som gjør at installasjonene kan generere strøm fra solen og lagre den for bruk når sjåførene er klare til å fylle drivstoff.

Energilagringssystemer bidrar også til å stabilisere strømnettet ved å håndtere svingninger i etterspørselen etter lading av elbiler. Topper i ladingen fra bilister som trenger å lade samtidig, kan skape stress på strømnettet – energilagring bidrar til å regulere denne etterspørselen. Lagring av energi bidrar til å sikre mer pålitelig lading når det oppstår problemer, for eksempel ved nettforstyrrelser eller strømbrudd.

Potensial for vekst

I følge en rapport fra Edison Electric Instituteforventes det at USA vil ha 17 millioner elbiler på veiene innen 2030. Denne forventede veksten understreker behovet for en robust ladeinfrastruktur som støttes av energilagringsløsninger.

Last-mile-levering, for eksempel den siste fasen av leveringen av en pakke til en bolig, er et annet område der vi kan komme til å se vekst i elbilbransjen. Siste mils levering er ofte den delen av leveringen som koster mest drivstoff. I fremtiden kan logistikk- og last mile-kjøretøy begynne å dra nytte av solcelledrevet elbillading ved lokale flåtestasjoner. I fremtiden kan vi forvente å se leveringsselskaper samarbeide med produsenter av elektriske kjøretøy for å komme nærmere bærekraftsmålene sine og forbedre driftseffektiviteten.

Forbered deg på fremtiden med nVent-løsninger

nVents løsninger beskytter, kobler til og kjøler energilagringssystemer. nVents produktutvalg bidrar til å forbedre ytelsen, sikkerheten og påliteligheten til energilagringssystemer i bruksskala. Vi tilbyr løsninger som gjør sammenkoblinger enklere for installatører på lavspenningssiden av transformatoren.

Våre energilagringsløsninger bidrar til å redusere fotavtrykket til energilagringsinstallasjoner ved hjelp av effektiv væskekjøling som muliggjør større tetthet av batterier og strøm i kabinettene. Vår evne til å skreddersy løsninger, tilby bransjekompetanse og videreutvikle systemene vi har utviklet i andre bransjer, for eksempel industriell automasjon og datasenterløsninger, gjør oss godt posisjonert til å bli en viktig aktør i energilagringsbransjen.

Større effekttetthet vil generere mer varme, og på samme måte som vi har tatt i bruk væskekjøling i datasentre for å øke chip-tettheten, vil væskekjøling også spille en større rolle i batterilagringsinstallasjoner. For å bedre kunne styre batteritemperaturene, leverer kjøleaggregatene våre nedkjølt væske til manifolder som distribuerer væsken direkte til batterimodulene gjennom spesialtilpassede slanger og koblinger.

Med økende strømbehov kreves det også flere batterier, noe som gjør våre plassbesparende, røyk- og halogenfrie strømtilkoblinger godt egnet for batterilagringsanlegg. I tillegg bidrar våre løsninger for lynvern, jording og overspenningsvern til økt sikkerhet i anlegget. Overordnet sett fokuserer vi på å utvikle nye batteritilkoblings- og beskyttelsessystemer som omfatter fysisk beskyttelse og arkitektur, inkludert kjøling, strømtilkoblinger, lekkasjedeteksjon, kapslinger samt lyn- og overspenningsbeskyttelse. Vår ekspertise innen digitale designverktøy og fjernovervåking og -kontroll i andre bransjer vil også hjelpe oss med å bringe nye innovasjoner og ny innsikt til dette voksende feltet.

RESSURSER

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger.

RESSURSER

Nyheter og innsikt

Se alle nyheter

RESSURSER

Kundesuksesshistorier

Se alle historiene