Skriv ut
Sustainable Hot Water Solutions

Hvordan bidrar HWAT-teknologi til bærekraft i næringsbygg og til sikkerhet og bekvemmelighet for beboerne?

Her følger et spørsmål og svar med Bob Silva. Bob er markedssjef for nVent Thermal Management og har mer enn 20 års erfaring innen drift, salg, produktledelse og markedsføring av elektriske varmesporingsprodukter.

For de som ikke er kjent med begrepet, hva er HWAT?

Hot Water Temperature Maintenance-HWAT-systemer er en teknologiløsning som brukes til å skape et enveis varmtvannssystem som kan bidra til effektivitet, sikkerhet og vannbesparelser for kundene. HWAT-systemer brukes i flerfamiliehus, sameier og boliger, samt i hoteller, kontorer, sykehus, skoler og andre næringsbygg og institusjonelle bygninger.

Et HWAT-system består av sensorer ved varmtvannsberederen, en elektronisk regulator som styrer vanntemperaturen, samt isolasjon og selvregulerende varmekabler på vannrørene for å opprettholde varmtvannstemperaturen til bruksstedene. Dette systemet kan levere øyeblikkelig varmtvann så snart beboerne i bygningen skrur på kranen, noe som nesten eliminerer bortkastet vann som brukes mens folk venter på at varmtvannet skal varmes opp.

Hvordan bidrar HWAT-systemer til bærekraftig varmtvannsdistribusjon?

Tradisjonelle varmtvannssystemer resirkulerer vann gjennom en sirkulasjonssløyfe, og deretter returneres ubrukt vann til varmtvannsberederen og varmes opp igjen for å holde det varmt nok til å dekke behovene til beboerne i bygningen. Resirkuleringssystemer krever at temperaturen i varmtvannsberederen er minst fem grader høyere enn ønsket temperatur som kommer ut av kranen, siden vannet mister varme når det resirkuleres gjennom rørene. Denne overopphetingsprosessen sløser med energi. HWAT-systemer holder vanntemperaturen jevn i hele systemet uten resirkulering. Ved å eliminere resirkuleringssløyfer sparer man også materialer i konstruksjonen.

En nøkkelkomponent i HWAT-systemet er HWAT-regulatoren. I tillegg til å gi fleksibel temperaturregulering, sørger regulatorene for energibesparelser ved at de på en intelligent måte kun bruker den strømmen som er nødvendig for å opprettholde temperaturen. I tillegg er selvregulerende varmekabler effektive i seg selv, fordi de ikke fører strøm når kabeltemperaturen når et visst punkt - det betyr at kablene ikke kan gå og forbruke energi når de ikke er nødvendige.

Hvilke ekstra fordeler gir HWAT-systemer brukerne av bygningen?

I tillegg til energibesparelser gjør HWAT-systemer det enklere å foreta undermålinger, siden systemet er enveis. Dette gjør det enklere for den enkelte å følge med på og ta tak i sitt eget vannforbruk. I tillegg kan HWAT-temperaturkontrollsystemer effektivt opprettholde temperaturene som kreves for å håndtere legionellarisikoen i bygningstjenester. Du finner mer informasjon om riktig utforming, installasjon, drift, vedlikehold og styring av bygningens vannsystemer for å minimere risikoen for legionellasmitte i ASHRAE 188-2018 og CIBSE TM13: 2013.

I tillegg til at det er bærekraftig, effektivt og sikkert å implementere HWAT, er disse systemene også veldig praktiske. Hvem vil vel ikke ha varmt vann med en gang? Når du slipper å sitte og vente på at vasken eller dusjen skal bli varm, sparer du ikke bare vann, men du skaper også en mer positiv opplevelse for beboerne i bygningen.

Hva gjør at nVent HWAT-systemer skiller seg ut sammenlignet med alternativer?

Vi er ledende innen selvregulerende oppvarmingsteknologi. Vi patenterte og produserte den første kommersielt tilgjengelige selvregulerende varmesporingskabelen, og vi har lang erfaring med ekspertise på området. I tillegg brukes overvåkings- og kontrollteknologien vår overalt, fra produksjon av rent drivstoff til issmelting. Vår erfaring med de underliggende teknologiene som disse systemene består av, er avgjørende for at vi skal kunne gi kundene våre råd om de beste løsningene for deres spesifikke behov. Takket være vår ekspertise og brede portefølje er løsningene våre enkle å spesifisere, sikre og ekstremt pålitelige. Våre varmekabler, komponenter og kontroller er designet og sertifisert som et system for å optimalisere installasjon og ytelse.