Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Supporting System Integrators on a High Capacity Automation Project in Spain

Supporto agli integratori di sistemi per un progetto di automazione ad alta capacità in Spagna


La realizzazione di progetti di automazione industriale nel rispetto dei tempi e del budget richiede competenze tecniche di alto livello, ma anche una collaborazione efficace, massima precisione e la capacità di adeguarsi rapidamente a requisiti stringenti. Tutti questi fattori si sono perfettamente combinati in un recente progetto realizzato da SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES S.L. (Sistein) per un sito industriale ad alta capacità nella Spagna meridionale.

Il progetto prevedeva la progettazione e implementazione di una soluzione completa di automazione e controllo in grado di supportare una capacità produttiva di 70 tonnellate all'ora. Date le specifiche tecniche rigorose, le tempistiche serrate e la necessità di proteggere in modo affidabile le apparecchiature di automazione sensibili, il margine di errore era minimo.

Lavorando in stretta collaborazione con nVent, Sistein ha utilizzato le soluzioni per armadi nVent HOFFMAN fornite tramite Cintora Representaciones, S.L. per soddisfare i requisiti del progetto. I servizi di personalizzazione rapida hanno svolto un ruolo chiave, permettendo di modificare gli armadi direttamente mediante file CAD e STEP. Ciò ha garantito la massima precisione dalla progettazione all'installazione, contribuendo a ridurre le rilavorazioni in loco.

Il supporto tecnico è stato integrato in ogni fase del progetto, incluso l'uso di strumenti di calcolo termico per il dimensionamento corretto dei componenti per la ventilazione. Questo approccio collaborativo ha contribuito ad assicurare prestazioni affidabili e una protezione a lungo termine per i sistemi di automazione e controllo, garantendo un'esecuzione efficiente del progetto anche sotto la pressione delle scadenze.

La soluzione è stata fornita nei tempi previsti e senza sforare il budget, rispettando pienamente le aspettative tecniche e operative. La stretta collaborazione e la capacità di risposta di tutte le parti coinvolte hanno contribuito a garantire un elevato livello di soddisfazione per l'esito finale del progetto.

Per Sistein, il progetto ha ulteriormente sottolineato l'importanza di collaborare con partner in grado di comprendere le sfide che gli integratori di sistemi si trovano ad affrontare quotidianamente e che richiedono rapidità, precisione e supporto affidabile. Ha anche dimostrato come una stretta collaborazione e soluzioni personalizzate possano contribuire a trasformare requisiti complessi in risultati di successo.

Per maggiori dettagli sui requisiti tecnici, sull'approccio collaborativo e sulle soluzioni adottate, si rimanda al case study completo.

Scarica