Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Novatek

Novatek dimezza i tempi di produzione automatizzando i processi con ModCenter 163 di nVent HOFFMAN

PARTNERSHIP DI SUCCESSO

La soluzione aiuta il principale produttore di quadri italiano ad aumentare la qualità e ridurre i costi.
Da oltre 20 anni, il produttore di quadri Novatek S.R.L., con sede a Parma (Italia), ha servito una clientela fedele convinta dalla qualità del prodotto e dagli elevati standard di servizio. Per semplificare e automatizzare il processo di produzione, l'azienda ha deciso di avvalersi di nVent.

CONTESTO

Nel tentativo di espandere la capacità produttiva nell'ambito della campagna Industria 4.0 del governo italiano che incoraggia la digitalizzazione dell'industria, Novatek ha iniziato a esplorare soluzioni di automazione adatte a un piccolo produttore come lui. Le soluzioni nVent HOFFMAN ModCenter si sono distinte offrendo il potenziale per favorire sia l'efficienza che il risparmio sui costi.

Dopo discussioni complesse con il team di nVent e dimostrazioni della tecnologia, Novatek ha selezionato nVent HOFFMAN ModCenter 163, una soluzione di modifica versatile e automatizzata per la lavorazione e la costruzione di quadri di comando e armadi elettrici.

"Essendo una piccola azienda, siamo sempre alla ricerca di innovazioni che possano fornirci un vantaggio competitivo e un rapido ritorno sull'investimento", ha affermato Davide Tondelli, proprietario di Novatek. "Il ModCenter 163 di nVent HOFFMAN ha soddisfatto entrambi questi requisiti."

SOLUZIONE

nVent ha fornito il "coltellino svizzero" in termini di versatilità e precisione che Novatek stava cercando automatizzando la misurazione, la marcatura, la foratura, la maschiatura, la fresatura e l'incisione di armadi, pannelli laterali, piastre di montaggio e cabine e persino di materiali come la plastica.

Supportato dal software di progettazione assistita da computer ARES Commander e da un'ampia libreria di simboli, l'implementazione nVent HOFFMAN ModCenter 163 incorpora morsetti rotanti automatici che eliminano la necessità di regolare manualmente i morsetti, che altrimenti ostruirebbero un taglio e moduli Punto Zero che consentono la lavorazione di due pannelli contemporaneamente.

Grazie al funzionamento senza vibrazioni, ModCenter funziona più rapidamente e con maggiore precisione rispetto alle soluzioni confrontate, fornendo una precisione fino al decimo di millimetro.

VANTAGGI

Dalla sua implementazione, la soluzione di modifica nVent HOFFMAN ModeCenter 163 ha ridotto almeno della metà i tempi di produzione presso lo stabilimento di produzione di Novatek a Parma grazie a flussi di lavoro automatizzati e altre caratteristiche, secondo quanto affermato dal Sig. Tondelli.
Allo stesso tempo, la soluzione ha migliorato la qualità grazie alla produzione di precisione e all'eliminazione degli errori umani.

Scarica il PDF del caso di studio