Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Crompton Controls

Crompton Controls potenzia i propri risultati aziendali con nVent HOFFMAN ModCenter

Dopo una ricerca approfondita per una soluzione di automazione, Crompton Controls è giunta al ModCenter di nVent HOFFMAN, un sistema di modifica versatile e automatizzato per la lavorazione e la produzione di casse e di pannelli di controllo elettrici.

Al fine di garantire la propria competitività nei prossimi 120 anni di attività, Crompton Controls ha deciso di integrare un maggior livello di automazione nel processo di produzione. L'azienda ha calcolato che così facendo potrà aumentare la qualità, l'accuratezza, l'efficienza e la capacità produttiva, contribuendo allo stesso tempo a semplificare gli oneri relativi alle risorse e alla riqualificazione del personale. La ricerca accurata di una soluzione di automazione ha consentito a Crompton Controls di conoscere nVent HOFFMAN ModCenter, un sistema versatile e automatizzato per la lavorazione e la costruzione di quadri di controllo e armadi elettrici.

nVent ha tenuto una presentazione di fronte ai responsabili ed alla direzione di Crompton Controls per dimostrare, avvalendosi di un simulatore dei costi, il potenziale ritorno sugli investimenti di nVent HOFFMAN ModCenter. David Chappell, Managing Director, e il suo team hanno avuto l'occasione di capire in che modo l'automazione potrebbe trasformare la competitività, l'efficienza ed i profitti dell'azienda.

La qualità e l'affidabilità di nVent HOFFMAN ModCenter si sono evidenziate rispetto alle altre soluzioni prese in esame. A seguito della decisione di Crompton Controls di implementare il ModCenter, l'installazione, la messa in funzione e la formazione di sei membri del personale sono state completate in soli due giorni, con il supporto di una guida e di una consulenza per le best practice di nVent.

Sulla base dell'esperienza positiva con il ModCenter nVent HOFFMAN, Crompton Controls ora prevede di implementare il Wire Processing Center di nVent HOFFMAN, che ottimizza la produzione di fili riducendo significativamente i tempi di lavorazione.


È possibile leggere la testimonianza completa qui:

Scarica