Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

¿Cómo controlar la temperatura de tus gabinetes industriales?

¿Cómo controlar la temperatura de tus gabinetes industriales?

Para formar un criterio adecuado que te permita elegir un sistema de enfriamiento que ofrezca las soluciones adecuadas en función de los requerimientos de tu industria o empresa, es necesario considerar ciertos factores que te ayudarán a determinar si el sistema debe ser abierto o cerrado.

Garantizar un entorno óptimo para tus sistemas y equipos electrónicos es crucial para reducir el tiempo de inactividad, simplificar el mantenimiento y minimizar los costos operativos. Sin embargo, uno de los factores más críticos que suele pasar desapercibido y afectar su rendimiento es la acumulación de calor. 

Por esta razón, es fundamental que el diseño o elección de tus gabinetes industriales se base en la disipación térmica y la climatización adecuada para asegurar la protección de los componentes electrónicos más sensibles. 

En este blog post, exploramos algunas soluciones recomendadas para gestionar, controlar y mantener la temperatura de tus equipos.

necesario-controlar-temperatura-gabinetes-uno

¿Por qué es necesario el control de la temperatura dentro de los gabinetes industriales?

Cuando se trata de sistemas eléctricos, mantener la temperatura interna de los gabinetes industriales por debajo de los 22 °C es esencial para asegurar su rendimiento y prolongar su vida útil. 

A medida que los sistemas electrónicos evolucionan, se busca constantemente reducir su tamaño, lo que implica una mayor densidad de componentes que generan calor en espacios reducidos. En consecuencia, la alta densidad de piezas plantea desafíos adicionales en términos de gestión térmica.

En estas condiciones de encapsulación reducida, si no se implementan medidas efectivas para un control térmico, los problemas relacionados con el sobrecalentamiento pueden agravarse aún más.

necesario-controlar-temperatura-gabinetes-dos.jpg


Consecuencias del sobrecalentamiento en los tableros eléctricos

Los riesgos y consecuencias de las altas temperaturas en los gabinetes industriales pueden ser significativas. Entre las más comunes se encuentran:

  • Fallas en los circuitos integrados.
  • Daños en los condensadores.
  • Menor desempeño de los controladores.
  • Fallo catastrófico de los componentes.
  • Costos adicionales por reemplazo de piezas.
  • Fluctuaciones intermitentes en dispositivos con I/C (circuitos integrados).
  • Reducción sustancial del MTBF (tiempo medio entre fallos).

Estrategias para controlar el calor en gabinetes industriales

Para hacer frente a los desafíos que representa el calor en los gabinetes industriales, es necesaria la implementación de estrategias de climatización eficiente, cuyo objetivo es controlar la temperatura y garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos.  

Teniendo en cuenta que la gestión de temperatura de los componentes eléctricos puede llevarse a cabo de varias maneras, presentamos algunas estrategias más efectivas que pueden utilizarse para afrontar estos problemas: 

Realizar una auditoría térmica

Esta práctica permite obtener un conocimiento preciso de las condiciones térmicas existentes, identificar las áreas que presentan problemas y evaluar la eficacia de las soluciones de climatización que se emplean actualmente. 

Al analizar la temperatura, evaluar el flujo de aire y realizar inspecciones de componentes críticos, se pueden detectar puntos calientes, deficiencias en la circulación del aire y posibles daños causados por el calor. 

Con estos datos, se pueden seleccionar o customizar soluciones de climatización ideales para las necesidades específicas de tu planta.

Mejorar la ventilación y circulación del aire

Una adecuada ventilación es esencial para disipar el calor acumulado en los gabinetes. Se pueden utilizar sistemas de ventilación activa para promover el flujo de aire y reducir la temperatura interna. 

Asimismo, es importante asegurar que los conductos de aire estén libres de obstrucciones y que se mantenga un espacio adecuado alrededor de los equipos para permitir una correcta circulación del aire.

Implementar sistemas de enfriamiento activo

Sistemas de enfriamiento activo, como los intercambiadores de calor o los sistemas de refrigeración por compresión, son eficaces para controlar la temperatura en los gabinetes industriales. 

Estos sistemas utilizan tecnologías como el enfriamiento por aire o por agua para extraer el calor generado por los componentes electrónicos y mantener una temperatura óptima.

Utilizar disipadores de calor

Los disipadores de calor son componentes que se instalan en los dispositivos electrónicos para absorber y disipar el calor de manera eficiente. 

Están diseñados para maximizar la superficie de contacto con el aire y facilitar la transferencia de calor hacia el exterior. 

Aplicar recubrimientos térmicos

Los recubrimientos térmicos son capas finas de material aislante aplicadas en las superficies de los componentes o gabinetes para mejorar la disipación del calor. 

Estos recubrimientos están diseñados para aumentar la conductividad térmica y reducir la acumulación de calor en los equipos.

Elegir los gabinetes según el tipo de aplicación 

Un diseño adecuado de los gabinetes industriales puede contribuir significativamente a la gestión térmica. 

Es fundamental considerar aspectos como el tamaño y la ubicación de las aberturas de ventilación, la disposición de los componentes internos y la selección de materiales con propiedades térmicas adecuadas.

Al implementar estas soluciones y tecnologías, es posible mejorar el control de la temperatura en los gabinetes y mitigar los problemas asociados al calor.

Es clave tener presente que cada caso puede requerir enfoques específicos. Por esta razón, es recomendable comenzar con una auditoría térmica. 

De esta manera, se puede obtener un análisis detallado de las necesidades y consultar con expertos en climatización para obtener los mejores resultados.

Caso de éxito del programa de auditorías térmicas | nVent HOFFMAN

Play


Soluciones especializadas para el control de temperatura en gabinetes

El objetivo esencial de cualquier sistema de gestión térmica de gabinetes es proteger los componentes electrónicos internos y maximizar su vida útil.

Sin embargo, para elegir las soluciones correctas es necesario tener en cuenta factores como:

  • Las cargas térmicas extremas. 
  • La temperatura ambiente máxima. 
  • El rango de temperatura máxima recomendada. 
  • El control de la humedad. 
  • El control del polvo.

Para comprender en profundidad estos desafíos específicos que enfrentan tus equipos, te invitamos a implementar una auditoría térmica, un análisis detallado que le permitirá a nuestros especialistas brindarte recomendaciones y estrategias de climatización adaptadas a tu contexto.

En nVent HOFFMAN, entendemos la complejidad e importancia del control de temperatura en los gabinetes industriales. Por eso, diseñamos soluciones especializadas para garantizar el óptimo funcionamiento de tus equipos eléctricos y electrónicos para diferentes industrias y aplicaciones.

climatizacion-equipos-1.png

Solicita una Auditoría Térmica

banner-500x500a
banner-500x500b.png
banner-500x500c.png