Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Movilidad eléctrica: De qué se trata y cuáles son sus ventajas

Cómo garantizar la operatividad en infraestructuras críticas

La movilidad eléctrica se ha convertido en una de las principales tendencias en la industria automotriz en los últimos años. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, los vehículos eléctricos siguen ganando terreno como medio de transporte. 
Cada vez son más las personas e industrias que están adoptando cambios radicales en sus actividades del día a día con la finalidad de reducir la huella de carbono en el planeta. En este contexto, la movilidad eléctrica se ha perfilado como una opción popular que continúa creciendo exponencialmente. 
En este artículo, exploraremos el impacto de la movilidad eléctrica, también conocida como e-mobility. Además, examinaremos las ventajas principales de la transición a los vehículos eléctricos.


Movilidad eléctrica definición

¿Qué es la movilidad eléctrica?

 

La movilidad eléctrica, también conocida como movilidad sostenible, se refiere al uso de vehículos propulsados por motores eléctricos en lugar de los motores de combustión interna tradicionales. Tiene como objetivo principal la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto se logra gracias a que su funcionamiento no depende de combustibles fósiles, sino que utiliza baterías recargables para almacenar la energía eléctrica que luego se utiliza para alimentar el motor de los vehículos.


Cómo la movilidad eléctrica está transformando la industria automotriz


La industria automotriz está experimentando una transformación positiva impulsada por la adopción de la movilidad eléctrica. A medida que el mundo se enfrenta a  nuevos desafíos ambientales y busca reducir las emisiones de carbono, los vehículos eléctricos prometen ser la solución.

Esta transición se está acelerando en todo el mundo, conllevando así a varias tendencias clave que impactan el contexto automotor: La principal es la transición de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos.

En 2022, las ventas de vehículos eléctricos representaron el 5.8% del total de ventas de vehículos nuevos. No obstante, en el primer trimestre de 2023, esta cifra subió, acercándose al 7%.

Se espera que la tasa de crecimiento anual compuesta de los ingresos en el sector de vehículos eléctricos sea del 17.3% hasta 2032, lo que indica un crecimiento sostenido en el mercado.

Este crecimiento no se limita solo a los vehículos de consumo, ya que los vehículos comerciales también desempeñan un papel importante en esta transición. Se espera que los vehículos de flota comercial crezcan de un mercado de 57 mil millones de dólares a 850 mil millones de dólares para el año 2030.

Principales ventajas de la movilidad eléctrica


Los vehículos eléctricos ofrecen una serie de ventajas tanto para los propietarios como para el medio ambiente. Algunas de estas ventajas son:

Es más económica


La movilidad eléctrica ofrece una ventaja económica significativa en comparación con los vehículos de combustión interna. Los vehículos eléctricos (VE) tienen costos operativos más bajos, ya que la electricidad es generalmente más barata que la gasolina o el diésel.

Además, los VE requieren menos mantenimiento porque tienen menos piezas móviles y no necesitan cambios de aceite ni revisiones de filtros. A largo plazo, los vehículos eléctricos permiten ahorrar una cantidad considerable en combustible y mantenimiento.

Aprovecha mejor el espacio

Los vehículos eléctricos son conocidos por su diseño inteligente; aprovechan al máximo el espacio disponible. Al eliminar la necesidad de un gran motor de combustión interna y otros componentes mecánicos, los VE pueden ofrecer un diseño más compacto y eficiente en términos de espacio interior.

Esto se traduce en más espacio para los pasajeros y mayor capacidad de almacenamiento en el vehículo. Además, los VE también pueden tener una configuración de baterías modular que se puede adaptar para ajustarse a diferentes tamaños de vehículos y necesidades de carga.

Ventajas movilidad eléctrica

Ofrece mayor velocidad


¿Sabías que los vehículos eléctricos pueden ofrecer una experiencia de conducción más rápida en comparación con los vehículos de combustión interna? Esto se debe a que los motores eléctricos ofrecen torque instantáneo, lo que significa que los VE pueden acelerar rápidamente desde el primer momento.

Esto se traduce en una aceleración más suave y una respuesta más rápida al pisar el acelerador. Los vehículos eléctricos también pueden tener una velocidad máxima competitiva y ofrecer una experiencia de conducción ágil y emocionante.

Funciona de forma silenciosa


Una de las ventajas más notables de la movilidad eléctrica es su funcionamiento silencioso. Los vehículos eléctricos no tienen motores de combustión interna ruidosos, lo que reduce significativamente la contaminación acústica en las ciudades y áreas urbanas.

Esta característica no solo mejora la comodidad para los ocupantes del vehículo. También reduce la contaminación acústica general, creando un entorno más tranquilo y agradable para todos. 


Qué es la Movilidad eléctrica

Innovación tecnológica


La movilidad eléctrica también se asocia con conceptos de «inteligencia» y tecnología avanzada. Los vehículos eléctricos suelen estar equipados con sistemas de gestión de energía sofisticados que optimizan la eficiencia del vehículo y ayudan a maximizar la autonomía de la batería.

Por otro lado, los VE a menudo se integran con funciones de conectividad y tecnología inteligente. De esta manera, los conductores pueden controlar y monitorear su vehículo a través de aplicaciones móviles. Esto incluye la capacidad de precalentar o enfriar el vehículo de forma remota, planificar rutas de carga y acceder a datos de rendimiento en tiempo real.

Aspectos clave de la movilidad eléctrica


Dos aspectos que definen la movilidad eléctrica son la sostenibilidad y la confiabilidad. Ambas características son fundamentales para comprender su impacto y potencial en la transformación del sector automotriz. 

Sostenibilidad


En términos de sostenibilidad, los coches eléctricos ofrecen un impacto ambiental significativamente menor en comparación con los vehículos de combustión interna.

Al no generar emisiones directas de gases de escape, los vehículos eléctricos contribuyen a la reducción de la contaminación del aire y generan una menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero lo más emocionante es que la movilidad eléctrica tiene el potencial de integrarse con fuentes de energía renovable, como la energía solar o la eólica, lo que permite una mayor descarbonización del sector de transporte.

La carga de vehículos eléctricos con energía solar es una opción cada vez más popular y prometedora. Imagina poder cargar tu vehículo eléctrico directamente con energía solar generada en tu propio techo o en estaciones de carga solares.

Esto no solo reduce la dependencia de la red eléctrica convencional, sino que también aprovecha una fuente de energía limpia y renovable.


Confiabilidad
 

Por otro lado, la confiabilidad es un aspecto destacado de la e-movilidad. A medida que la tecnología de los autos eléctricos ha avanzado, se ha demostrado su confiabilidad y durabilidad en condiciones reales.

Las baterías de los vehículos eléctricos están mejorando constantemente en términos de capacidad de almacenamiento y vida útil, lo que garantiza un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.

Además, los motores eléctricos tienen menos piezas móviles en comparación con los motores de combustión interna, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una menor necesidad de mantenimiento.

Características de la movilidad eléctrica

nVent y la movilidad eléctrica: Soluciones sostenibles y eficientes para la industria automotriz 

 

En la industria automotriz, la movilidad eléctrica está revolucionando la forma en que nos desplazamos. Los vehículos eléctricos requieren estrategias sustentables que garanticen la seguridad, la eficiencia y el rendimiento óptimo.
En nVent, entendemos estas necesidades y estamos desarrollando soluciones confiables para apoyar la transición hacia la movilidad eléctrica.