nVent ERICO Cadweld 历史

nVent ERICO Cadweld 历史

我们的历史可以追溯到 1903 年,在那个用电的家庭或企业还非常少的年代,Electric Railway Improvement Company (ERICO) 成立了。公司的 Cadweld 放热焊接技术于 1939 年获得了专利,这项发明为铁路车辆公司在没有大型焊接设备的条件下修复铁路轨道铺平了道路。目前,全球各类应用中安装的 nVent ERICO Cadweld 连接已经超过 1 亿。

发明


  • 1903

    Electric Railway Improvement Company (ERICO) 成立,开始生产电力接线、信号接线和相关焊接设备。

  • 1938

    Electric Railway Improvement Company 的 Charles A. Cadwell 博士发明了 Cadweld 工艺。这是一种铜基放热焊接工艺,用于将铜导体焊接到钢轨上。

应用


  • 1949

    Cadweld 工艺问世,用于阴极保护应用,采用专门配方设计以将对钢材的热影响降至最低,这对于薄壁高应力管道尤为重要。

  • 1951

    针对接地连接调整了 Cadweld 工艺,可以节省轨道应用的时间,简化商业安装

  • 1959

    开发 nVent ERICO Cadweld One Shot – 一种一次性模具,用于进行铜导体至导体连接和导体至接地棒连接

  • 1988

    nVent ERICO Cadweld Exolon 问世,用于低排放焊接,适于采用电子点火技术和陶瓷过滤器的敏感室内应用

进步


  • 2003

    nVent ERICO Cadweld Plus 作为首款放热焊接系统问世,采用自给焊药和电子点火技术

  • 2014

    nVent ERICO Cadweld 是首个通过 IEEE 837-2014 变电站接地要求(最严格的接地连接认证测试)的连接类型

PH2223g.jpg
PH2228g.jpg

创新


  • 2020

    新一代 nVent ERICO Cadweld Plus 产品(包括 nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 放热焊接控制单元),提高了系统安全性和易用性。

Erico Cadweld

通过我们的博客了解更多信息

访问我们的博客,了解最新的白皮书、开发情况和专家提示

访问 NVENT ERICO 博客

nVent ERICO Cadweld 最新信息

了解更多可节省您的时间和金钱并确保您的工地安全的功能。

访问我们的特色产品页面