Bringer kritiske løsninger for lekkasjedeteksjon til Tropical Climate Data Center Research

Liquid Cooling
NYHETSARTIKKEL
Bringer kritiske løsninger for lekkasjedeteksjon til Tropical Climate Data Center Research

Mange datasentre rundt om i verden er bygget i kalde klima. Å bruke eksisterende kald, tørr luft til å kjøle ned datasenteret er en fin måte å styre energikostnadene og fremme effektivitet i kjølesystemer.

Av samme grunn kan det være vanskelig å bygge datasentre i tropiske klimaer, og slike miljøer kan gi høye energikostnader, høyere karbonutslipp og problemer med pålitelighet som oppstår i varme, fuktige klimaer.

Den økende etterspørselen etter data over hele verden gir økonomisk vekst for bransjen, og bedrifter i tropiske klima ønsker også å kunne dra nytte av disse mulighetene.

STDCT.webp


Nye teknologier for datasentre

Sustainable Tropical Data Center Testbed (STDCT) ved Singapore National University er et forsknings- og utviklingsprogram som er opprettet for å utvikle og teste teknologier for effektive og bærekraftige datasentre i tropiske regioner. Dette komplette datasenteranlegget er unikt da det vil samle forskere og forretningspartnere fra mange selskaper for å utvikle og demonstrere de beste teknologiene.

STDCT ble lansert sent i 2023, og arrangementet ble beæret av æresgjesten, minister for handel og industri Alvin Tan.

«[STDCT støtter] Singapores innsats innenfor banebrytende forskning på innovasjon innen datasentre, og i å utvikle datasentre på en måte som er bærekraftig og i tråd med våre klimaforpliktelser», sa han. «På lang sikt vil anlegget også være en plattform for andre universiteter og selskaper for å validere nye løsninger for datasentre. Dette vil gjøre bransjen i stand til å ta i bruk flere gode metoder for bærekraftige datasentre i tropiske regioner."

STDCT har som mål å fremvise en reduksjon i energiforbruket på 40 prosent, en reduksjon i vannforbruket med 30–40 prosent og en reduksjon i karbonutslipp med ca. 40 prosent innen midten av 2024. I tillegg ønsker den å bruke en kombinasjon av luft- og væskekjøling for å oppnå en strømbrukeffektivitet på mindre enn 1,2 for anlegget. Med disse erfaringene planlegger STDCT å publisere en rapport med anbefalinger for optimal datasenterdesign.


Lekkasjeregistrering i et kritisk miljø

nVent er leverandøren av lekkasjeregistrering for STDCT-samarbeidet. Lekkasjeregistrering spiller en nøkkelrolle ved ethvert datasenter. Siden driften enkelt kan forstyrres av væske som kommer i kontakt med elektronikk, er det viktig med umiddelbar identifisering, lokalisering og isolering av lekkasjer i datasentre. Overvåking av anleggets vanntilførsels- og kjølevæskeledninger, i tillegg til andre steder i et anlegg som kan være utsatt for lekkasjer eller kondens, er avgjørende. I tropiske klima er lekkasjeregistrering enda viktigere på grunn av den høye fuktigheten.

STDCT er utstyrt med to forskjellige nVent RAYCHEM TraceTek-produkter for lekkasjedeteksjon. Den første, TT1000 vannfølerkabelen, er en modulær, fast vannfølerkabel med plastkontakter som gjør det mulig å koble til flere kabellengder, slik at tilpasses kundenes behov. TT1000 er ment for lekkasjeregistrering under hevede gulv, i mekaniske rom og lignende flate områder. Den registrerer nærvær av vann på et hvilket som helst punkt langs lengden. Når den installeres med en alarm og lokaliseringsmodul, registrerer kabelen væskelekkasjer, utløser en alarm og lokaliserer stedet for rask utbedring.

Det andre produktet, TT1100-OHP, er tilsvarende, men tilpasset annet bruk. Denne lekkasjedeteksjonskabelen brukes på undersiden av hengende rør eller stativmonterte rør i stedet for under gulv og på flate overflater. Det ytre laget på denne kabelen fungerer som en veke, slik at selv små lekkasjer trekkes inn i kontakt med kabelen for å sikre deteksjon. Derfor er den egnet for bruksområder der selv små mengder vann kan forårsake alvorlige skader.


Fremtidens datasentre

Datasentre må være effektive, bærekraftige og lokalisert verden over. Innovasjonene i STDCT vil være viktige for den videre veksten av datasentre i tropiske klima. nVent er begeistret for å være en del av dette viktige partnerskapet, og samarbeider med våre industripartnere for å utvikle teknologier som har potensial til å forme fremtidens datasentre.

nVent History

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
ESG

ESG

ESG har vært en viktig del av hvem vi er og hvordan vi har drevet virksomheten vår siden starten. I nVent fokuserer vi ESG-arbeidet vårt på tre områder: Mennesker, produkter og miljø.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir medarbeidere mulighet til å være dristige, kreative tenkere, noe som driver engasjement og høy ytelse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer