Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Novità nVent SCHROFF

Novità nVent SCHROFF
4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent lancia lo scambiatore di calore aria-liquido compatto LHX SCHROFF 4U per armadi GPU e IA ad alta densità

La nuova soluzione compatta di raffreddamento a liquido 4U offre fino a 7,5 kW di gestione termica per armadi elettronici da 19 pollici che supportano l'elettronica ad alta potenza e
Smart DCDU

nVent lancia un'unità di distribuzione CC intelligente per alimentare e proteggere l'infrastruttura delle telecomunicazioni di nuova generazione

Il monitoraggio migliorato, la sicurezza informatica e il design compatto consentono una distribuzione affidabile dell'alimentazione per 5G, edge computing e implementazioni di reti outdoor nVent Electric plc (NYSE: nVent), leader
Easy Swap LFT

LFT Easy Swap: Tecnologia avanzata di raffreddamento a liquido per sistemi Eurocard 3U ad alta densità

L'aumento della densità di potenza nel computing integrato continua a sfidare la gestione termica tradizionale. I moderni processori, FPGA e moduli ad alte prestazioni superano regolarmente le capacità di raffreddamento
Liquid Flow Through Module press release banner

nVent launches Liquid Flow Through Module

nVent Electric plc (NYSE: NVent) (“nVent”), a global leader in electrical connection and protection solutions, today announced the release of the nVent SCHROFF Liquid Flow Through Module. This liquid cooling
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF amplia il portfolio di Rack Safety Plus (RSP) ad alta potenza con le versioni trifase da 32 a e 63 A.

nVent SCHROFF ha ampliato la sua linea di prodotti Rack Safety Plus (RSP) con nuove versioni trifase, sviluppate specificamente per il mercato europeo. Questi aggiornamenti introducono versioni a potenza più
Varistar Colocation RAL 9003

Gli armadi di rete e di collocazione nVent SCHROFF sono ora disponibili come soluzioni Varistar CP personalizzabili

Nell'ambito del nostro costante impegno verso l'innovazione e soluzioni orientate al cliente, nVent SCHROFF sta trasferendo la propria offerta di armadi di rete e di collocazione sulla piattaforma Varistar CP
HIL Article Banner

Accelerate l'innovazione nei test in tempo reale con Hardware-in-the-Loop (HIL)

nVent SCHROFF lancia la campagna Hardware-in-the-Loop (HIL) per accelerare l'innovazione nei test in tempo reale Straubenhardt, Germania - [4 luglio 2025] - nVent SCHROFF, leader globale nella protezione e nell'integrazione
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF lancia AirBender e Air Inlet Card: innovazione per un raffreddamento senza sforzo dei sistemi elettronici

nVent SCHROFF lancia AirBender e Air Inlet Card: innovazione per un raffreddamento senza sforzo dei sistemi elettronici nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader globale nelle soluzioni di collegamento elettrico e
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent presenta Rack Safety Plus: un'unità di distribuzione elettrica modulare, con certificazione UL e arresto di emergenza, progettata per i clienti degli Stati Uniti

Un modo rapido ed economico per sviluppare una PDU con funzioni di sicurezza di emergenza integrate nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nel settore dei collegamenti elettrici e delle
MTCA 4.0

nVent lancia la nuova generazione di contenitori MicroTCA.4 nVent SCHROFF

● IL NUOVO contenitore MTCA.4 raggiunge una larghezza di banda di 128 Gbit per slot con PCIe Gen 5 ● Raffreddamento avanzato: raffreddamento migliorato della gabbia della scheda posteriore ●