Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Solutions de refroidissement

Solutions de refroidissement par air : Pourquoi l'optimisation des flux d'air est plus importante que jamais

Le refroidissement par air reste le pilier de la gestion thermique dans de nombreux systèmes électroniques. C'est une solution bien connue, économique et efficace, applicable à de nombreux domaines, allant des armoires industrielles aux systèmes électroniques embarqués en passant par les systèmes de commande.

Mais à mesure que les systèmes électroniques évoluent, le refroidissement par air ne peut plus être considéré comme un choix de conception secondaire. Lorsque la circulation de l'air n'est pas conçue avec précision, les systèmes de refroidissement par air sont particulièrement sensibles à la dérive thermique, un phénomène qui entraîne une variation progressive des températures des composants et des marges de fonctionnement, ce qui provoque une dégradation des performances, une baisse de l'efficacité et une réduction de la durée de vie du système au fil du temps.

Le refroidissement par air reste efficace, mais uniquement lorsqu'il est conçu avec précision.


Too Cool To Drift website banner

Le refroidissement par air a évolué, même si le principe est resté le même

Par exemple, dans les armoires industrielles compactes, une séparation insuffisante du flux d'air peut faire recirculer l'air évacué dans les conduits d'admission. Cela peut entraîner une augmentation de plusieurs degrés de la température des composants internes sans que cela soit immédiatement détecté au niveau du système, ce qui réduit progressivement les marges thermiques. Le principe de base du refroidissement par air est simple : il consiste à évacuer la chaleur des composants à l'aide d'un flux d'air. Pourtant, les systèmes actuels fonctionnent dans des conditions qui n'existaient pas au moment où de nombreux concepts à refroidissement par air traditionnel ont été mis au point.

De fortes densités de puissance génèrent des points chauds localisés, la chaleur n'étant pas répartie uniformément. Les contraintes d'espace limitent les chemins de circulation de l'air. Les coffrets doivent être conformes aux normes de protection tout en assurant une circulation de l'air efficace. Les systèmes fonctionnent dans des plages de températures plus étendues et dans des environnements moins prévisibles. Dans ces conditions, un flux d'air qui semble suffisant sur le papier peut se comporter de manière très différente dans la réalité. La chaleur se diffuse dans les zones critiques. L'air chaud recircule. Des gradients de température se forment à l'intérieur du coffret, et au fil du temps, une dérive thermique s'installe. C'est pourquoi de nombreux systèmes de refroidissement par air ne révèlent leurs problèmes qu'à un stade avancé des tests ou de la validation en chambre climatique, lorsque les marges disparaissent et que les modifications deviennent coûteuses.

La dérive thermique dansles systèmes refroidis par air est souvent due à un problème de circulation d'air

Si elles se prolongent, même de légères hausses de température, de l'ordre de 5 à 10 °C au niveau des composants, peuvent réduire considérablement la durée de vie des semi-conducteurs et accélérer la dégradation de matériel. Lorsqu’un refroidissement par air est inefficace, cela tient rarement aux limites de l’air comme fluide de refroidissement. Le problème vient souvent d'un manque de contrôle de la circulation de l'air. Une répartition inégale, des entrées obstruées, des zones chaudes et froides mal définies ou des fuites d'air à l'intérieur des coffrets peuvent entraîner une augmentation progressive de la température au niveau des composants. Ces légers écarts ne provoquent généralement pas de défaillance immédiate, mais elles finissent par perturber le système au fil du temps, réduisant son efficacité, raccourcissant la durée de vie des composants et augmentant les besoins en maintenance. Dans les environnements réglementés ou critiques, ces écarts peuvent également mettre à mal la conformité et la fiabilité opérationnelle.

Prévenir la dérive thermique dans les systèmes à refroidissement par air dépend moins du volume d'air que de son contrôle précis, afin de garantir que la capacité de refroidissement agisse sur les composants qui en ont réellement besoin.

Aujourd'hui, le refroidissement par air est une question de contrôle, pas seulement de mouvement

Aujourd'hui, il ne suffit pas de faire circuler davantage d'air dans un système pour que le refroidissement par air soit efficace. Il faut diriger l'air là où il est nécessaire et le maintenir en place.

Les solutions de refroidissement par air bien conçues s'appuient sur des circuits d'air contrôlés pour limiter la diffusion de chaleur et réduire les variations de température. Les conceptions avec coffrets intégrés permettent de séparer les zones chaudes et froides, tandis que des technologies de ventilation efficaces équilibrent les performances thermiques, le bruit et la consommation d'énergie. Lorsque la circulation d'air est intégrée à l'architecture du système au lieu d'être considérée comme un simple complément, le refroidissement par air permet de prévoir et de stabiliser le comportement thermique dans de nombreuses conditions d'utilisation. Cette approche est particulièrement utile dans les applications où la simplicité, la facilité d'entretien et la maîtrise des coûts sont prioritaires.

Le refroidissement par air joue un rôle crucial, malgré des limites évidentes

Le refroidissement par air reste la solution idéale dans de nombreux cas. Il demeure fiable dans des systèmes caractérisés par des charges thermiques modérées, un espace suffisant pour installer le circuit de circulation d'air et des conditions environnementales connues. Dans ces cas, le refroidissement par air conçu sur mesure assure un fonctionnement stable et une fiabilité à long terme, sans ajouter de complexité inutile.

Cependant, les concepteurs de systèmes modernes sont de plus en plus conscients que le refroidissement par air doit être utilisé là où il est adapté, et non imposé là où il ne l'est pas. À mesure que les charges thermiques augmentent ou que les points chauds se concentrent, le refroidissement par air seul peut ne pas suffire à maintenir les températures dans des limites sûres. C'est dans ce contexte que les approches hybrides, qui combinent refroidissement par air et refroidissement par liquide ciblé dans les zones où les flux de chaleur sont élevés, peuvent améliorer la stabilité du système sans avoir à repenser complètement l'architecture thermique globale.

Faire en sorte queles systèmes à refroidissement par air empêchent la dérive thermique

Le refroidissement par air n'est pas obsolète, mais un système de circulation d'air mal conçu peut comporter des risques cachés toujours plus importants. Lorsque le système de circulation d'air est conçu avec la même rigueur que la distribution de l'énergie, le contrôle et la protection des armoires, les systèmes de refroidissement par air restent stables, efficaces et fiables au fil du temps. Lorsque ce n'est pas le cas, la dérive thermique dégrade insidieusement les performances bien avant qu'une défaillance ne survienne. L'objectif n'est pas de faire circuler l'air au maximum, mais plutôt d'obtenir un comportement thermique prévisible et stable dans des conditions d'utilisation réelles.

C'est précisément ce pour quoi les solutions de refroidissement par air modernes sont conçues : maintenir les systèmes à une température suffisamment basse pour éviter toute dérive, même lorsque la demande augmente.

Points clés à retenir

Le refroidissement par air reste essentiel dans de nombreux systèmes électroniques. Lorsqu'il est conçu pour assurer le contrôle, l'intégration et l'adaptation aux conditions réelles, il continue d'offrir une stabilité thermique fiable sur le long terme.

Want to learn how thermal drift impacts system reliability and performance? Explore the engineering considerations behind thermal stability below.

 

4U LHX card banner

4U LHX Air-to-Liquid Heat Exchanger

The 4U LHX delivers up to 7.5 kW of cooling capacity in a space-saving 4U design, enabling higher rack densities without compromising reliability. Designed for easy integration into standard 19" cabinets, it combines efficient thermal management, intelligent monitoring, and retrofit-friendly deployment to help keep high-performance electronics operating at their best.

Learn More
Easy Swap LFT - Card

Easy Swap LFT

The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.

Learn More
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Card-Lok à rétraction positive pour une maintenance fiable

La conception innovante des Card-Lok à rétraction positive de nVent SCHROFF garantit un accès fiable aux composants électroniques essentiels dans les environnements difficiles en éliminant les frottements et en améliorant la force de serrage et la dissipation thermique pour une maintenance de 2e niveau efficace des systèmes VPX renforcés.

En savoir plus