Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Électrification des flottes de véhicules : comment relever les défis les plus courants

Fleet Vehicle Electrification Addressing Common Challenges Hero
ARTICLE DE PRESSE
Électrification des flottes de véhicules : comment relever les défis les plus courants

Les véhicules électriques deviennent progressivement la norme. Le changement est en train de s'opérer et les initiatives d'électrification des flottes de véhicules peuvent apporter de nombreux avantages, tant sur le plan financier qu'environnemental. Les entreprises emploient des véhicules électriques pour effectuer des visites d'entretien, la livraison au dernier kilomètre ou les déplacements professionnels, selon la nature de leur activité. Ce faisant, ils économisent de l'argent et ont un impact positif sur l'environnement.

Cependant, les avantages de l'électrification des flottes ne deviennent tangibles que si une infrastructure adéquate est en place pour accompagner ces flottes. Celle-ci doit permettre l'identification de sources d'alimentation et la mise en place de mesures pour protéger les systèmes contre les temps d'arrêt potentiels. Chaque scénario est différent, il est donc important que toute personne envisageant d'électrifier sa flotte examine le contexte professionnel spécifique de son entreprise, et prenne en compte toute considération particulière comme la localisation, la disponibilité de l'énergie et la volonté de la direction d'investir dans une technologie de mobilité électrique.

Meilleure technologie, meilleurs retours sur investissement

Plusieurs facteurs font que l'heure est venue de se lancer dans l'électrification de sa flotte. Tout d'abord, la technologie des véhicules électriques et des batteries s'améliore. Au cours de la dernière décennie, les coûts des batteries lithium-ion ont considérablement diminué et devraient continuer à baisser, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises afin d'intégrer davantage de technologies de batteries dans leurs installations, tout en profitant d'une meilleure technologie de batteries sur les véhicules eux-mêmes. Les véhicules électriques modernes sont une option tout à fait viable pour les flottes de véhicules grâce à leur grande autonomie, la recharge rapide et le fait qu'ils soient largement adoptés par les utilisateurs. Les véhicules électriques sont partis pour durer : la National Electrical Manufacturing Association (NEMA) prévoit 55 millions de véhicules électriques légers en circulation d'ici 2035.

Fleet-Vehicle-Electrification-Addressing-Common-Challenges-Story-Image.webp

En outre, le développement des infrastructures de recharge publiques offre un environnement plus pratique pour les véhicules électriques de flotte. Alors que les véhicules de flotte doivent principalement être chargés dans les dépôts de la flotte, les infrastructures de recharge publiques constituent une solution de secours et étendre l'autonomie des flottes de véhicules électriques, ce qui permet aux véhicules d'atteindre des destinations plus éloignées. À mesure que l'infrastructure de recharge des véhicules électriques se développe, les flottes de véhicules peuvent continuer à étoffer leur propre structure de recharge en tirant parti des stations publiques.

Les défis de l'électrification

L'électrification des véhicules de flotte est un investissement et le coût de l'infrastructure de recharge dans les bâtiments peut être élevé, même si les véhicules électriques deviennent de plus en plus abordables. Les bénéfices à long terme de l'électrification des flottes peuvent être considérablement plus importants sous réserve de mettre en place des microréseaux sur site qui utilisent des énergies renouvelables pour recharger les flottes. L'électrification de votre flotte peut certainement fonctionner sans produire d'énergie renouvelable sur site, mais en produisant l'électricité nécessaire pour faire fonctionner votre flotte, vous réalisez des économies qui, au bout du compte, font vraiment la différence.

L'autre grand défi de l'électrification des véhicules de flotte est moins un obstacle et plus un facteur à prendre en compte. Prévoir la création d'une flotte électrique au fil du temps est certainement la meilleure approche pour adopter les véhicules électriques, mais une réflexion à long terme est essentielle. Les entreprises peuvent commencer par se doter de quelques véhicules et d'un chargeur, mais elles doivent garder à l'esprit la croissance potentielle de la flotte lorsqu'elles ajoutent une infrastructure. Par exemple, veillez à placer les bornes de recharge dans une partie des locaux où le câblage peut passer sur l'herbe au lieu de passer sous un parking, pour qu'il puisse être retiré sans devoir casser de béton. Posez les fondations de l'infrastructure de véhicules électriques avec plus de câbles et de conduits que nécessaire pour donner à votre projet une marge de développement. Les responsables de la flotte, des locaux et de l'informatique doivent également avoir le même niveau d'informations pour coordonner leurs efforts sans créer de confusion. Il peut être avantageux de nommer une personne chargée de coordonner la construction et les permis, car elle peut superviser l'ensemble du projet. Dans la mesure du possible, essayez de limiter le nombre de professionnels qualifiés sur le chantier pour préserver l'expertise de chacun.

Le coordinateur peut également être utile pour faire de la veille réglementaire sur les règles qui régissent les véhicules électriques. Les bonus et les aides gouvernementales diffèrent selon le pays ou la région, les chefs de projet doivent donc s'assurer de connaître les réglementations locales au moment de planifier leurs projets.

Les microréseaux, un élément stratégique

Le stockage de l'énergie est essentiel à l'électrification des véhicules des flottes qui tirent parti des énergies renouvelables, car il dissocie la production d'énergie de sa consommation. La production d'énergie renouvelable est fluctuante et des sources telles que les panneaux solaires ne sont pas toujours immédiatement opérationnelles. Or, les véhicules de flotte doivent être rechargés 24 h/24 et 7 j/7. Le stockage de l'énergie et les microréseaux comblent cette lacune. L'intégration des énergies renouvelables et du stockage d'énergie dans les installations de véhicules de flotte peut également offrir des avantages autres que la recharge des véhicules. Si les véhicules ne sont pas utilisés ou n'ont pas besoin d'être rechargés, les entreprises peuvent revendre l'excédent d'énergie produit au fournisseur.

Cependant, même sans intégrer les énergies renouvelables à l'infrastructure de recharge de la flotte, le stockage d'énergie peut améliorer la rentabilité des flottes de véhicules électriques en optimisant la consommation lors des pics et les périodes de recharge. Les flottes de véhicules électrifiées peuvent utiliser des installations de stockage d'énergie pour réduire les coûts énergétiques en utilisant l'énergie stockée lorsque l'électricité du réseau est chère, et recharger les batteries de stockage d'énergie lorsque le prix de l'électricité baisse. Cette infrastructure de recharge intelligente permet de justifier plus facilement l'investissement dans une flotte de véhicules électriques et peut permettre aux entreprises d'économiser de l'argent. Elle contribue également à mettre en place un réseau électrique plus fiable et plus résilient en réduisant la demande lorsque la demande en énergie du réseau est forte. Le stockage d'énergie accroît également la résilience énergétique des flottes de véhicules en cas de panne de courant ou de mauvaises conditions météorologiques. C'est pour cela que la NEMA prévoit que le nombre d'unités de stockage connectées au réseau électrique américain va augmenter de 1100 % au cours des 15 prochaines années.

Une sécurité et une fiabilité qui ne s'arrêtent pas au chargeur

Lorsque l'on intègre davantage de technologies électriques dans l'infrastructure des bâtiments et des locaux, il est crucial de s'assurer que les systèmes sont correctement protégés et mis à la terre. L'électricité circule toujours via le chemin le plus court, celui qui présente la plus faible impédance. Même les systèmes électriques les mieux conçus peuvent être exposés à des courants de défaut causés par la foudre, des dysfonctionnements matériels ou des surtensions provenant de sources d'alimentation. De bons systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle tiennent compte de l'état du sol, des variations saisonnières et d'autres spécificités du site. Ils renforcent la sécurité des personnes travaillant sur et autour des installations de recharge de véhicules électriques.

Les coffrets jouent également un rôle majeur dans la résilience de l'infrastructure de recharge en protégeant les composants électriques sensibles pour qu'ils restent opérationnels dans diverses situations. Ils protègent l'équipement contre les facteurs environnementaux tels que les températures extrêmes, l'humidité, la poussière et les débris. Ils renforcent également la sécurité en empêchant tout contact accidentel avec les pièces électriques sous tension et intègrent également une sécurité physique contre le vandalisme et le vol.

Les coffrets équipés de systèmes de gestion thermique avancés, notamment le refroidissement liquide, permettent également de maîtriser la chaleur générée par les composants énergivores, ce qui empêche la surchauffe du système et garantit un fonctionnement efficace. Le respect des normes et réglementations du secteur est essentiel, car les coffrets certifiés répondent aux exigences légales et à celles des compagnies d'assurance, contribuant ainsi à la sécurité de fonctionnement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.

Pour toutes les technologies, celles qui sont directement utilisées pour recharger les véhicules comme celles qui soutiennent les installations de recharge, la modularité et l'évolutivité sont essentielles. Les responsables des locaux doivent travailler avec des équipementiers qui proposent des configurations qui peuvent être facilement adaptées pour répondre à la demande future sans retouches ni interruptions coûteuses.

Grâce à son expertise technique et ses produits, nVent est un partenaire de confiance pour nos clients à chaque étape de mise en place des applications de mobilité électrique. Nous prenons en charge les bornes et l'infrastructure de recharge des véhicules électriques afin de répondre aux besoins d'alimentation en énergie et de protection de nos clients. En savoir plus sur nos produits : Mobilité électrique | nVent

About nVent

À propos de nVent

Nous connectons et protégeons avec des solutions électriques créatives. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié.

En savoir plus
Data Center and Networking Solutions

Solutions pour datacenters

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du refroidissement liquide, nVent bénéficie de solides connaissances techniques en matière d'applications et d'une présence mondiale, ce qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.

En savoir plus
Community Involvement

Culture

Nous donnons à nos employés les moyens d'être audacieux et créatifs dans leur réflexion, ce qui renforce leur motivation et leurs performances. Notre culture a remporté plusieurs récompenses.

En savoir plus
ESG

Actualités et informations

La page Actualités et informations met en évidence les résultats financiers récents de la société, ses partenariats stratégiques et ses efforts en matière de développement durable, et décrit son implication en matière d'innovation et d'engagement communautaire dans le secteur de la connexion et de la protection électriques.

En savoir plus