Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Le refroidissement par liquide fait toute la différence

Solutions de refroidissement par liquide pour datacenters

Refroidissement par liquide efficace pour les systèmes informatiques hautes performances

Les solutions de refroidissement par liquide peuvent offrir une efficacité de refroidissement nettement supérieure à celle des méthodes traditionnelles de refroidissement par air. Nos solutions liquide-air hybrides permettent aux datacenters d'adopter les technologies les plus récentes sans avoir à revoir complètement leur architecture.

Refroidissement par liquide à grande échelle pour l'IA

Le refroidissement par liquide est essentiel pour faire évoluer l'IA, car il régule efficacement la chaleur produite par les systèmes de calcul hautes performances. Cette approche améliore la fiabilité, réduit la consommation d'énergie et traite les charges de calcul lourdes des tâches d'IA.

Restez au frais sous la pression – Découvrez nos services !


Les leaders du secteur collaborent pour faire progresser le calcul intensif

nVent est fier de collaborer avec des experts du secteur pour développer des solutions techniques innovantes visant à résoudre les problèmes de refroidissement les plus complexes du calcul à haute densité. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du refroidissement par liquide, nVent bénéficie de solides connaissances techniques en matière d'applications et d'une présence mondiale, ce qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.


Solutions de refroidissement par liquide pour GB200 et plus encore

02 DNS news thumb2

Les unités de distribution de réfrigérant(CDU) sont le cœur des systèmes de refroidissement par liquide, pompant le liquide à la température souhaitée directement vers les puces ou les serveurs.

02 DNS news thumb

L'unité de rejet de chaleur liquide-air Sidecar nVent est un système intégré qui permet de refroidir jusqu'à deux racks d'équipements informatiques refroidis par liquide en l'absence d'un système d'eau des installations.

02 DNS news thumb3

L'échangeur thermique de porte arrière (RDHX) améliore la résilience grâce au remplacement à chaud sans outil des composants. Le RDHX PRO optimise les racks haute densité à une puissance allant jusqu'à 78 kW, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'espace.

FAQ sur le refroidissement par liquide

Qu'est-ce que le refroidissement par liquide ?

Le liquide offre une capacité de transfert de chaleur beaucoup plus importante, 3 500 fois supérieure à celle de l'air, car il est plus dense que l'air. Le refroidissement par liquide permet également d'augmenter considérablement l'efficacité énergétique, de réduire les coûts énergétiques et de contribuer à la durabilité environnementale.

Comment fonctionne le refroidissement par liquide ?

Il existe trois principaux types de refroidissement par liquide :

  • Refroidissement par liquide indirect : la chaleur est transférée au liquide via un échangeur thermique air/eau situé dans une rangée ou une armoire.
  • Refroidissement par liquide direct : la chaleur est transférée directement vers un composant de transfert thermique à refroidissement par liquide tel qu'une plaque froide ou un système de refroidissement par immersion.
  • Refroidissement par liquide hybride direct et indirect : refroidissement sélectif des composants les plus énergivores avec refroidissement par liquide par contact direct ; le reste de la baie est refroidi par un dispositif de refroidissement air/eau secondaire.

Refroidissement par liquide ou refroidissement par air dans les datacenters

Lorsque les systèmes de refroidissement par air doivent fonctionner en surrégime pour maintenir les températures de fonctionnement nécessaires, les installations peuvent subir des pannes d'équipement, des temps d'arrêt imprévus et des coûts énergétiques élevés. Le refroidissement par air est de moins en moins possible dans les datacenters à haute densité, car les charges thermiques augmentent et la configuration des baies de serveurs devient si dense que la circulation de l'air est entravée. Les systèmes de refroidissement par liquide, quant à eux, offrent des solutions efficaces pour respecter les paramètres de température requis et réduire la consommation d'énergie du système de refroidissement, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. De nombreux nouveaux serveurs haute performance sont conçus avec le refroidissement par liquide à l'esprit.


Informations sur le refroidissement par liquide

Avec l'expansion de l'IA, de nombreuses nouvelles technologies informatiques et de puces sont conçues pour être refroidies par liquide.

Les datacenters qui ne déploient qu'un système de refroidissement par air risquent, à l'avenir, d'avoir du mal à répondre aux demandes de leurs clients qui recherchent des performances accrues et des équipements informatiques de nouvelle génération.

Le récent rapport de TrendForce indique que le lancement de la plateforme Blackwell de NVIDIA va encourager l'adoption de solutions de refroidissement par liquide d'environ 10 % en 2024 à plus de 20 % en 2025.

De nombreux gestionnaires de datacenters et professionnels de l'informatique se tournent vers le refroidissement par liquide pour leurs installations. Le refroidissement par liquide peut aider les datacenters à augmenter leur capacité tout en maintenant une utilisation efficace de l'espace et de l'énergie. Ces systèmes constituent une solution efficace pour atteindre les paramètres de température requis des puces de nouvelle génération et réduire la consommation énergétique des systèmes de refroidissement.

 RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

liquid cooling page images_02 Why Liquid Cooling.webp

Que faut-il faire pour passer au refroidissement par liquide ?

Les progrès constants de la technologie et de la connectivité entraînent de nouvelles applications, et un besoin accru de protéger les données et les réseaux du monde entier. Diffusion de contenu, services bancaires en ligne, Cloud Computing, Edge Computing, intelligence artificielle. Ce ne sont là que quelques exemples d'applications qui entraînent un accroissement de la demande de données dans le monde entier.

Avec l'augmentation de la demande de services cloud et Internet, les datacenters doivent augmenter leur capacité de façon exponentielle. Dans de nombreux cas, ils doivent y parvenir dans un espace physique limité. L'électrification entraîne également la création de technologies de nouvelle génération qui dépassent les capacités des infrastructures de données classiques, en particulier dans le domaine du refroidissement. Le moment est venu d'envisager le refroidissement par liquide.


Trois technologies clés pour le refroidissement par liquide des datacenters

L'accélération de l'IA et du calcul haute performance modifie le paysage de l'industrie du refroidissement des datacenters. Les technologies de nouvelle génération, dont les GPU NVIDIA, nécessitent un refroidissement par liquide. Année après année, cette technologie ne cesse de se développer, si bien que les gestionnaires de datacenters ne doivent plus se demander SI ils vont installer un système de refroidissement par liquide dans leurs datacenters, mais COMMENT ils vont s'y prendre.

Le refroidissement par liquide utilise de l'eau réfrigérée au lieu de l'air pour capturer la chaleur et l'éloigner des puces. Il peut offrir de meilleures performances tout en économisant de l'énergie et en permettant aux datacenters de fonctionner de manière plus durable.

Le liquide offre une capacité de transfert thermique bien supérieure à celle de l'air, ce qui permet d'augmenter l'efficacité énergétique, de réduire les coûts énergétiques et de contribuer à la durabilité environnementale.

liquid cooling page images_06 Explosive AI Growth.webp

Ressources

DNS Cooling Brochure Mock-up.webp

Notre gamme de produits complète comprend des solutions adaptables, modulaires et évolutives pour les applications de réseaux, de datacenters et de communications.

Nous sommes à votre service.

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez-nous pour en savoir plus sur nos applications en matière de réseaux, de datacenters et de communications. Un de nos représentants vous contactera dans les plus brefs délais.

DNS contact.webp