Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Una nueva solución de enfriamiento estándar

Un internet estable y confiable es fundamental para mantenernos conectados con las personas y las cosas que importan. Apoya nuestra vida personal y laboral, y permite la amplia variedad de actividades que hacemos en línea. Nuestras redes domésticas y empresariales dependen de la potencia de procesamiento de los centros de datos, que albergan los equipos delicados y de alta tecnología que permiten la existencia de internet y la nube.

Los clientes de nVent incluyen varios centros de datos a hiperescala. Los centros de datos a hiperescala, como el nombre lo indica, son masivos, y algunos contienen miles de racks para servidores. La potencia necesaria para ejecutar todos esos servidores genera mucho calor, y los chips de computadora y los componentes del servidor son frágiles. Por ese motivo, unas soluciones de refrigeración efectivas y eficaces son una de las fronteras más importantes en la expansión de las capacidades digitales mundiales.

Por lo general, los centros de datos de hiperescala consideran funcionar a alrededor de un 20 % de su capacidad. Esto significa que en cualquier momento dado, alrededor del 20 % del espacio disponible en los racks mantiene a los servidores operativos. El funcionamiento a baja capacidad ayuda a minimizar los requisitos de energía y mantiene bajas las temperaturas del rack del servidor. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda de capacidad de red, los centros de datos necesitan ejecutarse a una utilización cercana al 70 %.

Un planteamiento moderno

La necesidad de internet y la nube para ejecutar procesos básicos no va a desaparecer, por lo que las empresas que operan centros de datos necesitan soluciones sostenibles a largo plazo. La creación de más centros permitiría a las empresas reducir las tasas de utilización, pero requiere muchos años crear un centro de datos y la demanda de una capacidad mayor se produce aquí y ahora. Otra opción es ejecutar más servidores en los centros de datos existentes. Sin embargo, el uso de más servidores implica más calor, lo que a su vez, requiere una solución de refrigeración más eficaz.

El enfriamiento líquido avanzado es la solución que necesitan los centros de datos. El calor se transfiere al líquido de manera más eficaz que al aire, por lo que al bombear líquido refrigerante a través de los racks de los servidores, el enfriamiento líquido puede regular las temperaturas y proteger los equipos de manera más eficaz y eficiente que el enfriamiento por aire. Muchos sistemas de enfriamiento pueden utilizar tanta electricidad como los servidores en sí, por lo que se necesitan aumentos en la eficiencia de enfriamiento para contener los costos de energía y reducir la huella de carbono.

En el 2020, con la demanda de internet en aumento, los ingenieros de nVent observaron que había una necesidad inmediata de una solución de refrigeración por líquido estandarizada. Si bien nVent había fabricado unidades de enfriamiento líquido anteriormente, cada unidad era un trabajo personalizado, un proceso que requería tiempo y era costoso. Los clientes de centros de datos de nVent necesitaban una solución estándar con una huella estándar que pudiera adaptarse rápidamente a sus instalaciones.

Una solución innovadora

Los equipos de ingeniería de nVent trabajaron para desarrollar una nueva solución de refrigeración líquida que utilice los mismos tipos de herramientas virtuales que el producto podría ayudar a apoyar con el tiempo. Por lo general, el desarrollo de nuevos productos significa visitas de viaje y laboratorio para los equipos globales de nVent, pero en este caso, el equipo realizó todo su trabajo de forma remota. Compartieron videos de maquetas, adjuntaron cámaras a los equipos para compartir procesos y construyeron y examinaron renderizaciones virtuales para resolver desafíos de ingeniería. El desarrollo de un nuevo producto mientras se trabaja por completo viene con su cuota justa de desafíos, pero el equipo pudo aprovechar las mismas herramientas que el producto podría apoyar con el tiempo: internet rápido y confiable.

El enfoque y la colaboración digital a alta velocidad del equipo ayudaron a que el equipo de producto de nVent hiciera que la unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800 pasara de ser un diseño conceptual a un prototipo en tan solo cinco meses. Normalmente, este proceso requiere de 12 a 24 meses.

La unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800 es la primera unidad de enfriamiento líquido estandarizado bajo la marca nVent HOFFMAN. El rack para servidores de enfriamiento de alta densidad maximiza la eficiencia energética mientras ocupa un espacio mínimo en el suelo en relación con la cantidad de equipos que puede sostener. La CDU nVent es diferente a cualquier otro producto disponible. La tecnología de detección de fugas de nVent escanea tanto dentro como fuera de la unidad para detectar y aislar rápidamente cualquier daño potencial. Además, con ese control de líquidos a nivel de rack, se puede brindar servicio a la unidad mientras está en marcha. La unidad también se puede integrar fácilmente con nVent Schroff Guardian Management Gateway, con lo que se conecta perfectamente con el ecosistema de centros de datos más grande.

Nuestro mundo es cada vez más digital. A medida que el uso de internet continúa ampliándose a más aplicaciones de alto rendimiento y basadas en la nube, ese crecimiento solo acelerará. La nueva solución de enfriamiento líquido de nVent lo ayudará a ser parte de donde se encuentra ahora mismo el mundo y adonde se dirigirá.

Obtenga más información sobre nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 en este video.

Recursos


 

Acerca de nVent

Más información

Racks y gabinetes de red

Más información
City-Mission-Critical-Hub

Más historias de misión crítica

Más información