Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
rail infrastructure

Detección de daños por rodadura de las ruedas en aplicaciones ferroviarias

Reducción del tiempo de mantenimiento de mecánicos y electrónica en
vehículos ferroviarios a través del mantenimiento predictivo

OBLIGATORIO

  • Mejorar la disponibilidad y fiabilidad del tren a la vez que se reducen los tiempos de transporte evitando interrupciones del tren con las entradas del Departamento de transporte (DfT)
  • El sistema debe incluir la capacidad de agregar o quitar vehículos de tren según el tráfico, los pasajeros y las multitudes en las estaciones
  • La inversión de infraestructura en nuevas tecnologías debe dar como resultado una reducción significativa de los costos operativos

VENTAJAS

  • Disponibilidad mejorada | Intervalos de mantenimiento menores y más cortos
  • Reducción de costos y mano de obra | Anteriormente, la identificación de las necesidades de mantenimiento era reactiva a través de auditorías manuales, lo que resultaba en costos más altos debido a tiempo de inactividad no planificado, más mano de obra, costos de inventario de piezas de repuesto, etc.
  • Monitoreo eficiente | El estado futuro debe ser proactivo e incluir sensores electrónicos que se encuentran a bordo o a la vista en un gabinete exterior que supervisa la funcionalidad mecánica y electrónica del tren y detecta situaciones críticas antes de que se produzcan fallas
  • Certificado y duradero | Los gabinetes tenían que tener certificación ferroviaria para uso en exteriores y garantizar un funcionamiento confiable en condiciones ambientales extremas.

SOLUCIÓN

Al reemplazar auditorías manuales largas y costosas por un proceso automatizado fuera de la ronda, se han reducido los intervalos de mantenimiento y la duración.
La inspección se realiza durante la operación del inventario rodante a través de sensores electrónicos, que se encuentran directamente a bordo del tren o del lado de la cadena en un gabinete exterior.
El sensor acústico, que se encuentra directamente en el riel, transmite datos de medición a través del radio o de la fibra óptica directamente al operador del tren.

Descargue el caso de estudio