Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Mehr als nur Kapazität: drei wichtige Rücktürkühler-Funktionen für moderne Rechenzentren

Beyond Capacity: Three Key Rear Door Cooler Features for Modern Data Centers Hero Image
NEWSARTIKEL
Mehr als nur Kapazität: drei wichtige Rücktürkühler-Funktionen für moderne Rechenzentren

Die Inbetriebnahme und Bereitstellung der Kühlung und Vernetzung in Rechenzentren ist eine echte Herausforderung, insbesondere da sich Rechenzentren ständig weiterentwickeln, um den Anforderungen der äußerst dynamischen, schnell wachsenden IT-Infrastruktur gerecht zu werden. Rücktürkühler tragen dazu bei, einen effizienten Betrieb in Rechenzentren zu gewährleisten, und bieten viel Flexibilität bei der Infrastrukturplanung vor der Installation. Allerdings verändert sich die Landschaft der Rücktürkühler derzeit: Kunden legen heute mehr Wert auf Funktionen und weniger auf Leistung.

Über viele Jahre konzentrierten sich Rechenzentrumsleitungen, die Rücktüren einsetzen wollten, auf eine zentrale Frage: Wie viele kW der IT kann der Rücktürkühler handhaben? Und auch wenn die Kapazität immer noch wichtig ist, werden Rücktürkühler heute oft zusammen mit Direct-to-Chip-Kühlung eingesetzt, die die höchste Wärmebelastung bewältigen. Die Funktion der Rücktür besteht also nicht mehr darin, die heißesten IT-Geräte allein zu kühlen, sondern eine zuverlässige, stets verfügbare Grundkühlung bereitzustellen, die alle IT-Geräte im Rack kühlt, die nicht von der Direct-to-Chip-Kühlung abgedeckt werden.

Diese neue Art und Weise, wie Rechenzentrumsleitungen über den Einsatz von Rücktüren nachdenken, wirkt sich natürlich auch darauf aus, welche Rücktür-Eigenschaften der Branche am wichtigsten sind. Statt Türen mit extremer Kühlkapazität suchen Rechenzentrumsleitungen heute nach Türen, die ein hohes Maß an Redundanz und Effizienz bieten und so die Zuverlässigkeit und Beständigkeit ihrer Betriebsabläufe erhöhen. Bei Racks, die Millionen von Dollar enthalten können, ist die Einhaltung sicherer Betriebstemperaturen ein entscheidender Faktor für die Geschäftskontinuität. Im Folgenden finden Sie die Funktionen, die modernen Rechenzentrumsleitungen wichtig sind:

Beyond-Capacity-Three-Key-Rear-Door-Cooler-Features-for-Modern-Data-Centers-Story-Image.jpg

Druck-, Temperatur- und Wassermessung

Angesichts der modernen, ständig wachsenden IT-Infrastruktur und dem erhöhten Druck, Strom und Wasser nachhaltig zu nutzen, sind Erfassung und Überwachung von entscheidender Bedeutung. Rechenzentrumsleitungen brauchen Rücktüren, die die Lüftergeschwindigkeiten basierend auf Luftdruck, Temperatur und Wasserdurchfluss überwachen und anpassen können, um die nötige Sensorredundanz zu erreichen.

In der Vergangenheit mussten Rechenzentrumsleitungen den Druck der Rücktür oft manuell überprüfen. Wenn der Druck zu hoch war, weil die Lüftergeschwindigkeiten von Rücktür und Server nicht aufeinander abgestimmt waren, hörten sie beim Öffnen der Rücktür ein Geräusch. Doch diese Zeiten sind vorbei: Heute können Sensoren diese Aufgabe deutlich genauer übernehmen, ohne den Betrieb im Rechenzentrum zu stören. Außerdem sollten die Bildschirme an der Vorderseite der Rücktür Echtzeitdaten zu Druck, Wassertemperatur und Lüfterdrehzahl anzeigen. In dem seltenen Fall, dass alle drei Sensoren ausfallen, müssen die Rücktür-Steuergeräte eine manuelle Überschreibung zulassen, um einen konstanten Betrieb zu gewährleisten.

Redundanz und Hot-Swap-fähige Komponenten

Nach dem Einschalten der Systeme sollten Rechenzentrumsleitungen in der Lage sein, die Rücktürkühler kontinuierlich zu betreiben. Im Laufe der Zeit müssen jedoch unweigerlich einige Komponenten der Rücktüren gewartet oder ausgetauscht werden. Hierzu braucht es unbedingt Hot-Swap-fähige Lüfter – denn das Abschalten einer ganzen Rücktür, nur um einen einzigen Lüfter auszutauschen, ist für Rechenzentrumsleitungen einfach keine Option. Diese Wartungsfreundlichkeit muss jedoch über die Lüfter hinausgehen. Fehler oder Wartungen an Controllern und Netzteilen können Ausfälle verursachen, wenn die Türen nicht so eingerichtet sind, dass Wartungsarbeiten ohne Abschalten der Tür durchgeführt werden können. Wichtig ist, dass all diese Wartungsarbeiten bei geschlossener Tür an der Vorderseite der Tür durchgeführt werden können. Die Ethernet-Konnektivität sollte ebenfalls redundant sein, um mehrere Netzwerkverbindungen zu ermöglichen.

WebGUI-Schnittstellen

Fernüberwachung und -steuerung sind in modernen Rechenzentrumsumgebungen absolut entscheidend. Rechenzentrumsleitungen müssen schnell und dynamisch auf neue Anforderungen reagieren können – auch von Remote-Standorten aus. Benutzer*innen sollten in der Lage sein, sich per Fernzugriff anzumelden, um Firmware zu aktualisieren, den Stromverbrauch zu überwachen und die Einstellungen an ihren Rücktüren anzupassen.

Diese Fernüberwachung kann mit der richtigen Konfiguration sehr detailliert sein und kann den Stromverbrauch jeder einzelnen Tür sowie andere wichtige Leistungskennzahlen anzeigen. Die Steuerungsschnittstellen der Rücktürkühler sollten ebenfalls sehr anpassbar sein, da verschiedene Rechenzentrumsleitungen unterschiedliche Anforderungen haben können.

nVent legt den Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Effizienz und bietet modernste Kühllösungen, die auf die Anforderungen moderner Rechenzentren und Hochleistungsumgebungen zugeschnitten sind. Erfahren Sie mehr über das umfassende Portfolio und das Fachwissen von nVent, das auch Lösungen für moderne Rechenzentren abdeckt: Rechenzentren und Vernetzung | nVent DATA-SOLUTIONS

About nVent

Über nVent

Wir verbinden und schützen durch innovative Lösungen für die Elektroinstallation. Wir entwickeln, produzieren, vermarkten, installieren und warten hochleistungsfähige Produkte und Systeme, die zum Aufbau einer nachhaltigerer und zunehmend elektrifizierten Welt beitragen.

Mehr erfahren
Data Center and Networking Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Durch die über mehr als 15 Jahre gesammelte umfassende Erfahrung mit technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen anbieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Mehr erfahren
Community Involvement

Kultur

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, mutige Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Dies führt zu Engagement und hoher Leistung. Unsere Unternehmenskultur wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Mehr erfahren
ESG

Neuigkeiten und Einblicke

Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die neuesten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So zeigen wir unser Engagement für Innovation und gesellschaftliches Engagement in der Branche elektrischer Verbindungs- und Schutzlösungen.

Mehr erfahren