Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

太阳能技术创新

Energy Storage Solar Panel
客户成功案例
太阳能技术创新

利用 nVent 解决方案,EPEC/QT 正在改变太阳能行业

联系我们
Driving Innovation

与 EPEC/QT 合作,打造更高效的太阳能装置

随着整个世界的电气化程度越来越高,需求的增长推动着可再生能源行业不断成长,这对提供太阳能解决方案的公司造成了压力,要求他们建造更有效且更高效的设备。

采集太阳能并将其输送到电网,使其能够为家庭和企业供电,这个过程十分复杂,涉及到经过精心校准的多个设备。此外,由于太阳能公司会寻找日照稳定的地点,因此经常在难以前往的恶劣环境中建造太阳能场。要在这些偏远地区进行维修,成本非常高昂,因此保护敏感设备就变得至关重要。

nVent 正在帮助我们的客户实现可再生能源行业的关键创新。EPEC Solutions (EPEC) and QT Corporation (QT)(简称为 EPEC/QT)提供高效且占地面积小的太阳能电池板解决方案,如交流汇流配电盘、汇流箱和重汇流箱。该公司利用 nVent 技术节省空间、提高效率并降低成本,同时还不会牺牲可靠性。

高效的采购可节省时间和资源

交流汇流箱是太阳能系统的重要组成部分,用于将来自许多太阳能电池板链的能量组合为单一电源输出,随后馈送到变压器并进入当地电网。这些汇流箱是 EPEC_QT 业务的核心部分。

为了向客户提供最优的技术,EPEC_QT 工程师需要为汇流箱采购最可靠且最高效的组件。要建造汇流箱,需用到许多独立的技术,包括用于传输能量的导线、用于确保电气系统稳定的浪涌保护器和绝缘体,以及用于保护敏感设备免受恶劣环境影响的机柜。

要从许多不同的供应商处获取合适的零件,非常具有挑战性。EPEC_QT 与 nVent 代表和分销商合作,购买了多种 nVent 机柜、电源导线、绝缘体和浪涌保护设备。通过向 nVent 采购汇流箱的多种组件,简化了 EPEC_QT 的采购和生产流程。通过使用定制的 nVent 产品,还帮助 EPEC_QT 减少了人工时间,并降低了为满足客户需求而需保留的库存数量。


提高效率和可持续性

EPEC_QT 制造创新的汇流箱,为客户降低成本和产品占地面积。该公司的 UL 891 交流汇流配电盘可减少 40% 的占地面积,使客户能够更有效地利用空间,并生产更多可再生能源。

在设计交流汇流箱技术时,找到合适的机柜对于 EPEC_QT 而言至关重要。公司工程师需要一种理想的机柜,既能保护所有关键部件,又可以支持技术创新,同时还要减少占地面积。EPEC_QT 与 nVent 一起设计了一款定制机柜,用于容纳整个汇流箱和配电盘系统。 EPEC_QT 之所以选择 nVent,是因为看重其设计和定制的机柜能够满足太阳能行业的特定需求,并且机柜质量和产品整体价值都非常稳定。

此外,为了减少配电盘技术产品的占地面积,EPEC_QT 工程师决定取消汇流箱内部的铜母线连接,代之以 nVent 柔性母线和 IBSB 编织线。与铜母线相比,这些 nVent 导线可以节省空间和成本,并且具有更高的导电性。这些导线还可以减少生产时间和人工成本,因为它们由 nVent 定制生产,符合 EPEC_QT 的确切规格要求,而无需在现场进行剪切和弯曲。这使得 EPEC_QT 可以降低铜库存量,并最大限度地减少材料浪费。

EPEC 副总裁 Mark Sauls 表示:“nVent 以创新和质量为重点,不断为行业设定新的基准。”

凭借其汇流箱系统中的 nVent 产品,EPEC_QT 可以稳定地为客户提供服务,并继续专注于打造创新型解决方案,推动太阳能行业向前发展。nVent 正帮助我们的客户实现关键创新以打造更具可持续性、电气化程度更高的世界,同时在不牺牲可靠性的情况下带来新技术。我们的解决方案为全球各类关键系统和基础设施提供恢复能力、保护和安全性,同时最大限度地提高客户生产力。

阅读我们的完整案例研究 →

nVent 见解:如何才能将太阳能传输到您的电源插座?

在太阳能系统中,当太阳能电池板收集太阳光并转换为直流电 (DC) 时,电力就开始流动。然后,此直流电由称为串式逆变器的设备转换为交流电 (AC)。“串式逆变器”因将多“串”太阳能电池板连接在一起而得名。 通常,每个串式逆变器连接有 12 至 24 串太阳能电池板,每串约 30 块太阳能电池板。

来自串式逆变器的新生成的交流电随后流入交流配电盘;在太阳能行业,这称为汇流箱,是 EPEC_QT 的专长所在。汇流箱的作用是将来自多个串式逆变器的电力汇流在一起。然后,汇流箱连接到变压器,变压器将太阳能系统输出的电压与当地电网的电压相匹配,从而将当地生产的该能源用于为家庭、企业、电动汽车充电设备等供电。

Protecting our Future

其他资源

资源

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。

资源

新闻与见解

查看所有新闻

资源

客户成功案例

查看所有案例