Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Edge Computing Connecting our Future

为什么边缘计算对我们的互联未来至关重要

去中心化计算正在为重要技术赋能,推动打造可持续、电气化的世界,但这些设备必须得到妥善保护。

边缘计算的目的是让连接和数据存储的位置更接近用户。这样可以缩短数据在处理和存储过程中所需传输的距离,从而加快数据处理速度并降低延迟。云计算的兴起为许多应用场景中的用户带来了更高的效率和计算能力,但对于其他应用场景而言,来回发送数据以在大型数据中心中处理仍不可行。

云计算和边缘计算各有其优缺点,如何正确选择需要视应用场景而定。边缘计算的数据存储和处理位置距离用户很近,适合用于降低延迟并加快计算速度。因此,边缘计算在任何需要实时见解和数据的应用场景中成为了一项重要技术。

例如,在边远地区部署边缘计算技术可以帮助提升这些地方的计算能力,并减少集中式计算系统的负载,因为这些系统可能会因大量远距离数据传输而不堪重负或造成速度降低。边缘计算拥有广泛的用例,包括 5G 扩容、工业计算、自动驾驶汽车、智能电网、环境监测和安保系统。

适合远程应用,应对独特挑战

设想一下将数字传感器和监控用于安全目的的工业环境,使用计算机控制当地社区能源流动的智能电网应用场景,或是跟踪航站楼进出人员的机场安保系统。在这些类型的应用场景中,系统实时处理至关重要。数据传输或计算负载造成的延迟可能会给与这些系统交互并依赖这些系统的人员带来实际后果。

在我们的数字化和互联未来中,边缘计算将是一个重要组成部分。其独有的特性可以激发令人兴奋的新技术。但是,边缘计算也伴随着挑战。最大的挑战之一是数据设备的保护。在边缘计算应用场景中,设备需要放置在最需要的地方,而这些地方的环境往往都比较恶劣。在工业应用场景中,必须保护设备免受高温和高振动的影响。在 5G 或公用事业应用场景中,设备通常暴露于风、雨、热、冷和沙等元素之中。

边缘计算设备的冷却也是一项挑战。数据解决方案行业开发了许多创新解决方案,可用于大型数据中心的冷却。在这些控制良好的环境中,数据中心管理者能够部署极其有效且高效的冷却解决方案。为了充分利用边缘计算设备,工程师正在采用数据中心技术,并研究如何将其与专为边缘设计的冷却解决方案一起应用于现场。

观看:边缘计算对我们的互联未来至关重要 →

虽然边缘计算设备的物理保护必不可少,但也必须确保数据免受网络威胁。操作员需要对环境条件、设备状态和访问控制进行远程监控。重要的是必须能够远程访问安全协议,并且监控技术可以提供对设备访问人员及其所执行任何工作的审计跟踪。

安全和保护解决方案

nVent 为边缘计算提供了多种解决方案,可保护关键边缘计算基础设施免受自然威胁和人为威胁,并最大限度地延长正常运行时间。这包括 nVent HOFFMAN ProTek 系列机柜,提供低碳钢型号和不锈钢型号。这些机柜采用双铰链技术以方便执行设备检修,并可承受腐蚀性、潮湿、风或寒冷环境等恶劣条件。它们可用于各种类型的边缘计算部署,包括智能工厂车间自动化、安保系统和 5G 网络部署。ProTek 系列还能为室内或室外应用场景提供集成冷却功能。

但对于边缘计算来说,物理保护只是一个开始。nVent 还提供了智能远程监控和控制技术,例如 nVent SCHROFF RackPower 智能配电装置 (iPDU)。iPDU 允许工作人员对部署在边缘的设备的配电进行远程监控和控制。此外,这些产品还集成了远程环境和安全监控,以及可跟踪温度、湿度和泄漏检测的环境传感器。

边缘计算是一种跨不同行业、环境和应用场景的独特应用,但仍存在一些问题:需要可靠的保护、监控和安全。低延迟边缘计算将继续推动我们为建设可持续、电气化的世界而实现创新,例如更安全的工业自动化和遍布全球的 5G 部署。无论是何种应用场景,nVent 解决方案都能在客户最需要的边缘实现这种关键保护和可靠性。

详细了解我们的数据解决方案 →