Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

支持储能需求增长的技术

Technologies Supporting Growth in Energy Storage Hero
新闻报道
支持储能需求增长的技术

那些希望在分布式电网应用中实施电池储能系统 (BESS) 的人员需要找到合适的技术。虽然需求可能因装置规模而异,而且许多电池储能系统制造商将销售整套系统,但以下技术的性能将影响整个储能系统的性能。

为了保持性能和安全性,必须对电池进行冷却。根据特定装置的功率密度,储能系统中会采用多种冷却技术。空调是许多系统的理想解决方案。风冷技术正变得越来越高效,许多公司正在研究如何改进所使用的制冷剂,使其更加环保。对于能量密度较高的装置,由于其卓越的效率和有效性,液冷技术通常是更好的选择。

液冷是一项由数据中心行业率先开发的技术,但在储能领域同样极为有用。在数据中心内,液冷技术的应用范围涵盖了从利用冷却液管道辅助提升风冷性能,到将设备完全浸没在非导电液体中。液冷是一种高效的冷却技术,因为液体比空气具有更高的热传导能力。此外,液体可以被泵送到更靠近热源的位置,从产生热量的源头捕获热量并将其从系统中传输出去。这有助于液冷技术提升电能使用效率,有效管理热负载,降低能源成本,并促进环境的可持续发展。

Technologies-Supporting-Growth-in-Energy-Storage-Story-Image.jpg

液冷技术可在 BESS 应用场景中发挥重大作用,它使用冷却器在封闭回路中将冷却的液体泵入储能系统,并通过精准控制来调节流体温度和流速,从而实现最高运行效率。热或冷液体通过软管和歧管被泵送至电池机架中。然后,液体通过冷却管路被泵送至每个单独的电池,然后返回至冷却器,在此处进行冷却和再循环。整个系统是一个完全闭合的回路,因此将泄漏或液体与电气基础设施接触的风险降至最低。但是,为了降低泄漏风险,必须使用可靠的系统。

同样,数据中心管理人员希望优先将电力用于计算而非冷却基础设施,而 BESS 制造商则希望降低能源总成本 (TCOE)。这指的是运行储能装置及其配套基础设施的总成本。通过提高液冷储能系统的冷却能力,电池模块制造商可以将能量密度更高的电池更紧密地安装在一起,从而在不显著增加冷却能耗成本的情况下,提高其装置的总功率容量。

柔性导线

即使电池已得到适当冷却,它们仍需要相互连接,并与其供电的应用设备相连。传统的电缆解决方案虽然适用于某些应用场景,但在占地面积成为主要问题时可能难以胜任,因为它们通常没有足够的安全弯曲半径,不能适应狭小空间中的急弯情况。在这些情况下,柔性导线(例如柔性母线或编织线)因其更小的横截面和极低的弯曲半径要求,可以提供更多的设计选择。这些母线可以预制,极大节省作业现场的时间和人力。

先进的电池技术和材料

先进材料和环保技术的发展,例如轻质耐用的机柜材料、可靠的垫片和机壳设计、耐热电缆涂层、耐火材料以及低烟无卤绝缘材料,有助于提高 BESS 的安全性、效率和使用寿命。电池技术本身及其配套技术的发展对于这些系统至关重要。锂离子电池因其高能量密度、可扩展性和相对较长的使用寿命而被广泛使用。磷酸铁锂技术取得了长足的进步,并有助于降低储能用户的能源总成本 (TCOE)。

随着世界各地政府对基础设施的投资不断增加,微电网变得更加普遍,市场对储能技术的需求也将继续增长。数据中心的建设旨在支持人工智能的扩展,而电动汽车也正在被广泛采用。对于电池模块制造商、电力公司、商业建筑等而言,如何在缩小储能系统占地面积的同时,为该系统提供可靠的环境保护、液冷以及高效的电力分配和接地,将成为巨大的挑战。如能考虑这些挑战并开发出应对这些挑战的技术,将帮助储能公司在竞争中脱颖而出。

nVent 的储能解决方案简化了设计、采购、制造和现场安装流程,同时优化了能源总拥有成本 (TCOE)。我们的解决方案可满足多样化应用和环境的需求。了解我们的储能解决方案:储能 | nVent 电力公用事业

About nVent

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球布局,可为我们的合作伙伴打造高效解决方案,确保各种先进计算环境实现最佳性能和可靠性。

了解更多信息
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动敬业度和绩效水平不断改善。我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多信息
ESG

新闻与洞察

“新闻与见解”页面重点呈现公司近期财务业绩、战略合作及可持续发展举措,彰显我们在电气连接保护行业对创新与社区共建的承诺。

了解更多信息