Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Data Center Efficiency

携手 2bm 提升数据中心效率

现代信息技术 (IT) 设备催生了高度复杂的应用技术及日益增加的热负荷,给数据中心带来了不断升级的挑战,包括对数据中心高效散热的旺盛需求。所有 IT 设备都必须在规定的温度阈值以下运行,以使网络和服务保持最佳可用性。许多老旧数据中心在设计时并未考虑容纳能够提供更高功率数据处理的高密度机架。与此同时,由于数据中心被视为重要的电力用户,其面临的监管压力也是有增无减。

为提升效率与容量而改造

2bm 是英国一家负责定制化数据中心设计和建造的专业公司。它利用员工的行业知识和技能,为客户部署尖端的数据中心技术来增加价值,并产生积极的环境影响。2bm 以其保持供应商中立并提供一流的独立建议而感到自豪。

近日,nVent 和 2bm 合作为一家大型广播公司的现有数据中心进行了改造,安装了支持高密度基础设施并减少碳足迹的新设备。这家广播公司希望在满足 IT 需求、提升服务器密度的同时减少用电量,同时避免开展低效昂贵、完全改变其数据中心基础设施的施工作业。

这是一个竞争激烈的棘手项目,筛选流程技术性很强。nVent 与 2bm 紧密协作,针对广播公司的需求提供了详细且信息丰富的回应,清晰展现了双方的综合技术实力与经验。

为实施此次数据中心改造,2bm 与 nVent 采用了一种基于 nVent 机架的封闭式解决方案,其特点是配备了 nVent RackChiller 后门冷却器 (RDC)。该解决方案的工作原理是用节能冷却装置替换服务器机架的后门,从而将液冷技术引入数据中心。由于服务器热量在排出机架之前就被散失,机架层级冷却有效稳定了室温,最终客户无需冷却整个机房来将服务器保持在正确的运行温度。这种高效性使得 2bm 的客户能够在减少空间内设备数量的同时实现更强劲的冷却能力,从而降低了资本支出需求。

“nVent 的后门冷却解决方案效率出众、易于安装,最重要的是,我们和客户都认为它是目前市面上外观出色的后门冷却解决方案,”2bm 董事总经理 Mark King 表示,“我们在使用 nVent 后门冷却解决方案方面未遇到任何问题,并且项目按时按预算完成。”

与使用风冷冷却整个机房相比,该系统的可预测性更高、更精准且更易于控制。此外,此次改造项目通过延长数据中心设备的使用寿命,并允许对数据中心的大部分现有基础设施进行改装和再利用而非更换和丢弃,节省了大笔材料成本。

该项目通过 nVent 的 RDC 方案为数据中心实现了显著的节能效益,并提升了冷却效率。这降低了客户的维护成本,有助于减少从本地电网汲取的电力。nVent 与 2bm 还能够在尽量减少干扰客户运营的情况下完成项目 — 这是最终客户的一个重要考量因素。

“我们很高兴支持客户开发出创新高效的解决方案,顺利应对许多数据中心运营商面临的严苛挑战,”nVent 全球数据解决方案副总裁 Marc Caiola 表示,“将高效液冷引入风冷基础设施是 nVent 的一项重要能力,对于需要在增加容量的同时优先保证运行时间的客户至关重要。我们的 RDC 解决方案是此类应用的理想选择。”

随着 2bm 持续发展其数据中心的建设和改造业务,以支持下一代 IT 设备并提升客户运营效率,nVent 解决方案可在关键应用场景中为这些需求提供鼎力支持。