Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

我们的互联未来仍需要边缘计算

Our Connected Future Still Needs Edge Computing Banner
新闻报道
在数据中心时代,我们的互联未来仍需要边缘计算

随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的兴起,数据中心的扩展,无论是物理规模还是容量方面,都已成为热门话题。为数据中心配备满足新一代 IT 技术的冷却和电力要求的设备,是当今时代的关键技术挑战之一。液冷技术已成为这场 AI 转型的领先技术推动者。然而,在聚焦大型数据中心和高性能芯片的同时,我们还必须记住一项对我们电气化和数字化未来至关重要的技术,那就是边缘计算。

边缘计算是指使用小型网络设备(包括计算机、手机、工业控制器、嵌入式设备等等)构建的分布式计算网络。边缘计算使数据处理过程更接近数据源(如本地边缘服务器或物联网 (IoT) 设备)进行。由于数据可在生成位置附近处理,而非在大型云数据中心之间来回传输,因此边缘计算能实现更快的洞察、更高的带宽可用性及更优的响应时间。尽管数据传输速度已经很快,但这些对处理速度的渐进式提升仍会带来巨大影响。对于电网能源技术、安全至上的工业应用和低延迟实时数据收集,这些改进可能是决定成败的关键。

Our Connected Future Still Needs Edge Computing Banner Story Image Green.jpg


即使数据中心技术不断发展,边缘计算仍将在未来继续发挥重要作用。行业为大型数据中心带来的技术进步也可以应用于边缘计算,同时显著提升速度、性能和安全性。过去几年,边缘计算背后的技术已取得重大突破。全球目前已有数十亿台联网设备,到 2026 年,全球计算市场规模有望超过 3000 亿美元。随着边缘设备持续激增,人们将越来越依赖这些设备来处理工作和家庭中的基本日常流程。我们如何保持这些关键计算应用的供电和安全防护?

远程应用带来独特挑战

边缘计算面临的最大挑战之一便是数据设备的保护。由于边缘应用设备需部署在最需要的位置,恶劣环境在所难免。在工业应用中,设备必须抵御高温与剧烈振动;在 5G 或公用事业应用中,设备常常暴露于风雨、酷热、严寒及沙尘等自然环境中。

边缘计算设备的冷却同样面临挑战。数据解决方案行业已为大型数据中心开发出诸多创新冷却解决方案。这些受控环境使数据中心管理者能够部署极其高效、强大的冷却解决方案。为充分发挥边缘计算设备的效能,工程师们正将数据中心技术引入现场应用场景,并结合专为边缘计算设计的冷却解决方案。这包括液冷技术,其中一系列技术创新正在为边缘计算带来极其高效的冷却,并减少了行业对低效风冷技术的依赖。

边缘计算节点的分散式性质带来了优势,也带来了挑战。与集中式数据中心不同,边缘计算节点分布在不同位置,更靠近数据源。这种分散化提高了处理速度,减少了延迟,并支持工业自动化和自动驾驶汽车等应用所需的实时决策。但是,管理这些分散的节点会带来复杂性和挑战。在极端温度、高振动等多样且严苛的环境中确保一致性能,需要强有力的保护措施。此外,对高效的冷却解决方案、可靠的安全协议及远程监控系统的需求至关重要。每个节点必须能够应对潜在的网络威胁并保持数据完整性,同时还需在连接受限的场景中独立运行。安装、监控与维护这些节点(并确保其作为统一网络无缝运行)所需的后勤工作,需要先进的管理策略与技术。

选择安全与防护解决方案

在选择保护关键边缘计算基础设施的解决方案时,考虑环境因素并专注于最大限度地延长正常运行时间至关重要。对于机箱,应选择便于技术人员检修设备,并经过认证足以耐受严苛环境(包括腐蚀性、潮湿、多风或寒冷环境)的产品。对于机柜,还应配备针对其安装环境的强大访问控制和集成冷却技术。例如,执行智能工厂车间自动化的边缘设备的需求将不同于安全系统和 5G 网络部署中所用设备的需求。

但是对于边缘计算,物理保护只是开始。由于边缘计算技术部署在远程环境中,因此必须具备远程监控和控制能力,以实现访问控制和配电功能。在紧急情况下,工作人员需要能够远程控制在边缘部署的设备,而无需依赖技术人员前往现场。此外,找到集成远程环境监控的解决方案也至关重要,包括跟踪系统内的温度、湿度和潜在液体泄漏的传感器。

边缘计算是一项跨越不同行业、环境与应用场景的独特技术,但有几项需求始终不变:可靠的保护、监控与安全保障。从更安全的工业自动化到全球 5G 部署,低延迟边缘计算将持续驱动我们在可持续与电气化世界的创新进程。无论何种应用场景,nVent 解决方案都能将这种关键保护与可靠性带到客户最需要的边缘场景。

nVent History

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。我们设计、制造、营销、安装和维护高性能产品和解决方案,助力构建更具可持续性、电气化程度更高的世界。

了解更多
ESG

ESG

自公司成立以来,环境、社会和治理 (ESG) 一直是我们的企业宗旨和营运活动的重要组成部分。nVent 的 ESG 工作主要集中在三个方面:人员、产品和地球环境。

了解更多
Community Involvement

文化

我们鼓励员工成为大胆、有创造力的思考者,从而推动提高敬业度和绩效水平。我们的企业文化赢得了许多奖项。

了解更多