Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Modernizing Power Management for Data Centers

数据中心电源管理现代化改造

全球市场对数据的需求日益高涨。在人工智能、机器学习、云计算和高性能计算以及数字化趋势蓬勃发展的推动下,市场对数据中心、IT 基础设施和通信技术的需求也在与日俱增。随着电力需求的转变以及高技术设备机架所需功率密度的增加,想要高效和有效地为下一代 IT 设备供电可能会面临多重挑战。

随着数据中心的规模日趋庞大,数据中心管理人员需要电力系统合理地给设备输送电量,从而既满足 IT 设备用电需求,又确保不会超出冷却系统应对热负载的能力。数据中心还需要持续管理供电,以确保能够高效用电,保护设备安全。

什么是智能电源?

配电装置 (PDU) 通过多个输出端将设施电源的电量配送给联网设备。入门级 PDU 虽然能够有效为设备供电,但无法通过控制和监测方式实现更多功能。与之不同,智能 PDU 采用先进技术,可以向数据中心内的多个设备配送电力和监测用电情况,并在发生电力浪涌或其他问题时发出警报。

智能 PDU 的远程监测和控制功能可以提高能效并降低停机风险。举例来说,利用输入计量技术,可以远程监控流入 PDU 的电量,从而降低 PDU 发生过载和导致断路器跳闸的风险。这种监控功能还有助于确保 PDU 不会过于接近断路器的跳闸阈值,从而使数据中心运营商能够远程减少潜在问题的发生。

有些 PDU 还配备输出计量功能,可以不仅在 PDU 层级实施监测和控制技术,还能对 PDU 上的每个电力插座/电源接口进行监测和控制。这种技术可帮助运营商更好地了解特定设备的功耗,并对不同技术的能效进行比较。它还可以识别那些不再使用但仍在大量耗电的低效设备或“僵尸”设备。通过远程识别此类设备并将其及时关闭,数据中心运营商能够确保节省大量电力,避免不必要的浪费。

nVent 提供经过优化的解决方案,以满足任务关键型数据中心和网络基础设施的电气连接和保护需求。这些方案包括智能机箱、配电设备、电缆管理和液体冷却,旨在帮助客户提升设施的韧性、能效以及便于实施下一代技术。

满足新一代数据中心的供电需求

作为一家全球领先的解决方案提供商,nVent 为客户提供全套适应性出色、采用模块化设计且具有可扩展性的标准产品平台,满足网络连接、数据中心和通信应用的各类需求。从工作环境恶劣的小型分散式边缘计算设备,到大型数据中心和中央办公设施,我们的产品都能出色地完成客户 IT 设备和任务关键型系统的电力连接与保护任务。

nVent 的 PDU 可以按照客户数据中心的具体规格进行配置,并配备锁定输出等功能,以确保设备不会意外断电。我们的解决方案能够安全高效地以更高的功率密度为机架供电,同时还具备监测、控制和环境传感器等智能化功能。凭借更高效的配电解决方案,我们可帮助数据中心提升安全水平,降低停机和数据丢失风险。

nVent 的 PDU 产品系列包括入门级产品到具有输入和输出计量功能的智能方案在内的多种类型。我们的智能 PDU 可以水平或垂直安装,并集多种功能于一身,包括断路器状态监测功能,它可以主动监测断路器状态并发出警报消息。我们的解决方案还可以按断路器提供不同颜色编码的输出口,以方便通过外观分辨相线和负载组,从而减少人为错误,并且采用易于读取的数据和交互式图形显示。

如今的数据中心管理人员要满足更高的电气化和数字化水平所带来的需求变动,合理地管理用电量并保持设备安全可靠地供电变得愈加重要。nVent 解决方案支持新一代技术的发展,可为全球的任务关键型应用场景安全、高效和可靠地供电。