Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

车队车辆电动化:应对常见挑战

Fleet Vehicle Electrification Addressing Common Challenges Hero
新闻报道
车队车辆电动化:应对常见挑战

电动汽车的普及程度已远超从前。随着这种转变的发生,车队车辆电动化项目可以带来显著的财务效益与环保价值。各公司根据自身业务性质的不同,正将电动汽车应用于上门服务、最后一公里配送或商务出行。这样做既可以节省成本,又能对环境产生积极影响。

然而,车队电动化的优势,离不开相应基础设施的支持。这包括电力的获取途径,以及如何确保系统得到妥善保护以避免停机风险。不同公司面临着不同情境。因此,在探索电动化时,需审视公司所处的具体业务环境,并兼顾地理位置、电力供应条件、领导层对投资电动出行技术的意愿等特殊因素。

科技进步,回报提升

如今正是探索车队电动化的绝佳时机,这主要得益于以下几个因素。首先,电动汽车和电池技术正在不断进步。过去十年间,锂离子电池的成本持续下降并有望进一步降低,这为企业带来了双重机遇:既能将更多电池技术集成到其设备中,同时也提升了车辆本身所使用的电池技术。现代电动汽车续航里程长、充电速度快、消费者接受度高,已充分满足车队使用的可行性要求。电动汽车的发展势不可挡——美国电气制造商协会 (NEMA) 预测,到 2035 年,将有 5500 万辆轻型电动汽车投入使用。

Fleet-Vehicle-Electrification-Addressing-Common-Challenges-Story-Image.webp

此外,公共充电基础设施的日益普及正在改善车队电动汽车的使用环境。虽然车队车辆主要应在车队车库充电,但公共充电基础设施可提供后备保障,延长电动车队的续航里程,助力车辆完成更长距离的作业任务。随着电动汽车充电基础设施的不断发展,车队可以继续利用公共充电站来补充自身的充电基础设施。

电动化面临的挑战

车队车辆电动化是一项投资,尽管电动汽车的价格持续下降,建设充电基础设施的相关成本也仍然很高。通过建立包含可再生能源发电设施的现场微电网为车队充电,可以显著提高车队电动化的长期经济收益。尽管车队电动化无需依托现场可再生能源即可实现,但通过发电来支持车队运营能够创造显著的成本效益,长期来看,这种效益将非常可观。

车队车辆电动化的另一个主要挑战,与其说是障碍,不如说是一个关键的考虑因素。循序渐进地规划电动车队的建设无疑是推广电动汽车的最佳途径,但立足长远的考量才是根本所在。公司初期可配置少量车和一个充电桩,但在增加基础设施时必须始终着眼未来增长潜力。例如,确保将充电站设置在场地中可穿过草坪布线的区域,避免从停车场下方走线,这样后期开挖布线时就不会破坏混凝土结构。为电动汽车基础设施铺设电线和管道时,应预留超出当前需求的容量,为项目未来的扩展留出空间。车队、设施和 IT 经理也需要保持步调一致,协调工作,避免造成混乱。最好由专人负责协调施工和审批工作,保持对整体运营的全面把控。在可能的情况下,也应尽量限制参与项目的不同技术工种的人数,以保障专业知识的有效利用。

这位负责人还可以密切关注电动汽车的监管和政策环境。由于世界各地提供的激励措施和政府支持各不相同,项目经理在规划项目时需要确保及时了解当地法规。

微电网至关重要

储能对于利用可再生能源的车队车辆电动化至关重要,因为它能将能源生产与使用分离开来。来自太阳能等来源的可变可再生能源发电并非始终可以直接使用,但车队车辆需要全天候充电。建设储能系统和可再生能源微电网可以弥合这一差距。将可再生能源和储能系统集成到车队车辆设施中,还能带来车辆充电以外的其他效益——在车辆闲置或无需充电时,公司可以将多余的电力回售给电网。

不过,即使没有将可再生能源集成到车队充电基础设施中,储能系统也可以通过调峰和充电优化来改善电动车队的经济效益。电动车队可以利用储能设施降低能源成本:在电网电价较高时使用存储的电力,在电网电价较低时为储能装置充电。这种智能充电基础设施不仅使投资电动车队的决策更具说服力,更为公司节省了资金。通过在电网其他用户大量用电时减少需求压力,它还有助于提高电网的可靠性与韧性。在停电或极端天气情况下,储能还可以为车队提供能源韧性。因此,根据美国电气制造商协会 (NEMA) 的数据,在未来 15 年内,连接到美国电网的储能容量将增长 1100%。

充电设备之外的安全性和可靠性

在将更多电气技术引入建筑和设施基础设施时,确保系统具备适当的保护和接地措施至关重要。电流总会选择阻抗最低的路径,即便设计最精良的电力系统也可能遭遇雷击、设备故障或电源浪涌引发的故障电流。良好的接地与等电位连接系统需要考虑土壤条件、季节变化和其他独特的场地差异。这提升了电动汽车充电设施操作人员及周边工作人员的安全性。

机柜在增强充电基础设施的韧性方面也发挥着关键作用,它可以保护敏感的电气元件,使其在各种条件下保持正常运行。机柜可保护设备免受极端温度、潮湿、灰尘和碎屑等环境因素的影响。机柜还可以防止意外接触带电部件,从而提高安全性,同时提供物理安全保障,防止恶意破坏和盗窃。

配备先进热管理系统(如液冷系统)的机柜还有助于管理高功率元件产生的热量,防止过热,保障高效运行。遵守行业标准和法规是一个关键考虑因素,因为经过认证的机柜符合法律和保险要求,有助于电动汽车充电基础设施的安全运行。

对于所有技术(无论是与车辆充电直接相关,还是为充电设施提供支持),模块化和可扩展性都是关键所在。设施经理需要确保与能够提供易扩展设计的 OEM 合作,以满足未来的需求,同时避免昂贵的返工和停机时间。

nVent 凭借其工程专业知识和产品,为客户全程提供可靠支持,助力电动出行应用的发展。我们为电动汽车充电站和基础设施提供支持,以满足电力传输和保护需求。了解更多关于我们产品的信息:电动出行 | nVent

About nVent

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球布局,可为我们的合作伙伴打造高效解决方案,确保各种先进计算环境实现最佳性能和可靠性。

了解更多信息
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动敬业度和绩效水平不断改善。我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多信息
ESG

新闻与洞察

“新闻与洞察”页面重点呈现公司近期财务业绩、战略合作及可持续发展举措,彰显我们在电气连接保护行业对创新与社区共建的承诺。

了解更多信息