Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

Engineered Building Solutions Powering the New Era of Critical Infrastructure

Engineered Building Solutions Powering the New Era of Critical Infrastructure Hero Image
新闻报道
工程建筑解决方案助力关键基础设施的新时代
了解更多信息

在各行各业,关键电力基础设施所承载的需求日益增长。曾经单纯的线路与设备网络,如今已演变为现代生活的命脉——为医院、制造业、公用事业以及蓬勃发展的数字经济源源不断地输送动力。如今,各组织正努力应对不断攀升的电力负荷、加速扩张的数据中心规模、日益老化的基础设施,以及对韧性、安全性与速度的更高期待。

当今挑战的规模与复杂性,要求我们采取更一体化、更具前瞻性的电气化解决方案。这正是 nVent 通过工程建筑、开关柜系统及总线系统创造价值之处——三大核心解决方案领域协同运作,共同打造更安全、更智能、更具韧性的基础设施环境。

工程建筑:推动电气化的大规模加速落地

电气化面临的最大挑战之一,是如何以足够快的速度部署新基础设施,以满足不断增长的需求。传统施工方式往往会造成工期延误、劳动力受限以及质量参差不齐。nVent 的工程建筑解决方案采用模块化、预制化设计,助力克服这些障碍,加快部署进度,简化基础设施扩建。

电屋、模块化变电站、BESS 机柜以及配电中心等解决方案,为电气系统、控制系统以及能源管理技术提供完全集成的环境。由于这些系统在工厂外完成工程设计与组装,客户能够在简化施工的同时,提升标准化水平与质量控制能力。

这些模块化系统背后的技术,使客户能够在实现基础设施标准化的同时,依然根据具体运营需求定制解决方案。每座建筑均经过定制设计,以优化配电、环境表现、物理安全以及运营效率。这种方式有助于各组织以更强的可预见性扩展基础设施规模,同时通过减少浪费、提升能效以及精简施工流程,支持可持续发展目标。

对客户而言,获益十分显著:缩短投运时间、降低项目风险、提高可靠性,以及能够随业务需求演变灵活调整基础设施。

Engineered Buildings Image
Switchgear Systems Image

开关柜系统:提供安全可靠的配电

可靠的配电对运营连续性而言愈发关键。nVent 的开关柜系统旨在帮助电力在严苛环境中得到安全、高效且稳定的管理。

nVent 提供全面的中压与低压开关柜解决方案,旨在满足特定应用需求与行业标准,包括符合 UL 与 IEEE 规范。这些系统可针对不同运营环境定制,帮助客户满足独特的性能、容量与安全要求。

nVent 的一大差异化优势在于其对保护与韧性的专注。符合 ANSI 与 NEMA 要求的抗电弧开关柜设计,通过在电气故障期间有效遏制并转移危险能量,从而最大限度地降低人员和设备面临的风险。对于那些必须确保生产不中断且必须保障工人安全的行业而言,这一额外的安全保障尤为重要。

除性能之外,这些技术还能帮助各组织提升运营可靠性、减少停机时间,并增强整体基础设施韧性。通过将先进工程与严格安全标准相融合,nVent 使客户在日益复杂的电力环境中更加从容地开展运营。

总线系统:支撑连续高效的电力输送

可靠的电力传输是现代基础设施的基础,尤其在那些即便短暂中断也会造成显著运营与财务后果的行业中。nVent 的总线系统解决方案旨在支持广泛应用中不间断、高效率的配电。

中压与高压总线系统经过工程设计,既能满足严苛的可靠性标准,又能支撑电气化基础设施、工业现代化以及数字化运营不断增长的需求。这些系统提供了一种灵活高效的电力配送方式,在帮助优化系统性能与空间利用率的同时,分配大量电能。

nVent 方式的独特之处在于其全生命周期支持模式。客户可从初始工程与系统设计,到制造、安装、升级、备件更换以及应急服务,获得全程支持。这种端到端的合作伙伴关系,可确保基础设施能够长期保持可靠、可维护且可适应。

由此打造的配电生态系统,不仅为当今的运营需求而构建,更为长期韧性与未来增长而生。

Bus Systems Image

通过战略增长拓展能力版图

通过两次大规模收购,nVent 拓展了自身能力,并巩固了其在工程建筑、开关柜及总线系统领域的领导者地位,成为全球客户信赖的合作伙伴。

nVent TRACHTE 品牌在工程建筑与系统保护领域奠定了坚实基础。该品牌以定制工程化控制建筑解决方案而闻名,它不仅强化了 nVent 的机柜产品组合,更拓展了其服务电力公用事业、数据中心以及可再生能源等关键行业的能力。

在此基础上,2025 年收购某电气产品集团(涵盖机柜系统、开关柜系统及总线系统)进一步完善了产品组合,新增约 1,100 名员工、九家美国制造工厂,以及覆盖公用事业、原始设备制造商、数据中心和工程总承包的庞大装机基础。

这些战略性补充依托于超过 125 年的综合行业经验,将备受尊敬的传承品牌、先进的制造能力以及专业技术专长融为一体。

由此打造出更紧密互联、更全面完备的产品供给,旨在应对现代基础设施项目的现实需求。从早期需求探索到交付及全生命周期支持,nVent 提供更统一的合作伙伴模式,助力客户满怀信心地进行设计、建设与规模化扩展。


更紧密互联的产品组合,以客户为中心构建

通过紧密互联的产品组合,nVent 将工程建筑、开关柜与总线系统以更一体化的方式汇聚起来,旨在简化流程、加强协同,并支持项目更快交付。

nVent 的差异化优势不仅在于产品组合的广度,更在于其背后支持的深度。从早期规划到安装后支持,客户全程都有专属技术专家与经验丰富的项目团队相伴,助力确保项目全生命周期内的目标一致。结合以工程为导向的灵活定制能力,以及战略化布局的制造运营,nVent 有能力交付针对特定应用的可靠解决方案,帮助客户以更强信心应对不断演变的基础设施挑战。

除这些核心领域外,客户还可接入 nVent 的完整产品组合——这些解决方案连接并保护着全球关键基础设施。由此带来了一种更无缝、更一体化的方法,既降低了复杂性,又加速了项目交付。


引领工程基础设施的未来

关键电力基础设施市场面临的挑战,其规模与紧迫性正与日俱增。应对这些挑战所需的不仅仅是产品——更需要一体化解决方案、深厚的专业积淀,以及致力于长期成功的合作伙伴。

通过战略收购以及对创新与制造的持续投入,nVent 强化了把握这一时代机遇的能力。通过整合工程建筑、开关柜及总线系统领域的拓展能力,nVent 正帮助客户跟上变革步伐,引领行业发展。

详细了解 nVent工程建筑解决方案 →


Frequently Asked Questions

How do engineered buildings accelerate infrastructure deployment?

Engineered buildings accelerate infrastructure deployment by using modular, prefabricated designs assembled off-site. This approach reduces construction time, improves quality control, and simplifies expansion. As a result, organizations can bring electrical systems online faster, lower project risk, and scale electrification more efficiently to meet growing demand.

Why are switchgear systems critical for power reliability and safety?

Switchgear systems are critical because they manage and protect electrical power distribution. Advanced designs, including arc-resistant technology, help prevent equipment damage and reduce risks to personnel during faults. This ensures consistent power delivery, minimizes downtime, and supports safe operations in environments where reliability is essential.

What role do bus systems play in modern electrical infrastructure?

Bus systems enable efficient, high-capacity power distribution across facilities. They support uninterrupted power flow, optimize space usage, and meet the demands of electrified and digital operations. With lifecycle support from design to maintenance, these systems help ensure long-term reliability and adaptability for evolving infrastructure needs.

About nVent

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球布局,可为我们的合作伙伴打造高效解决方案,确保各种先进计算环境实现最佳性能和可靠性。

了解更多信息
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动敬业度和绩效水平不断改善。我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多信息
ESG

新闻与洞察

“新闻与洞察”页面重点呈现公司近期财务业绩、战略合作及可持续发展举措,彰显我们在电气连接保护行业对创新与社区共建的承诺。

了解更多信息