Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

分布式能源应用中的储能:5 个关键考虑因素

Energy Storage in Distributed Energy Applications Hero
新闻报道
分布式能源应用中的储能:5 个关键考虑因素

我们的电网正在经历变革,变得比以往任何时候都更加分布式,并且更加依赖可再生能源。电池储能是减少我们对化石燃料依赖、构建低碳未来的关键技术环节。如果没有它,这场变革将难以实现。微电网、净零能耗建筑和本地可再生能源资源的实现,都离不开储能技术的支撑。

分布式能源 (DER) 是一种发电系统,与集中式发电厂和配电网络不同,它由多个更靠近用电需求点的小型设备组成。也常称为分布式能源网。随着企业和个人消费者在其住宅和商业场所增加能源生产能力,DER 在向更清洁能源系统过渡的过程中发挥着日益重要的作用。

传统化石燃料能源与 DER 中使用的可再生能源之间存在着根本性的差异。风能和太阳能依赖于风力吹拂和阳光照射,而煤炭等集中式不可再生能源则可在任何需要电力的时段燃烧发电。

DER 的实现离不开储能技术

在分布式能源系统中,储能技术至关重要,因为它能够将能源生产的时间与电力使用的时间分离开来。例如,利用储能系统部署 DER 系统(如屋顶太阳能)的用户可以在阳光充足时发电,在晚间用电高峰时段使用储存的电力。

Energy-Storage-in-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

因此,储能系统在推进清洁能源目标方面发挥着关键作用,它不仅提高了可再生资源的利用效率,还增强了电网可靠性和电价稳定性。

实施储能的重要考虑因素

国际可再生能源机构估计,到 2050 年,全世界可能有 90% 的电力来自可再生能源。这就需要大幅增加可再生能源发电量。但是,在实施储能时,需要牢记以下几个关键考虑因素:

减少占地面积:鉴于电网设施、电动汽车 (EV) 充电站以及商业和住宅建筑等应用场景中的可用物理空间有限,减少储能系统的占地面积至关重要。这需要通过优化技术和设计,在更小的物理占地面积内实现储能容量最大化。

基础设施支持:储能装置需要适当的基础设施支持来容纳电池和相关组件。这包括对冷却系统、电气连接和结构支撑的考量,以提升运行效率和安全性。

可扩展性:根据需求扩展储能系统的能力至关重要,特别是在微电网和电动汽车 (EV) 充电站等预计会增长的应用场景中。采用模块化设计,可以轻松扩展或复制储能容量,从而有效支持未来的需求。

合规性:遵守与安全、环境影响以及电网互联相关的监管标准和指南至关重要。确认储能装置符合所有相关法规和标准是成功实施的关键。

成本效益:评估储能解决方案的整体成本效益时,用户必须权衡前期成本和维护费用与通过改进能源管理所带来的潜在节省和/或新业务机会。实施在其生命周期内能够提供良好投资回报的系统,是推动其广泛应用的关键。

用于支持这些考虑因素的技术

那些希望在分布式电网应用中实施储能的人员必须找到合适的技术。虽然需求可能因装置规模而异,而且许多 OEM 都销售整套系统,但以下技术的性能将影响储能系统的整体表现。

冷却技术:为了保持性能和安全性,必须对电池进行冷却。根据特定装置的功率密度,储能系统中采用的冷却技术种类繁多。空调是许多系统的理想解决方案。风冷技术正变得越来越高效,许多公司正在研究如何改进所使用的制冷剂,使其更加环保。对于规模较大的装置或能量密度较高的应用,液冷技术因其卓越的效率和有效性成为最佳选择。液冷技术通过冷却液管道将热量从电池传导至冷却器。

柔性导线(如母线或编织线)可以通过最大限度地减少弯曲半径要求,从而方便地将储能系统集成到狭小的空间中。与传统的电缆和接线片系统相比,这些解决方案更易于安装,并可减少整体占地面积。

先进的电池技术是储能系统的基础。锂离子电池因其高能量密度、可扩展性和相对较长的使用寿命而被广泛使用。磷酸铁锂技术取得了长足的进步,正助力储能用户降低能源总成本 (TCOE)。

先进材料:先进材料和环保技术的发展,例如轻质耐用的机柜材料、可靠的密封条和机壳设计、耐热电缆涂层、耐火材料以及低烟无卤绝缘材料,有助于提高储能系统的安全性、效率和使用寿命。

随着全球各国政府加大基础设施投资力度,以及微电网普及率提升、电动汽车的广泛应用,市场对储能技术的需求也将继续增长。

对于电池模块制造商、电力公司、商业建筑和其他相关方而言,如何在缩小占地面积的同时,为储能系统提供可靠的环境保护、液冷以及高效的电力分配和接地,将成为其面临的严峻挑战。提前考虑这些挑战并开发出应对技术,将助力储能公司在竞争中抢占先机。

nVent 的储能解决方案简化了设计、采购、制造和现场安装流程,同时优化了能源总拥有成本 (TCOE)。我们的解决方案可满足多样化应用和环境的需求。了解我们的储能解决方案:储能 | nVent 电力公用事业

About nVent

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球布局,可为我们的合作伙伴打造高效解决方案,确保各种先进计算环境实现最佳性能和可靠性。

了解更多信息
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动敬业度和绩效水平不断改善。我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多信息
ESG

新闻与洞察

“新闻与见解”页面重点呈现公司近期财务业绩、战略合作及可持续发展举措,彰显我们在电气连接保护行业对创新与社区共建的承诺。

了解更多信息