Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

适应能源基础设施发展的电气系统设计新兴趋势

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Hero
新闻报道
适应能源基础设施发展的电气系统设计新兴趋势

根据美国国家电气制造商协会发布的电网韧性研究报告,到 2050 年,美国家庭、企业、交通等领域的供电需求预计将增长 50%。在过去十年间,全球电力需求增速已达整体能源需求增速的两倍。随着全球对电动汽车的需求不断增长,消费者、企业和政府都在寻求更可持续的发电方式,这种转变正在加速。

设计有效且高效的能源基础设施系统时,需要谨慎地兼顾技术、环境和人员要素。考虑周全的设计不仅能提升系统可靠性,更能增强其对可持续未来的贡献。电网运营商和电气工程师需要重点关注以下五大趋势。

分布式能源 (DER) 可提升能源韧性

DER 是能够为用户生产、存储和分配能源的小型本地化能源系统。它们通常包括太阳能或风能等可再生能源发电、电池储能系统和配电网络。大型项目,例如车队车辆充电站,以及数据中心和公用事业等任务关键型应用,都可以利用 DER 技术来提高系统的韧性和可靠性。这些系统还可以通过在电网电力特别昂贵的时段使用存储的电力来降低能源成本。

在分布式能源系统中,储能技术至关重要,因为它能够将能源生产的时间与电力使用的时间分离开来。因此,储能系统在帮助能源系统应对环境威胁以及在电网断电期间保障民众生活方面,同样发挥着关键作用。

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Story Image

微电网正成为关键基础设施组成部分

如今,微电网已成为每个人的关注焦点。无论您的主要关注点是车队车辆电动化、电池储能还是冷却技术,每位工程师都需要思考如何将自身的技术专长融入微电网。对于电动汽车基础设施提供商,您如何确保在数据中心和其他应用占用更多公用事业带宽的情况下,仍能提供足够的电力?对于电池储能原始设备制造商 (OEM),您是否已采取足够措施,确保您的解决方案能够应用于不同的发电应用?对于冷却工程师,您是否具备户外应用方面的必要专业知识,能够为电池储能提供液冷解决方案?

电网的职责是保障社区的电力供应,但由于电力需求增长、基础设施老化、可再生能源并网、极端天气事件和网络安全威胁等因素,电网面临的压力日益增大,使得这项工作变得越来越困难。微电网有潜力缓解或解决现代电力基础设施面临的诸多问题,但这需要各专业领域的工程师紧密合作,才能设计出高效的系统,最大限度地降低风险和延误,并提高安全性。工程师需要认识到自身的知识盲区,并建立以设计完整系统为目标的牢固合作伙伴关系。

日益增长的环境和人员保护需求

随着飓风、火灾和其他极端天气事件变得越来越常见,世界各国需要采取措施来提高能源韧性。极端天气造成的停电会影响应急响应、医院和通信网络等关键服务。

可再生能源系统由于经常在充满挑战甚至恶劣的环境中运行,因此更容易受到影响。因此,环境耐久性设计对于保持运行效率和使用寿命就变得至关重要。有些部件应采用防风雨设计,以抵御雨雪、潮湿、极端温度和紫外线辐照。对于安装在沿海区域或工业区的系统,所用材料必须能够抵御盐水腐蚀或化学品暴露。

在可再生能源系统的设计和运行过程中,也务必将安全放在首位,以保障安装、操作和维护人员的安全。可采用的安全机制包括接地、故障检测以及紧急自动停机功能等。

电网服务和维护需求的变化

随着电网结构发生变化,接入更多可再生能源和电池储能系统,其服务和维护需求也在随之改变。设计完善的可再生能源系统必须确保在其整个运行周期内保障高效的可维护性。模块化组件便于更换和升级,可最大限度地减少停机时间。为防止故障,必须根据运行数据制定维护计划并实施预测性维护方案,这一点非常重要。此外,在设计电气部件的布局时,还要确保工作人员可以方便地靠近关键部件,以进行例行检查和维修。

在设计系统时,务必提供醒目的标识,确保部件易于触达,并提供标准化的安全程序,以便为经过专门培训的人员提供支持。与此相关的是,培训课程必须不断更新,以确保这些课程与工作人员在实地所面临的实际情况相关。

可再生能源系统的电气平衡要求

随着能源系统的快速变化和发展,维持能源系统的正确电气平衡随是基本步骤,却不容忽视。这项工作包括选择将太阳能电池板和风力涡轮机等可再生能源发电设备连接到电网所需的元器件。UL1741 合规标准是一项关键安全标准,适用于可再生能源系统中使用的逆变器、转换器和控制器。确保符合 UL1741 标准对于并网装置至关重要,因为这证明相关元器件符合安全和性能要求。对系统电气平衡进行适当的设计,有助于实现流畅的能量转换、最大限度地减少损耗并支持与电网的兼容。

设计能源基础设施系统时,需要谨慎地兼顾技术、环境和人员要素。通过密切关注本文中列出的考虑因素,工程师可以与合作伙伴携手合作,在降低风险和成本的同时,实现最佳的系统性能,并为全球能源基础设施迈向更可持续的未来做好准备。

nVent 的储能解决方案简化了设计、采购、制造和现场安装流程,同时优化了能源总成本。我们的解决方案可满足多样化应用和环境的需求。了解我们的储能解决方案:储能 | nVent 电力公用事业

About nVent

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

凭借超过 15 年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球布局,可为我们的合作伙伴打造高效解决方案,确保各种先进计算环境实现最佳性能和可靠性。

了解更多信息
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动敬业度和绩效水平不断改善。我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多信息
ESG

新闻与洞察

“新闻与洞察”页面重点呈现公司近期财务业绩、战略合作及可持续发展举措,彰显我们在电气连接保护行业对创新与社区共建的承诺。

了解更多信息