Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

探索不同类型的数据中心冷却系统

Different Types of Data Center Cooling Systems Hero Image
新闻报道
探索不同类型的数据中心冷却系统

随着数据中心热潮持续升温,冷却解决方案将发挥重要作用。数据中心需要冷却系统来保持芯片平稳运行并防止设备故障。针对运行不同类型芯片的数据中心,存在多种不同类型的数据中心冷却系统来满足其特定需求。

数据中心管理者继续为其客户提供更高的性能。为了充分利用新一代技术带来的更高性能、新业务案例和新型工作负载,数据中心管理者需要最大限度地提高冷却性能。在许多情况下,包括部署人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 应用时,数据中心已达到仅靠风冷无法满足大功率设备冷却需求的临界点。

当风冷系统因不断增长的需求而需要超负荷运行才能维持必要的工作温度时,设施可能会出现设备故障和计划外停机,并使能源成本居高不下。对于许多数据中心而言,液冷技术可以提供更好的性能,同时节省能源并帮助数据中心更可持续地运行。

液冷技术正迅速在数据中心管理者中普及,并已成为许多 AI 和 ML 应用的必要条件。液冷技术利用精确冷却的液体捕获和带走 IT 设备中的热量。由于液体比空气的传热能力更好,并且可以更靠近热源,因此液冷技术的效率更高。液冷技术可以帮助数据中心管理者增加容量,提高效率并降低冷却系统的能耗。2023 年,数据中心液冷市场价值约为 32 亿美元,到 2032 年预计将达到 164 亿美元。

Liquid-Cooling-Story-image.jpg


液冷主要有四种类型:  

液到空

液到空冷却系统通过从位于数据中心机架旁的单元开始在机架内循环冷却剂,可在风冷设施的基础设施内实现芯片液冷。这种冷却类型不需要设施级的液冷基础设施,因此成为那些尝试扩充其当前系统以容纳新一代芯片的老旧数据中心的理想选择。液到空冷却是一项重要的可持续性技术,因为它可以快速部署,通过节能的液冷方式来冷却数据中心最热的部分。

空到液

空到液冷却系统使用空气冷却机架中的 IT 设备,然后用液体管路冷却热空气,再将其释放到房间中。这使得整个系统更加高效,因为整个房间无需再冷却到芯片所需的温度。空到液冷却需要使用设施液冷管路,但可为运行风冷芯片的数据中心提供高效液冷。

直接芯片

采用直接芯片冷却时,工程师将散热器直接装在服务器主板上,使液体管路能够直接冷却芯片。由于这些系统靠近 IT 系统,因此必须精心设计。它们需要外部冷却剂分配装置 (CDU) 来精确调节液体的流速和温度。CDU 可被称为液冷系统的“心脏和大脑”。

浸没式

浸没式冷却是最有效的冷却形式,通过将服务器浸没在冷却的介电液体中实现。该系统既能冷却芯片,又能保护其免受灰尘和湿气的侵害。它可在更大的工作温度范围内提供最高的排热能力,并实现更安静的运行。这种冷却系统的模块化设计能够灵活适应 IT 技术的进步。

nVent 提供支持所有不同类型数据中心冷却系统的解决方案 — 从帮助风冷系统提高效率,到使用浸没技术来冷却先进的 AI 芯片。我们的专家可以帮助您确定最适合您的数据中心的解决方案。

探索数据中心解决方案 →

nVent History

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。我们设计、制造、营销、安装和维护高性能产品和解决方案,助力构建更具可持续性、电气化程度更高的世界。

了解更多
ESG

ESG

自公司成立以来,环境、社会和治理 (ESG) 一直是我们的企业宗旨和营运活动的重要组成部分。nVent 的 ESG 工作主要集中在三个方面:人员、产品和地球环境。

了解更多
Community Involvement

文化

我们鼓励员工成为大胆、有创造力的思考者,从而推动提高敬业度和绩效水平。我们的企业文化赢得了许多奖项。

了解更多