Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

打造更环保的数据中心

Building Greener Data Centers Hero Image
新闻报道
打造更环保的数据中心

电气化和数字化正在为可持续发展带来挑战和机遇。预计到 2050 年,电力需求将增长两倍,电动汽车 (EV) 和可再生能源基础设施规模在不断扩大,而为了满足不断增长的电力需求,老化的电力基础设施正在迅速被取代。随着这些发展趋势的涌现,对数据的需求也在急剧增加。人工智能和机器学习应用程序呈现爆发式增长,世界各地数据中心的用电量也随之越来越大。

根据国际能源机构 (IEA) 的数据,一次 ChatGPT 查询需要消耗 2.9 瓦时的电力,而一次 Google 搜索仅需消耗 0.3 瓦时的电力。此外,IEA 还估计全球数据能耗占全球电力需求的 1.5%,而其他信息来源的这一估值甚至更高。人工智能在所有行业中都发挥着重要作用,但要实现人工智能的可持续扩展,我们需要打造更环保的数据中心。

人工智能的发展推动着 IT 冷却模式的转变

散热设计功耗 (TDP) 是衡量芯片功耗及其冷却需求的指标。如果芯片的 TDP 高于冷却系统的容量,就会变得过热,从而导致设备性能降低甚至造成损坏。设计合适的冷却系统是运营人工智能数据中心的关键环节,并为多个领域带来可持续改进机遇。

Building-Greener-Data-Centers-Article-Image.jpg

传统上,数据中心的 IT 设备采用风冷方式。在风冷系统中,整个房间都使用空调进行冷却,风扇将冷却空气吹入服务器并冷却芯片。但是,风冷方式无法满足人工智能数据中心的高冷却需求。

为了保护 IT 设备并管理能耗,数据中心正转而采用液冷技术,使用冷却液捕获和传输 IT 设备中的热量。由于液体比空气的传热能力更好,并且可以更靠近热源,因此液冷技术的效率更高。

这样可以减少冷却所需的能耗,从而降低成本并减少碳排放。虽然当今绝大多数数据中心采用的都是风冷技术,但随着人工智能的增长和扩展,液冷技术预计会实现快速增长。

液冷类型

要成功打造更环保的数据中心,了解不同的液冷配置非常重要。主要有四种类型:

液到空冷却

这种冷却方式可以使冷却液循环通过 IT 机架,对风冷式数据中心的 IT 设备实现液冷。随后,液体经液到空热抑制装置冷却后进行再循环。在封闭回路液冷环境中,该方法无需新增基础设施,因为液体始终在封闭回路中运行。液到空系统还可以在封闭回路中循环液体,因此更为省水。

空到液冷却

这种技术依靠空气来冷却 IT 设备本身,但在将空气排回到房间之前,会使用冷却的液体对空气进行冷却。这样可防止将服务器的热量传输至机架,并且不需要对整个数据机房中的空气进行过度冷却。在此类系统中,需要使用设施液体来冷却位于服务器背面的后门冷却器内的液体回路。

芯片直接冷却

这种冷却方式利用了直接安装在芯片上的散热片,从而有效地在根源处消除热量。该技术可以与液到空冷却器配合使用,或者使用设施液体,但由于液体非常靠近 IT 系统,因此必须经过谨慎的设计。

浸没式冷却

这种冷却方式是指将整个服务器浸入到冷却的电介质液体中。该方法不仅能控制 IT 设备中的热量,还能防止灰尘和湿气进入。浸没式冷却的能效极高,但需考虑其自身的可持续性问题,包括介电液体的生产过程。

任何液冷系统的核心都是冷却液分配装置 (CDU)。根据所采用的冷却方法,CDU 可以是独立的设备,也可以集成到其他设备中。CDU 是任何液冷系统中的核心与中枢,它使用先进的控制算法,以最优速率和温度将冷却的液体精确地泵入整个冷却回路中。

部署液冷技术以改进可持续性

电源使用效率 (PUE) 是衡量数据中心可持续性的一个关键指标。PUE 的计算方法是将数据中心使用的总用电量除以其计算设备的用电量。PUE 数值越低,数据中心的效率就越高。在各种数据中心配置中,都可以使用液冷技术来降低 PUE。

这当中存在太多的变量,无法断言哪个配置始终更好。但有一个最重要的考虑因素,那就是确保冷却解决方案能够解决当前所面临的问题。对于需要快速扩展其冷却能力以支持人工智能芯片,但又没有时间进行扩展改造或翻新的现有数据中心而言,液到空冷却系统可能是一个理想选择。

如果数据中心寻求的是提高效率,但仍在运行风冷式芯片,则空到液冷却可以实现这一目标。如果数据中心准备以可持续的方式为先进的高性能计算提供支持,则可以采用浸没式冷却。

工程师还可以在数据中心之外部署液冷技术。电池储能可以提供备用电源,因而在数据中心生态系统中发挥着重要作用。液冷技术也可应用于此解决方案,从而更高效地冷却电池并帮助它们达到最佳性能。

成为绿色数据中心的倡导者

技术领导者需要继续鼓励其团队突破液冷技术的界限,并不断改进以提高效率和可靠性。工程师还可以寻找创新的方法,对转移到热液体中的数据中心热量进行再利用,包括数据中心外部的防冻保护和溶冰,甚至是为家庭和企业供暖。除了硬件创新之外,还有很多机会可以应用高级控制算法来提高冷却效率。

最重要的是,技术领导者需要持续提倡打造更环保的数据中心。随着计算技术的不断发展,围绕其构建更可持续的生态系统将成为技术领导者亟待攻克的核心挑战之一。

nVent 致力于提供先进的散热解决方案,注重可靠性和效率,旨在满足现代数据中心和高性能环境的需求。请详细了解 nVent 全面的产品组合和专业知识,包括数据中心解决方案:数据中心和网络 | nVent 数据解决方案

About nVent

关于 nVent

我们利用创新型电气解决方案实现可靠连接和安全保护。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

凭借超过十五年的液冷经验,nVent 拥有深厚的技术应用经验和全球影响力,可为我们的合作伙伴打造高效的解决方案,确保各种先进的计算环境实现最佳性能和可靠性。

了解更多信息
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动敬业度和绩效水平不断改善。我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多信息
ESG

新闻与洞察

“新闻与见解”页面重点呈现公司近期财务业绩、战略合作及可持续发展举措,彰显我们在电气连接保护行业对创新与社区共建的承诺。

了解更多信息