Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

保护网络世界免遭中断而付出昂贵代价

nVent Mission Critical Energy Panel
客户成功案例
简化备用电源解决方案

Hanley Energy 与 Logstrup Ireland 和 Davenham Switchgear 合作,签订了一份为数据中心客户交付 12 个大型滑轨的合同。

联系我们

为数据中心提供预防停机和断电的关键保护

随着世界变得更加电气化,数据中心需要扩大其运营规模,以支持对可靠互联网和云服务的需求。当人们想通过互联网了解新闻、浏览社交媒体或购买商品和服务时,他们希望自己访问的网站和使用的应用程序能够正常运行。数据中心提供该功能,因此它们必须始终维持运行。

与其他企业一样,数据中心的运行依赖于当地电网提供的电能,但如果电网电能中断,数据中心必须具有备用计划。而且,该备用计划必须能够在中断的瞬间激活,以确保服务不会中断。电池电源是一个为数据中心提供关键保护以预防断电和中断的重要因素。


关键备份

Hanley Energy 与 Logstrup Ireland 和 Davenham Switchgear 合作,签订了一份为数据中心客户交付 12 个大型滑轨的合同。滑轨是大型的金属框架,在此例中用于固定设施的不间断电源 (UPS) 和配电盘。滑轨长约八米,宽约两米,可存储两兆瓦的电力。

除了固定 UPS 和配电盘外,Hanley Energy 的滑轨还需要互连已安装的组件,以便它们能够作为一个系统运行。与电网连接后,滑轨会为其上的 UPS 充电,并为设施供电。如果电网电能中断,滑轨的配电盘会自动从 UPS 获取电力,因此数据中心可以继续不间断地运行。

Hanley Energy 预制了滑轨,这意味着他们在将每个结构交付给客户之前,就已在其设施中完成了建造。这对最终客户更方便,因为他们不需要在现场进行组装。为 Hanley Energy 客户定制的滑轨非常接近于地面。正因如此,Hanley Energy 很快意识到,他们通常用于在组件之间建立连接的电缆不适用于滑轨。对于这种设计,Hanley 需要建立 56 个不同的连接,所有连接都经过专门校准,以确保不间断地提供电力。

Hanley Energy 需要一种能够在不降低电缆载流容量的情况下提供灵活的设计选项,并且可以在短时间内完成安装的解决方案。Logstrup Ireland 建议 Hanley Energy 尝试 nVent ERIFLEX 产品。Hanley Energy 发现 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 非常适合解决他们的空间问题。


完美适配

Flexibar Advanced 由多层薄铜制成,因此可以安装在狭小空间并弯曲到狭窄的角落,而不会牺牲载流容量。Flexibar Advanced 中的绝缘装置由 Hanley Energy 的客户所要求的高温、低烟、无卤和阻燃材料制成,能够保护员工和数据中心。此外,Flexibar Advanced 的可定制性减少了滑轨配电系统中热点的数量,使整个系统更加安全,并且得益于整齐和隐藏的连接提高了滑轨的美观度。

nVent 工程师与 Hanley Energy 合作开发了滑轨布局,并设计了所有 Flexibar 连接。nVent 根据设计连接提供长度经过定制(最长为 10 米)的 Flexibar Advanced。nVent 还为 Hanley Energy 工程师提供培训和工具,以便他们能够连接现场的所有设备。

Flexibar Advanced 提供了 Hanley Energy 所需的设计灵活性,并且最终结果比原始电缆解决方案更加平衡。此外,nVent 还能够帮助快速完成该项目。该项目从开始到结束(包括设计解决方案、制造定制切割的产品和交付产品以安装在 Hanley Energy 的设施中)仅用了八周时间。在所有滑轨之间,nVent 为 Hanley Energy 制造了 360 个定制 Flexibar 长度的配件。

Hanley Energy 项目经理 M. Aidan Fee 表示:“借助 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 解决方案,我们的滑轨能够实现其主要功能,从而确保重要数据中心持续保持连接。”

在由 nVent 提供支持的数据中心全面投入运营后,Hanley Energy 的客户就能高枕无忧,他们的业务可以不间断地运营,并且人们可以每天访问数据中心所支持的网站和应用程序。

其他资源

资源

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案提供连接和保护。

资源

新闻与见解

查看所有新闻

资源

客户成功案例

查看所有案例