Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

网络漫游:保护澳大利亚的蜂窝无线网络

客户成功案例

网络漫游:保护澳大利亚的蜂窝无线网络


 

电信公司在我们的日常生活中发挥着巨大作用。蜂窝网络为商业、紧急服务、亲朋联络、社交媒体浏览、最新新闻获取等方面提供语音和数据通信。随着 5G 技术的来临,越来越多的工业应用将开始依赖于蜂窝网络。其中可能包括安全和监控应用、智能公用电网,以及水和气体泄漏检测。对于个人而言,电信网络安全方面的进步还可能意味着更多智能可穿戴设备、无人驾驶汽车和其他全新应用。

接地系统是电信设施中最重要的组成部分之一。接地与连接系统提供了首选的雷击接地路径,以保护全球各地的电信基础设施、设备和工作人员。当雷电击中接地良好的基站或其他设备时,大部分电流通过基站钢材、接地导体和接地电极,然后到达地面,而不会通过敏感设备从而造成损坏。这一首选路径还可以使人体远离高压电流。

在严苛的环境中降低成本

澳大利亚的两家大型电信公司认为需要削减整体运营成本。电信业的技术发展迅速,行业竞争激烈,而且在被新技术取代后,现有技术的成本就会下降。供应商面临着成本和性能方面的巨大压力。
电信公司相信,通过一些设计改变可以提高效率并节省资金,而不会对防护水平或客户体验产生负面影响。

旧接地系统使用的是铜带系统,其中包含铜焊接地棒和铜导线。在这些铜带和电缆系统中,扁平铜带被用作地下导线。铜绞合电缆将铜带连接到电信遮蔽物、机柜、围柱和基站。多年来,该系统为公司提供了卓越的服务,并在保护设备方面做得非常好。

铜带和电缆系统具有良好的柔韧性和传导性,但正是由于铜带的这种柔韧性和形状,导致安装难度增加。这是因为在安装过程中,铜带会陷进沟渠中而难以操作,并且有时必须扭曲铜带才能完成某些连接。

虽然大多数电信基站和设施都位于城市和郊区,但电信公司在乡镇和内陆地区也有大量站点。在澳大利亚内陆或丛林地区开展工作可能很有难度,因为这些地方远离都市区,并且存在高温和骤雨等极端天气。由于存在这些情况,内陆场所设施的修复时间非常长。

除了在安装铜带时困难重重,电信公司还面临着因铜材被盗而产生的额外费用和困扰。铜是迄今为止最理想的接地导线,也是一种非常有价值的原材料。这使得铜质接地元件经常成为窃贼的目标,他们从基站取下导体和棒,然后作为废品出售。在盗贼破坏接地系统后,基站将面临因雷击受损的风险,并且网络中断的风险更高。如果接地设备被盗,会危及电信公司员工的安全,并中断客户的手机服务。

可节省劳动力的解决方案

电信公司以前曾使用过 nVent 的产品。这些公司请 nVent 设计一个新的接地系统,要求该系统成本更低、更容易安装,并能够在包括恶劣环境在内的多种条件下提供同等的性能水平。

nVent 工程师试验了一种新的接地系统,用 nVent ERICO Cu-Bond 圆形导体(敷铜钢导线,CBSC)代替铜带。此外,nVent 还制造 CBSC,其长度为 4 米,以十管为一组捆在一起,以便运往工地和在轻型货车(承包商开往工地的车辆)上携带。承包商在现场将各条导线连接起来,形成环状,然后连接到接地系统的其他部分,并埋入地下。这些 CBSC 导线十分柔韧,可以用手弯曲,但因为质地坚硬且非软带,工人可以将系统整体或部分地举起,并将其支撑在沟渠外。工人可以在不弯腰进入沟渠的情况下安装大部分系统。

“我们已经有了敷铜钢导线产品,但需要做更多工作来使它成为现实可行的产品:将其生产为预先拉直的形式,并在实际生活环境中设计和试验各种连接和安装。”nVent 全球电信部总监 Rohit Narayan 表示。

虽然从导电带到导电棒的转变只是一个小小的创新,但却带来了巨大回报。现场技术人员确认,一家电信公司将现场安装时间从约两小时缩短为不到一小时。

nVent 工程师观察到,nVent ERICO Cadweld 模具由石墨制成,用于连接各接地导线。与导电带相比,CSB 导线更耐用,因为相比于铜带尖锐边缘,圆形棒对这些模具的触碰更柔和。整个设施中的连接质量也优于铜带系统。此外,采用 CBSC 的接地系统能实现与铜带系统相同的接地电阻值,并且所有连接和导线都符合 IEC 或 IEEE 等知名标准。在各种土壤条件下,CBSC 的相对使用寿命均长达 30-40 年。这比镀锌钢等其他非铜替代品的使用寿命要长得多。

nVent ERICO 系统更容易安装,降低了人工成本,而且材料本身也更便宜,这是因为 CBSC 采用钢芯,成本低于铜带。

增加防盗窃功能

nVent 还提供绞合防盗电缆 nVent ERICO 镀铜复合电缆,用于连接地下接地电极和基站、围柱和接地线。该防盗电缆外侧的钢绞线使其看起来像钢线,从而对铜盗贼没有吸引力。电缆的外层绞线也有磁性,可在窃贼使用磁铁来测试电缆是钢缆还是铜缆时骗过他们。即使较聪明的窃贼发现防盗电缆内部有铜,其铜含量也不值得窃贼花大力气将其分离出来。

除了能够防止人为威胁外,新系统更容易安装,并在灌木丛等各种严苛环境中具有较长的使用寿命,并具有与铜带系统相当的性能。因此,可以降低安装和维护成本,因为公司无需像旧系统那样经常进行维修。

电信行业客户将接地系统视为设施中的一个关键部分,因为这些系统可以保护站点免受雷电、高噪声和电击危害。 凭借新系统,两家电信公司现在可以向客户提供强大、可靠的服务,同时将成本保持在很低的水平。

资源


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

阅读更多客户成功案例

了解更多
nVent Spark Black F2

nVent Erico 镀铜圆形导体

了解更多

万物电气化

了解更多